テスト機器などの高チャネル密度を必要とするシステムを設計する場合、通常、ボード上に多数のスイッチを組み込む必要があります。パラレル インターフェイスによって制御されるスイッチを使用する場合、スイッチを制御するために必要なロジック ラインによってボード スペースの大部分が占有されます。この記事では、Analog Devicesの新世代シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 制御スイッチがこの設計上の課題にどのように対処できるかについて説明します。
チャンネル数を最大化する場合の一般的な問題
モジュールがますます複雑になり、チャネル数が最大化されることが予想されるため、ボードのスペースが制限され始めます。スイッチはチャネル数を増やすための鍵となりますが、ボードのスペースはスイッチ自体だけでなく関連コンポーネントによっても占有されます。最終的には、ボードのスペース要件が許さないため、チャネルを追加しても意味がなくなるという変曲点が発生する可能性があります。
従来の並列スイッチソリューション
チャネル密度を高める最も一般的なソリューションは、並列ロジック信号によって制御されるスイッチを使用することです。このシステムでは大量のGPIO信号が必要であり、それを生成するには多数のスイッチとボードスペースが必要になります。
SPIスイッチ ソリューション
システムにSPI制御を導入すると、スイッチはデイジーチェーン構成で動作するようになります。この形式のデバイスを使用すると、ボード全体のサイズが最大20% 削減されます。
結論
Analog DevicesのSPIスイッチ ソリューションは、よりコンパクトなICボードの設計に役立ち、ますます小型化するデバイスに対する顧客の要求を満たす完成品を実現します。詳細については記事をクリックしてください。