The New Quazar Family from Mosys Part 2

In Part 2 of this intro to the Quazar Family of products, Mark Baumann, Director of Product Definition and Applications at MoSys, Inc., compares the unique architecture of the Multi-Partition-Rate devices from MoSys to current market QDR devices. Learn more about why these devices are an ideal for replacement and enhancement of present day QDR applications.

The cell design that MoSys has chosen to use in the Quazar product line uses an embedded DRAM design. Benefits include a reduced driver size, lower power, faster speed and a solution that is approximately 53% larger than the EDRAM cell.


Body Image 1-MoSys New Quazar Family Part 2


Because of the unique Quad Partition structure of MSQ devices, and the fact that during each FPGA clock cycle the MSQ device will access all 4 partitions in a TDM fashion, each partition must complete the memory access in the specified Trc associated with the associated FPGA clock rate. This must also be done within that clock time for access to occur in each of the 4 partitions. This results in 4 independent access points in one FPGA clock cycle.

This unique partitioning and round robin access pattern allows for the flexibility and increased bandwidth over SRAM like QDR.

The next innovation in the MoSys memory architecture is the division of the memory array into Quad Partitions. A partition in the case is either a 2M x 72 (144Mb) in the case of the MSQ220 or 4M x72 (288Mb) in the case of the MSQ230. This is equivalent to the density of the present QDR devices. Since the MoSys device has 4 partitions, it is equivalent to 4 QDR devices in one package.

In addition to the density, the bus structure allows each partition to be accessed as a fully independent memory structure or as part of a unified memory. This enables the user to access 4 independent 72-bit words, one in each of the 4 partitions, from each of the GCI ports.

Summary

The unique architecture of the MoSys Multi-Partition-Rate devices offers users SRAM-like access to a next generation memory. This device offers bandwidth, speed, and availability, with a solid roadmap to increased functionality. These devices are ideal for replacement and enhancement of present day QDR applications.


More from MoSys



관련 상품 참조

MSQ220AJC288-10

MoSys, Inc SRAM Chip 보기

관련 상품 참조

MSQ220AJC288-12

MoSys, Inc SRAM Chip 보기

관련 상품 참조

MSQ230AGE-1512

MoSys, Inc SRAM Chip 보기

 

 

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.