건축 기술은 최초의 영구적인 인류 문명이 수천 년 전에 존재한 이래로 공학의 주요 관심사였습니다. 인구가 증가함에 따라, 더 나은 건축 자재, 더 효율적인 공간 사용, 그리고 더 능률적인 직업 시스템에 대한 필요성이 커졌습니다. 이러한 기술은 점점 더 복잡해지고 발전했습니다.
콘크리트와 강철의 발명, 냉동 사이클(에어컨 시스템을 가동하는)의 창안, 고효율 단열, 스마트 빌딩 응용 등 건축 기술에는 많은 이정표가 있었습니다.
스마트 빌딩은 효율성을 높이고 비용을 낮추며 건물의 사용성을 높이는 것을 목표로 하는 고급 센서, 제어, 관리 및 컴퓨팅 기술을 특징으로 하는 비공식적인 건물 등급입니다. 이 기사는 스마트 빌딩 기술을 살펴보고 현대에 스마트 빌딩 기술을 사용하며 어떤 긍정적인 영향과 이점이 있는지 파악합니다.
스마트 빌딩 효율
스마트 빌딩 IoT 기술을 활용하는 것의 가장 큰 장점은 빌딩에서 더 효율적인 시스템을 만들 수 있다는 것입니다. 모든 빌딩 시스템이 스마트 IoT 네트워크에 연결되므로 스마트 빌딩은 최적화된 효율성을 제공하여 유지 보수에 따른 전력 소비와 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
조명
스마트 빌딩 기술이 등장하기 전에는 건물 내부의 조명이 수동 스위치로 제어되었으며, 이를 위해서는 운영자가 스위치를 켜고 끌 필요가 있었습니다. 스마트 빌딩에서 스마트 조명은 사람의 유무에 따라 조절됩니다.
일반적으로 하루에 12시간 정도만 사람이 있는 사무실 빌딩에서 조명을 우연히 켜 둔다면 비효율적인 빌딩 전력 소비와 제품 수명의 감소로 이어질 수 있습니다. 현대 스마트 빌딩에서 개별 공간 조명은 스마트 빌딩 시스템 또는 공간별 조명 센서에 의해 독립적으로 제어될 수 있으므로 사용하지 않는 모든 조명 기구의 전원을 끌 수 있습니다.
오늘날 사용되고 있는 스마트 사무실 기술 및 센서에 대해 알아 보세요.
기후 제어
빌딩 내의 에어컨 및 난방 하위 시스템과 같은 기계 시스템 역시 막대한 양의 에너지를 소비합니다. 이 부품들은 매우 복잡한 부품으로, 고장나면 유지 관리 직원과 건물 거주자에게 극심한 불편을 초래할 수 있습니다. 이러한 시스템은 종종 중앙 집중화되어 개별 공간 또는 건물 전체에 서비스를 제공합니다.
이러한 공간을 사용하지 않는 경우에도 이러한 시스템은 공간을 처리하기 위해 전력을 소비하므로 효율성이 매우 떨어지고 불필요한 구성 요소가 마모될 수 있습니다. 또한 일부 고급 스마트 빌딩 시스템은 시스템 작동의 이상을 감지하여 유지보수가 아주 잘 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
예를 들어, 건물의 다른 공간은 건물의 구조나 태양을 향한 방향에 따라 매우 다른 온도에 도달할 수 있습니다. 만약 여러분이 크고 오래된 회의실에 혼자 앉아본 적이 있다면, 여러분은 불편할 정도로 춥다는 것을 발견했을지도 모릅니다. 전통적인 건물에서는 기계 시스템이 지나치게 정교하지 않았고, 에어컨 시스템은 최대 수용 인원을 처리할 수 있도록 설계되었기 때문에 다수의 거주자에게 편안한 온도로 냉각되었지만 1인에게는 과냉각되었습니다.
스마트 빌딩은 온도 및 습도 조명, 작업 센서와 같은 많은 양의 센서를 사용하여 오래된 넓은 회의실과 같은 곳에서 일어나는 과다 사용에 대응합니다. 이러한 센서는 건물의 기계 및 전기 시스템 사용을 최적화합니다. 효율성이 향상되면 에너지 소비를 크게 줄일 수 있고 비싸고 복잡한 시스템의 마모량을 제한하여 건물 구성 요소의 수명을 연장할 수 있습니다.
스마트 빌딩 비용
에너지 소비를 줄이면 에너지 회사, 전력망, 지구에 막대한 이익을 가져다 주지만, 건물 효율성을 높이는 데 있어 (건물 소유주에게) 가장 매력적인 측면은 비용 절감입니다. 일부 산업에서는 전력 소비가 건물을 운영하는 시스템에 국한되지 않고 건물 내 장비의 영향을 받을 수도 있습니다.
산업용 제조 건물에서 대형 장비는 사용 시 막대한 양의 에너지를 소비합니다. 지역의 에너지 소비 규정에 따라, 건물이 하루 중 특정 시간 또는 지정된 기간 동안 할당된 에너지 소비를 위반할 경우 특정 "사용 시간" 가격 인상이 발생할 수 있습니다.
스마트 빌딩은 하루 동안의 전력 소비를 지능적으로 추적하고 허용 한도 내에서 사용량을 조절함으로써 사용 시간 비용 부담의 위험을 억제할 수 있습니다. 스마트 빌딩은 건물 냉난방 시스템을 조절하여 과도한 냉각 또는 '업무 외 시간'에 에너지 저장 등의 불이익을 받지 않도록 하여 제조 시스템이 가동되는 동안 냉각 시스템을 끌 수 있습니다. 이러한 스마트 빌딩 모니터링 시스템을 사용하면 빌딩이 사용하는 순 에너지 양은 같더라도 빌딩 소유자에게 막대한 비용 절감 효과를 가져다 줄 수 있습니다.
스마트 빌딩 사용성
세계에서 가장 진보된 스마트 빌딩인 인지 빌딩은 스마트 빌딩 기술의 최첨단을 달립니다. 인지 빌딩은 거주자에게 놀라운 사용 편의성을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Deloitte의 네덜란드 본사 건물인 The Edge는 미래의 직원들에게 어필하는 채용 도구 역할을 해 왔습니다.
인지 빌딩은 도착 및 출발 날짜를 기준으로 주차를 할당할 수 있으며, 탑승자가 선호하는 조명 및 냉난방 설정을 선택할 수 있으며, 멀티미디어 장치를 자동으로 연결할 수 있으며, 사용자의 요구에 가장 적합하도록 건물 점유를 최적화할 수 있습니다. 그리고 인지적 스마트 빌딩이 최근에야 존재하기 시작했지만, 그것이 개별 거주자에게 제공하는 혜택은 미래에 스마트 빌딩 혁명을 부채질할 수 있습니다.
IoT 스마트 빌딩의 이점
전통적인 건물과 비교한 스마트 빌딩의 장점은 최적화라는 단어로 요약할 수 있습니다. 지능형 IoT 스마트 시스템은 스마트 빌딩의 시스템을 모니터링, 추적, 제어 및 최적화하여 에너지 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하며 최첨단 직업 사용성 표준을 제공할 수 있습니다. 이를 넘어, IoT 스마트 빌딩은 다양한 기술의 정점입니다. 또한 스마트 빌딩 IoT 시스템을 설계하는 엔지니어링 과제는 스마트 빌딩 기술 생성 프로세스를 재사용할 수 있는 다른 부문에 도움이 됩니다.