Building technology has been a primary focus of engineering since the first permanent human civilizations existed thousands of years ago.As the human population expanded, the need for better building materials, more efficient uses of space, and more streamlined occupational systems grew.These technologies became increasingly complex and advanced.
There have been many milestones in building technology, such as the invention of concrete and steel, the creation of the refrigeration cycle (which runs air-conditioning systems), high-efficiency insulation, and smart building applications.
Smart buildings are an unofficial class of buildings that feature advanced sensor, control, management, and compute technologies that aim to increase the efficiency, lower the cost, and increase the usability of buildings.This article examines smart building technologies and identifies the positive impacts and benefits of their use in the modern age.
Smart Building Efficiency
The premier advantage of utilizing smart building IoT technology is its ability to create more efficient systems in a building.With all building systems connected to a single, smart IoT network, a smart building can provide optimized efficiency to minimize power consumption and downtime due to maintenance.
Lighting
スマート ビルディング テクノロジーが登場する前は、建物内の 照明 は手動スイッチで制御されており、操作者がオンとオフを切り替える必要がありました。スマート ビルディングでは、人が存在するだけでスマート ライトを制御できます。
通常、1日のうち12時間しか使用されないオフィスビルでは、誤って照明をつけたままにしておくと、ビルの電力消費が非効率になり、製品寿命が短くなる可能性があります。現代のスマート ビルディングでは、スマート ビルディング システムまたはスペース固有の照明センサーによって個々のスペースの照明を個別に制御できるため、使用されていない照明器具の電源をすべてオフにすることができます。
現在使用されている スマート オフィス テクノロジーとセンサー について詳しく学びます。
気候制御
建物内の 空調 や暖房サブシステムなどの機械システムも大量のエネルギーを消費します。これらは非常に複雑な部品で構成されており、故障するとメンテナンス担当者や建物の居住者に多大な不便をもたらす可能性があります。これらのシステムは集中管理されていることが多く、個々のスペースまたは建物全体にサービスを提供します。
これらのスペースが使用されていない場合でも、これらのシステムはスペースを処理するために電力を消費するため、非常に非効率になり、不要なコンポーネントの摩耗を引き起こす可能性があります。さらに、一部の 高度なスマート ビルディング システム では、システム動作の異常を検出して、メンテナンスが差し迫っていることを知らせることもできます。
たとえば、建物の構造や太陽の向きによって、建物内のさまざまな場所の温度は大きく異なります。古くて大きな会議室に一人で座ったことがある人は、不快なほど寒いと感じたことがあるかもしれません。従来の建物では、機械システムはそれほど洗練されておらず、空調システムは最大収容人数に対応するように設計されていたため、多数の居住者にとっては快適な温度に冷やされますが、1人の居住者にとっては冷やしすぎになります。
スマート ビルディングでは、大きくて古い会議室の例のように、過度の使用に対抗するために、温度と湿度 、 光 、人体センサー など、多数のセンサー が使用されています。 これらのセンサーは、建物の機械および電気システムの使用を最適化します。効率が向上すると、エネルギー消費量が大幅に削減され、高価で複雑なシステムの損耗が抑えられ、建物のコンポーネントの寿命が延びます。
スマートビルディングコスト
エネルギー消費を削減 することは、エネルギー会社、電力網、そして地球にとって大きなメリットをもたらしますが、建物の効率性を高めることの最も魅力的な側面は(建物の所有者にとって)コスト削減です。一部の業界では、電力消費は建物を稼働させるシステムに限定されず、建物内の機器によっても影響を受けることがあります。
工業製造施設では、大型機器の使用時に大量のエネルギーが消費されます。地域のエネルギー消費規則に応じて、建物が一日の特定の時間または設定された期間内に割り当てられたエネルギー消費量を超えた場合、特定の「使用時間」価格の上昇が発生する可能性があります。
スマート ビルディングは、一日を通して電力消費量をインテリジェントに追跡し、使用量を許容限度内に抑えることで、時間帯別料金のリスクを抑えることができます。スマート ビルディングは、建物の暖房および冷房システムを調整して、過冷却や、オフ時間にエネルギーを蓄えて製造システムの稼働中に冷房システムをオフにするなどのペナルティを回避することができます。これらのスマート ビル監視システムは、建物で使用されるエネルギーの正味量が同じであっても、建物の所有者に多大なコスト削減のメリットをもたらします。
スマートビルディングの使いやすさ
世界で最も先進的なスマート ビルディング、 認知ビルディングは、スマート ビルディング テクノロジーの最先端にあります。認知ビルディングは、居住者に信じられないほどの使いやすさの利点を提供できます。たとえば、デロイトのオランダ本社ビル「The Edge」は、将来の従業員にアピールする採用ツールとして機能しています。
認知ビルディングでは、到着日と出発日に基づいて駐車場を割り当てたり、居住者が好みの照明や暖房/冷房の設定を選択できるようにしたり、マルチメディア デバイスを自動的に接続したり、ユーザーのニーズに合わせて建物の占有率を最適化したり、その他さまざまなことが可能になります。認知型スマート ビルディングはつい最近になって登場し始めたばかりですが、それが個々の居住者にもたらすメリットは、将来にわたってスマート ビルディング革命を推進する可能性があります。
IoTスマートビルディングのメリット
従来の建物に対するスマート ビルの利点は、「最適化」という一言に集約できます。インテリジェントなIoTスマート システムは、スマート ビルディングのシステムを監視、追跡、制御、最適化して、エネルギー効率を高め、運用コストを削減し、最先端の職業上の使いやすさの基準を提供します。さらに、IoTスマート ビルディングは、膨大な数のさまざまなテクノロジーの集大成です。さらに、スマート ビルディングIoTシステムを設計するというエンジニアリング上の課題は、スマート ビルディング テクノロジーの作成プロセスを再利用できる他の分野にも有益です。