关于 ADI Hittite 的收购 半个世纪以来,Analog Devices(NASDAQ 代码:ADI)是高质量数据转换和信号处理产品的世界领先供应商。
2014 年,ADI 将其产品组合扩展到 Hittite Microwave 的收购,以使客户能够无缝地将其 ADI 产品从天线到比特集成到完整的射频系统,如图 1 所示。
图 1:天线到比特
Analog Devices 创立于 1965 年,数十年来一直致力于开发创新型解决方案。今天,ADI 产品几乎用于各类电子系统,如科学仪器、医疗器械、汽车和航空系统、电脑、电视、手机以及一系列的嵌入式系统。2014 年,Hittite Microwave 的收购增强了 ADI 的射频产品组合,增加了其业界领先的射频产品设计的专业知识。Hittite 创立于 1985 年,它将自身定位为射频解决方案的领导者,其极其宽泛的射频产品组合涵盖从直流电到 100GHz 以上的全波段光谱频率。
射频产品的宽度和深度
借助跨越许多产品类别的强大产品组合,ADI 现在提供一系列射频元件。ADI 产品横跨整个射频信号链,包括集成式收发器、发射器、接收器、衰减器、射频和可变增益放大器、射频混频器、I/Q 调制/解调器、PLL 和频率合成器、高速数据转换器和许多专用射频元件和模块。ADI 业界领先的高度集成的敏捷收发器源于独特 AD936x 产品系列,在单个集成电路中执行多个射频系统功能,可能减小系统尺寸、重量、功率、成本和开发时间。 作为 Hittite 收购的结果,ADI 现在能够提供完整宽度和深度的射频信号链产品,使 ADI 能够为客户提供射频元件的一站式商店,以简化购买流程,提供流线型库存供应并防止代价昂贵的延迟交付。此外,ADI 提供大量的设计服务,可大幅度地加速上市。这些服务包括免费的设计工具、快速原型平台、Circuits from The Lab 参考设计和 EngineerZone 技术论坛(适合像高速仪器(如图 2 所示)这样的应用)航空航天和国防市场。
图 2:Hittite 收购后的低端信号/频谱分析仪方框图
ADI 射频设计资源 - 附加价值
ADI 提供的免费射频设计工具选择真正令人影响深刻,包括 ADIsimRF、Virtual Eval、Visual Analog 和 ADIsimPLL。如图 3 所示,ADIsimRF 是一种强大的工具,使设计人员能够准确地计算出射频信号链的关键特征,如增益、噪声和功耗。高达 20 级的信号链可在设计环境内部进行构建,且易于在传输和接收模式之间进行切换。元件选择工具为添加、移除或更改信号级提供快速便捷的方法。几乎所有 Analog Device 的射频产品的设备模型都可提供,定制设备也可创建。还提供其他工具以解决其他射频设计挑战,如时钟分布、锁相环设计、射频阻抗匹配等等。
图 3:ADIsimRF - Zero IF IQ 升频器设计
对于复杂的射频硬件电气系统,通过使用快速原型平台可大幅度缩短设计流程。ADI 提供大量的原型平台,包括射频系统设计等广泛应用。这些系统允许早期评估设计,因此,如有必要,可测试、调试并快速修改系统。
使用软件无线电(SDR)方法的可配置射频原型系统是加速产品开发的一个强大工具。ADI 提供 FMCOMMS 和 ARRadio 高性能 SDR 评估平台选择,两者可与基于 FMC 和 HMC 的平台协同工作。提供了各种参考设计,包括需要的硬件和软件,以快速成型并满足目标应用的要求。通过利用这个平台以及 ADI 提供的工具和资源,正常情况下需要数周甚至数月才能构建的系统可在数日之内实现。
未来的 ADI
ADI 突出的原因是其致力于使客户能够解决难题并增加他们产品的附加值。通过提供广泛的产品组合、高性能元件以及各式各样的工具和资源,ADI 使客户能够开发一流的射频解决方案。由于出现了新的技术挑战,希望 ADI 继续供应创新型、性能更高、功能继承性更强、配置和灵活性水平更高的产品,以及新型工具和资源。