S'agissant d'ADI, Hittite Acquisition, Analog Devices (NASDAQ : ADI) est reconnu depuis un demi-siècle comme le leader mondial de la conversion de données et des produits de traitement du signal haut de gamme.
En 2014, ADI a développé son offre en réalisant l'acquisition de Hittite Microwave afin de proposer à ses clients la possibilité d'intégrer de manière transparente les produits ADI, des antennes aux octets, à un système RF complet, comme le montre la figure 1.
Figure 1 : des antennes aux octets
Fondé en 1965, Analog Devices développe des solutions innovantes depuis des décennies. Aujourd'hui, les produits ADI se trouvent dans pratiquement tous les systèmes électroniques, tels que l'instrumentation scientifique, les appareils médicaux, les systèmes pour l'automobile et l'avionique, les ordinateurs, les téléviseurs, les téléphones cellulaires et une large gamme de systèmes intégrés. L'acquisition de Hittite Microwave, en 2014, a renforcé la gamme de produits RF d'ADI, qui bénéficie désormais d'un niveau d'expertise leader dans le secteur d'activité en matière de conception RF. Fondé en 1985, Hittite se positionne comme un leader dans les solutions RF et dispose d'un large catalogue de produits RF couvrant tout le spectre des fréquences, depuis le courant continu jusqu'à plus de 100 GHz.
Largeur et profondeur de gamme des produits RF
Disposant d'ores et déjà d'un catalogue conséquent riche de nombreuses catégories de produits, ADI propose désormais un large choix de composants RF. Les produits ADI couvrent l'ensemble de la chaîne de signal RF, y compris les émetteurs-récepteurs intégrés, les transmetteurs, les récepteurs, les atténuateurs, les amplificateurs RF et à gain variable, les mélangeurs RF, les modulateurs et démodulateurs I/Q, les PLL (boucles à verrouillage de phase) et les synthétiseurs de fréquences, les convertisseurs de données à haute vitesse, ainsi que de nombreux composants et modules RF spécialisés. Le transmetteur hautement intégré d'ADI, occupant une place de leader sur le marché et issu de la famille de produits AD936x, effectue plusieurs fonctions de système RF dans un seul circuit imprimé. Cela peut permettre de réduire la taille, le poids, la consommation, les coûts et le temps nécessaire au développement. Suite à l'acquisition de Hittite, ADI dispose désormais d'une offre complète présentant une largeur et une profondeur de gamme de produits répondant aux besoins de toute chaîne de signal RF dans son intégralité. Cela permet à ADI de proposer à ses clients un lieu de vente dans lequel ils trouvent tous les composants RF, simplifiant ainsi leur processus d'achat. ADI propose un approvisionnement rationalisé des stocks et évite les délais coûteux. En outre, ADI fournit un certain nombre de services de conception qui peuvent réduire de manière importante le temps avant la mise sur le marché. Ces services comprennent des outils de conception gratuits, des plateformes de prototypage rapide, des circuits issus du design de référence The Lab et des forums techniques EngineerZone adaptés à des applications comme l'instrumentation à haute vitesse (figure 2), ainsi que pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense.
Figure 2 : Schéma fonctionnel de l'analyseur de signal bas du spectre après acquisition de Hittite
Ressources de conception RF d'ADI : la valeur ajoutée
ADI propose une sélection d'outils de conception RF véritablement impressionnante. Elle comprend ADIsimRF, Virtual Eval, Visual Analog et ADIsimPLL. ADIsimRF (figure 3) est un outil puissant qui permet aux concepteurs de calculer précisément les caractéristiques essentielles d'une chaîne de signal RF : gain, bruit et consommation électrique. Il est possible de créer une chaîne comprenant jusqu'à 20 scènes dans l'environnement de conception et de basculer aisément du mode transmission au mode réception. Un outil de sélection de composants offre une méthode rapide et pratique pour l'ajout, la suppression ou la modification des scènes présentes dans la chaîne. Des modèles d'appareils pour presque tous les produits RF destinés aux appareils analogiques sont disponibles. Il est également possible de créer des appareils personnalisés. Des outils supplémentaires sont disponibles pour faire face à d'autres défis liés à la conception RF. Il peut s'agir notamment de distribution d'horloges, de conception de boucles à verrouillage de phase, de correspondance d'impédances RF et bien d'autres.
Figure 3 : ADIsimRF – conception de convertisseur élévateur Zero IF IQ
Dans le cas d'un système électrique RF complexe, le processus de conception peut être raccourci de manière significative par l'emploi d'une plateforme de prototypage rapide. ADI propose un certain nombre de plateformes de prototypage couvrant une large gamme d'applications, dont la conception de systèmes RF. Ces systèmes permettent l'évaluation en début de conception, de sorte que le système peut être testé, débogué et rapidement modifié si nécessaire.
Un système de prototypage RF configurable, utilisant une approche radio définie par logiciel (SDR, Software Defined Radio en anglais), constitue un outil puissant pour un développement rapide de produits. ADI propose une gamme de plateformes d'évaluation SDR à haute performance (FMCOMMS et ARRadio) qui fonctionnent à la fois sur des plateformes FPGA basées sur FMC et HMC. La gamme de conceptions de référence fournie comprend le matériel et les logiciels nécessaires pour qu'un prototype réponde rapidement aux exigences d'une application cible. En tirant profit de cette plateforme et des outils et ressources fournis par ADI, il est possible d'implémenter un système en quelques jours, au lieu de plusieurs semaines ou mois.
Les projets d'ADI pour l'avenir
Ce qui distingue ADI, c'est son engagement à donner aux clients les moyens nécessaires à la résolution de problèmes difficiles et l'ajout de valeur à leurs produits. En proposant un large catalogue de produits, des composants à performances élevées et un assortiment d'outils et de ressources, ADI permet aux clients de développer des solutions RF de haut niveau. De nouveaux défis technologiques se profilent, alors tournez-vous vers ADI pour continuer à fournir des produits innovants, dotés de performances plus élevées, d'une intégration accrue de fonctionnalités et de niveaux étendus de configuration et de souplesse, ainsi que de nouveaux outils et ressources.