作为开源开发板和软件方面的领头羊,Arduino Corporation 因其首屈一指的开发板 Arduino Uno 而闻名。虽然知名度略低,但 Arduino Mega 2560 却比 Uno 更强大、更快速。Arduino Mega 2560 整合了四种 Uno 板的所有功能,是一款基于强大 ATmega2560 微处理器的可靠微控制器板,几乎可以满足您的任何需要。
如前所述,Arduino Mega 背后的理念即是 ATmega2560。归功于 ATmega2560(及其关联的晶体振荡器),Arduino Mega 具有 16 MHz 的计时速度,以及 256 KB 的闪存、8 KB 的 SRAM 和 4 KB 的 EEPROM。由于其强大的处理器,Mega 配有 54 路数字输入/输出引脚(其中 15 路可以提供 PWM 输出)和 16 路模拟引脚,几乎是其小弟 Uno 的四倍。Mega 引脚的宏图(请容我这样说)见下图。
Arduino Mega 2560 引脚输出:
就其他硬件而言,Mega 还配有用于一般附件的四个串行端口、一个 USB 接口(带有连接计算机的专用 ATmega16U2 处理器)、一个复位按钮和一个电源端口。
和 Uno 一样,Mega 也在 Arduino 集成开发环境(IDE)中运行。开源代码终端具有多种功能,无论是新手还是编程专家均可以使用,其中最著名的是 IDE 关联的项目库和广大 Arduino 用户创建的其他句法。利用该终端,任何人都可以添加或使用大量代码,轻松实现各种可能的编程。
包括 Mega 在内的所有 Arduino 板的另一个突出的功能是 Arduino 扩展板。这些预装的 PCB 可直接接入 Mega 接头,以简洁的封装为电路板带来难以置信的功能。使用扩展板可以轻松为 Mega 板提供显示选项、Wi-Fi 连接甚或视频游戏模拟软件。Mega 的扩展板包括与 Arduino Duemilanove 和 Diecimila 兼容的任何扩展板。
Arduino Mega 2560 可以轻松用于原型制作,尤其是 Uno 不支持的 3D 打印机和机器人。欲了解更多有关 Uno 的信息,请查看此文章。