大疆(DJI)一直处在“市场上最好的无人机”榜单中,无论是其 Phantom、Inspire、Mavic Pro 还是最新的 Spark 系列,都榜上有名。大疆还有众多的其他产品,跨越无人机行业的完整业务领域,专业级、消费级产品都有涉足。但是,大疆生产的无人机中有两款位列最佳“中级”无人机竞争榜首,分别是 Mavic Pro 和 Phantom 4 Pro。
在我们看来,大疆生产 4 种不同等级的无人机 -- 初级、中级、摄影师级和工业级。由于明显称得上大疆最佳初级无人机的是其 Spark 型号,并且其摄影师级和工业级无人机面向专业的无人机操控者(参见 Inspire 和 Matrice 型号),我们希望真正关注中级型号之间的独特差异,因为您可能会问自己:“Mavic Pro 和 Phantom Pro 型号之间除了价格还有什么差异?”或者“我应该买哪一款?”。下面是您在决定哪一款大疆无人机适合您时建议考虑(或忽略)的因素。
成本
进行这一比较并不是要您将成本作为一个重点关注因素,只是希望您能注意它们之间的技术差异,因为当价格相差不大时,那么技术应该是您是否购买的决定性因素。忽略成本的目的仅仅是帮助您在选择适合您的无人机时做出更佳的决策,无论您相信与否,这一点都很重要!
飞行时间
大疆表示,Mavic Pro 和 Phantom 4 Pro 的可飞行时间分别为 27 和 28 分钟。但我发现这些估计时间有一点夸大,对于 Mavic Pro,更加实际的飞行时间约为 22-23 分钟,Phantom 4 Pro 的可飞行时间略长,约为 25-26 分钟。飞行时间对于任何无人机都是一个很重要的因素,但是这两款无人机的飞行时间非常接近,中级无人机操控者可能不会注意这一因素,为了便于讨论,我建议忽略这一因素。
便携性
对于这一因素,Mavic Pro 具有明显优势。如果您是一个冒险爱好者、环球旅行者,或者仅是一个小型背包客,那么 Mavic Pro 能更方便地助您游四方。Mavic Pro 上的旋翼不需要拆除,这样减少了 4 个需要关注的部件。Mavic Pro 的机臂可折叠到机身中,因此不用担心要为旋翼和旋翼机臂准备额外的存放空间。最后一点,Mavic Pro 控制器约为 Phantom 4 Pro 控制器的三分之一大小。
飞行中控制
实际上,您可能会认为,无人机飞行过程才真正重要。由于 Phantom Pro(左)和 Mavic Pro(右)都采用相同的控制器系统,因而它们在飞行体验上非常相似。但是,仍存在一些明显的差别。Mavic Pro 和 Phantom 4 Pro 的视频传输系统不同,这意味着无人机与您的控制屏幕之间的通信方式不同。此外,Mavic Pro 可自动与大疆 Goggles 通信,因为它使用了大疆 OcuSync 传输技术,可在两台设备之间实现极低的视频传输延迟。而 Phantom 4 Pro 使用比较传统的视频传输系统 Lightbridge。这一因素并不会导致巨大的差异,但两种技术明显不同。因此再一次说明,Mavic Pro 更具优势。
规避障碍
Mavic Pro 和 Phantom 4 Pro 都具有规避障碍的功能,毫无疑问,这一功能让它们都成为出色的无人机。但是,Phantom 4 Pro 搭载大疆称之为的 360 度 Flight Autonomy(飞行自主性)技术。它包含 5 个方向的障碍感应。Phantom 4 Pro 利用 6 摄像头导航系统,该系统可以计算无人机自身与物体之间的相对速度,并可对室内或受限空间应用提供精密飞行。此外,该系统使用无人机左右两侧的红外线传感器,来检测无人机相对其他物体之间的距离,最大检测距离可达 23 英尺。Phantom 4 Pro 在机身底部配备了超声波传感器,可时刻准确计算其离地面的距离。这样可实现平稳的着陆过程以及收集飞行过程中的相对海拔数据,提供安全的飞行。所有这些部件为 Phantom 4 Pro 创造 360 度安全飞行保证,使无人机能有效规避各种障碍。Mavic Pro 具有非常相似的功能,包括 5 个摄像头及超声波传感器,但它不具备 Phantom 拥有的 360 度障碍识别功能。
摄像头功能
这个因素使购买决定变得更难以定夺,因为截止目前,Mavic Pro 一直是关注的焦点。但是,谈及摄像头功能,Phantom 4 Pro 顿时大放异彩。不是将各种规格的摄像头甩给您自主选择,而是我们希望明确指出 Phantom 4 Pro 在摄像头方面具有突出的优势。首先,Phantom 4 Pro 具有更大的摄像头装置,因而能够承受更大的板载图像传感器。从实际规格来说,是 Mavic Pro 传感器的 2.3 倍。Phantom 4 的板载摄像头系统还具有更快的图像处理器、完全光圈控制和机械快门。
这些功能的完美结合,使 Phantom 4 Pro 的摄像头表现更为出色。通过这些功能,能够获得更高 ISO 范围的视频和静止图像,这意味着,摄像头在低光条件下表现更为优异,例如在日落或黄昏时段飞行。通过这些功能,能够获得更大的视野,这意味着您可以拍摄只有在电影中才能看到的“令人惊叹的拍摄画面”,远远超出 Mavic Pro 的性能表现。Phantom 4 Pro 还具备更快的视频帧速度,以及更大的图像尺寸(总体可达 20 MP),而 Mavic 仅为 12 MP。放飞无人机非常有趣,但用无人机拍摄影片才是我们如此关注无人机的真正原因,因此在您决定购买无人机时务必要认真考虑摄像头因素。
最终答案
这取决于个人!如果您对摄影非常感兴趣,并希望尽可能在您的大疆无人机上配备最好的摄像头,那您应该知道做出怎样的选择。但是,如果您和我们中的大多数人一样,是否为 4K 摄像头并不重要,那么 Mavic Pro 应该是更好的选择,因为它具有更佳的便携性。虽然有很多因素要考虑,但最终的决定完全取决于个人喜好。这两款都是物超所值的优异无人机,但对于每天都要使用无人机的发烧友来说,Mavic Pro 是更佳的购买选择。