DJIは、Phantomシリーズ、Inspireシリーズ、Mavic Pro、最新のSparkなどを通じて、一貫して「市場で最も優れたドローン」リストに名を連ねています。DJIは、その数多くの製品群により、プロ向けか消費者向けかを問わず、ドローン業界のあらゆる分野を網羅しています。しかし、DJIの最高の「ミドルクラス」ドローンのトップライバルとなるドローンが2つあります。 Mavic Pro と Phantom 4 Pro です。
Mavic Pro対Phantom 4
私たちの目から見ると、DJIは初心者向け、中級者向け、写真家向け、産業向けという4つの異なるレベルのドローンを提供しています。DJIの初心者向けドローンの決定的な勝者はSparkモデルであり、フォトグラファー向けおよび産業用ドローンはプロのドローン操縦者向けです (InspireモデルおよびMatriceモデルを参照)。そこで、おそらく「価格以外に Mavic Pro と Phantom Pro の違いは何ですか?」または「どちらを購入すべきですか?」と疑問に思われると思いますので、ここでは中間層のモデル間の明確な違いに焦点を当てたいと思います。DJIのどのドローンが自分に適しているかを決める際に考慮する(または無視する)ことをお勧めする要素を以下に示します。
ドローンのコスト
この比較では、コストを要因として重視するのではなく、両者の技術的な違いだけに注目します。なぜなら、それが決定的な事実であるはずだからです。 比較的 同じ価格です。コストを無視する目的は、どのドローンが自分に適しているかについて、より良い決定を下せるようにすることです。信じられないかもしれませんが、コストは重要だからです。
DJI Mavic Proの飛行時間とDJI Phantomの飛行時間
DJIによれば、Mavic ProとPhantom 4 Proの飛行時間はそれぞれ27分と28分です。しかし、私はこれらの推定値が少し誇張されていると感じており、Mavic Proの場合は約22 ~ 23分、Phantom 4 Proの場合はそれより少し長い25 ~ 26分というより現実的な飛行時間を目にしてきました。飛行時間はどのドローンにとっても重要な要素ですが、これらの時間は非常に近いため、中級レベルのドローンのパイロットはこの要素の違いに気付かない可能性が高いため、議論のためにこれを無視することをお勧めします。
Mavic Proの持ち運びやすさ
この点では、Mavic Proが圧倒的に優れています。冒険を求める人、世界を旅する人、あるいは単に小さなバックパックが好きな人にとって、Mavic Proはあらゆる点ではるかにパッキングしやすいです。Mavic Proのローターは取り外す必要がないため、追跡するアイテムが4つ少なくなります。Mavic Proのアームは本体自体に折りたたまれるため、ローターやローターアームのための余分なスペースを心配する必要はありません。そして最後に、Mavic ProのコントローラーはPhantom 4 Proのコントローラーの約3分の1の大きさです。
飛行中の制御: ドローンのビデオ伝送
実際にドローンを飛ばすことは、ご想像のとおり、非常に重要です。Phantom Pro (左) とMavic Pro (右) はどちらも同じコントローラー システムをベースとしているため、飛行体験は非常に似ています。ただし、いくつか顕著な違いがあります。ビデオ伝送システムはMavic ProとPhantom 4 Proで異なり、ドローンがコントロール画面と通信する方法も異なります。これは、Mavic ProがDJIのOcuSync伝送技術を使用しているため、DJI Gogglesと自動的に通信し、2つのデバイス間で極めて低遅延のビデオ伝送を提供できることも意味します。一方、Phantom 4 Proは、Lightbridgeと呼ばれるより従来的なビデオ伝送システムを使用します。これによって劇的な違いが生じるわけではありませんが、両者の違いは顕著です。つまり、ここでもMavic Proが優位に立っていることになります。
障害物回避
Mavic ProとPhantom 4 Proはどちらも障害物回避機能を備えているため、どちらも優れたドローンであることは間違いありません。しかし、Phantom 4 Proには、DJIが360度飛行自律性と呼ぶ機能があります。これは5方向の障害物検知で構成されています。Phantom 4 Proは6台のカメラによるナビゲーション システムを採用しており、ドローンと物体間の相対速度を計算し、屋内や限られた場所での用途に合わせて微調整された飛行を実現します。また、ドローンの左右にある赤外線センサーを使用して、ドローンが最大23フィート離れた物体までの距離を検出します。最後に、Phantom 4 Proは底面に超音波センサーを搭載しており、常に地面からの距離を正確に計算します。これにより、シームレスな着陸手順と飛行中の相対高度データの収集が可能になり、安全な飛行が可能になります。これらすべてを組み合わせることで、Phantom 4 Proは360度の飛行保証を実現し、ドローンを障害物から保護します。Mavic Proには5台のカメラと超音波センサーなど、非常によく似た機能が搭載されていますが、Phantomのような360度の障害物認識機能を誇ることはできません。
MavicとPhantom 4のカメラ比較
この点が購入の決定を少し難しくしている要因です。なぜなら、これまでのところ、Mavic Proが注目を集めてきたからです。しかし、カメラの機能に関しては、Phantom 4 Proが真に輝き始めます。カメラの仕様を山ほど紹介するよりも、カメラに関してPhantom 4 Proが明らかに勝者である理由となる違いを指摘したいと思います。まず、Phantom 4 Proには大型のカメラアセンブリが搭載されており、搭載されている画像センサーも大型化しています。実際のところ、Mavic Proセンサーの2.3倍の大きさです。Phantom 4のオンボード カメラ システムには、より高速な画像プロセッサ、フル絞り制御、機械式シャッターも搭載されています。
これらの機能が組み合わさることで、 Phantom 4 Pro のカメラがさらに 優れたものになります。これにより、ビデオと静止画の両方でより高いISO範囲が可能になり、日没時や夕暮れ時の飛行など、低照度条件でもカメラのパフォーマンスが向上します。より広い視野が得られるため、Mavic Proの能力を超えて、映画でしか見られない「広大な風景ショット」を撮影できます。Phantom 4 Proではビデオのフレーム速度も速くなり、画像サイズもMavicの12 MPではなく20 MPと全体的に大きくなります。ドローンを飛ばすのは楽しいですが、ドローン映像を撮影することが私たちの目的なので、決定する際には必ずカメラを考慮してください。
最終回答
それは人によります! 写真撮影に深い関心があり、DJIドローンに可能な限り最高のカメラを搭載したいと思っているなら、答えはもうお分かりでしょう。しかし、ほとんどの人と同じように、4Kカメラは4Kカメラだと考えるなら、持ち運びがはるかに簡単なので、 Mavic Pro を選ぶでしょう。当然、考慮すべきことはたくさんありますが、決定は完全に個人の好み次第です。どちらも価格に見合う価値のある素晴らしいドローンですが、日常的にドローンを操縦する愛好家にとっては、Mavic Proの方がお買い得です。