在人工智能、机器学习和边缘计算的推动下,人们对使用智能机器人、自动化和预测性分析重新产生了兴趣。
制造、物流、医疗保健和零售等行业正变得越来越自动化。工业 4.0、人工智能 (AI)、机器学习和高速网络的力量正在催生新一波智能合作机器人。
此外,增强和虚拟现实等沉浸式技术的使用,与数字孪生相结合,允许实时监控和控制机器人,并与机器人互动,而无需在物理上处于同一位置。
此外,一些组织正在使用人工智能来帮助工人和技术人员与他们的机器人同行携手工作,创造新的合作方式并提高安全性。
例如,在几个物流和履行中心,Amazon 要求一些操作员穿上能持续发送信号的特殊马甲。由于 Amazon 中心高度自动化,人们四处走动可能会有危险。马甲可发出人类接近的信号,附近的机器人就会立即停下来。
元宇宙从工业层面开始,包括数字孪生和工厂自动化
如今,最近关于元宇宙、全能宇宙和其他版本的沉浸式数字世界的新闻不绝于耳。我们受到鼓舞,期待未来可以使用增强和虚拟现实技术与世界各地的任何人自由互动,以改善我们的生活。虽然这一方向正涌入大量投资,但一些人仍然不相信元宇宙会给社会带来革命性的变革。
结合 AR、VR 和先进的成像技术,有助于各行业使用数字孪生与不同的资产和员工进行互动。如今,数字孪生应用包括模拟、预测性维护、建筑管理、远程操作和高级机器人技术。
AR 和 VR 技术在工业应用中的使用正在显著增长,帮助制造商、物流运营商和其他组织提高生产力、降低成本、提高效率和竞争力。
宾厄姆顿大学的研究人员正在利用增强现实技术开发一种创新解决方案,在工业设施中弥合人类行为和机器人之间的差距。
“通常,人们使用 AR 来可视化机器人当前正在做的事情,”助理教授 Shiqi Zhang 说。“但在这里,我们提供一个双向沟通渠道,人类可以对机器人的计划或行为发表评论。沟通渠道不是很复杂,但这是我们第一次有那种互动。”
Amazon 拥有近百万个移动驱动机器人来支持其仓库物流,使用数字孪生和 NVIDIA Omniverse Enterprise 来优化仓库设计和流程,培训更多智能机器人助手,并获得整体生产力。
普渡大学的 Karthik Ramani 教授与制造商合作,创建虚拟工厂。他们使用 AR 探索节省劳动力的技术,然后再在工厂中实施。“AR 让用户只需观察他们周围的环境就能准确看到机器人将在哪里移动;不需要将地图叠置上的位置转换为现实环境,否则可能带来额外的认知负担,因为这项工作已经为他们完成了。”他们可以模拟工厂工人如何与机器人互动。反过来,他们可以确定机器人是否有助于提高生产力。他们还可以通过虚拟方式试验场地布置,以最大限度地提高工厂的生产力。
5G 蜂窝网络通过 VR 和 AR 技术实现远程机器人技术
对于大多数消费者来说,5G 是一个不需要考虑的问题。只要我们的新智能手机屏幕上显示 5G 符号,我们就知道已经连接到了 5G 网络。但是,用户体验和之前的 4G 网络有什么区别呢?区别并不大!除非我们是重度智能手机视频游戏玩家,并连接到 5G mmWave 天线,否则我们无法注意到带宽和性能的任何显著差异。
5G 收入机会的最重要部分可能来自企业使用案例,包括机器人技术。5G 的真正优势在于超可靠的低延迟通信 (URLLC) 和网络切片等功能,适用于机器人和远程操作等需要无线网络稳定性和可靠性的关键应用。
人工智能对于完全自主的机器人技术至关重要
人工智能与机器人技术相结合,可创造更智能的自主系统。机器人可以通过机器学习、图像识别和高级算法来学习和响应简单命令之外的要求。
人工智能驱动的机器人可以利用机器学习算法自主执行预期的功能和任务。人工智能机器人可以更好地解释为智能自动化应用,其中机器人提供身体,而人工智能提供大脑。
根据 Microsoft 是说法,“智能机器人使用人工智能来促进人与设备之间的协作。人工智能帮助机器人适应动态环境,并与人自然交流。”
今年年初,在埃隆-马斯克宣布收购 Twitter 的同时,他还透露 Tesla 正在设计一款全自动拟人机器人。
马斯克认为,机器人作为真正的人类助手帮不上什么忙,除非它们获得“足够的智能来驾驭世界,能够做点有用的事情,而不是专门编程来做什么。”
“为解决自动驾驶,您需要解决现实世界的人工智能,”马斯克说,“为汽车解决现实世界的人工智能后,汽车实际上是就是一个四轮机器人,然后就可以普及到有腿的机器人身上。”
人工智能驱动的机器人未来
人工智能和机器人等数字技术将在不久的将来对人类发展产生重大影响。他们提出了一些基本问题,比如我们应该如何处理这些系统,系统本身应该做什么,它们包含哪些风险,以及我们如何控制这些因素。
“人工智能和机器人技术挑战了人类作为地球上智慧优势物种的观点,”埃因霍温理工大学 (TU/e) 技术哲学教授 Vincent C. Müller 说道。“我们已经看到已提出的问题,并不得不密切关注技术和社会发展,以尽早发现新问题,进行哲学分析,并从传统的哲学问题中学习。”
人工智能和机器人技术可能会大幅提高生产力,从而实现整体财富的增长。此外,使用增强和虚拟现实、数字孪生和元宇宙等技术可以加快机器人技术在许多工作场所的应用。
机器人如何与人类互动,人工智能和沉浸式技术的挑战和机遇在哪里,这些都是工程师、设计师、学者和其他许多专业人士现在和未来需要回答的问题。