智能医院是当前医院发展的主要方向,要如何控管医院中数量庞大的手术工具、药品、医疗设备,便是一件令人头痛的工作。RFID具有快速存取、不惧污染等特性,将会是管理医院中众多器材的理想选择。本文将为您介绍RFID在医院的应用方式,以及Murata的RFID解决方案。
传统方式管理医院器材面临严峻挑战
医院是运作相当繁杂的环境,且不容许出错,因为可能会因为一个错误,导致不可挽回的遗憾。因此,妥善地管理医院中各式各样的器具、药品、设备,便成为医院运营的重要工作。
当前常用来管理物品编号的工具,通常是利用条形码、二维码来进行管理,但现有方法由于受到尺寸限制,想要控管为数众多、体积小的医院器材,实在受到许多的限制。此外,医院的环境相对恶劣,需要面对温度、压力的变化,且容易沾染污渍,加上一些标签在产品出售后便无法再持续跟踪,这都使得传统方式在医院环境中的应用受到挑战。
法规要求对手术工具进行标识管理
首先,我们以手术工具的管理为例。美国法规要求在2020年之后,都需要在每个手术工具上放置UDI(Unique Device Identifier,唯一设备标识符),欧洲也遵循了这一个做法,并计划到2027年完成。这是因为手术工具有其使用年限,也需要避免遗失,因此需要对所有医疗器具的安全使用和存储,提供完善的产品标识规则,以进行严格的管理。此外,即使是技术娴熟且经验丰富的操作者,在设置手术工具也很耗时,如何让流程更有效率将是很大的挑战。
虽然强制要求在每个手术工具上贴上ID编号是全球趋势,但由于难以使用人工记录,也无法准确管理使用时间,且在组装和检查整套工具时需要花费大量的时间和人力,若采用激光打标则容易造成器具生锈和染色,若使用二维码来一个一个的读取ID将非常耗时,这对手术工具的管理造成很大的困扰。
采用RFID来管理手术工具则具有相当大的优势,将可提高手术过程中的安全性和效率,因为RFID标签除了可做为唯一的ID,还可记录手术工具的使用时间和使用寿命,使管理更容易,使用RFID可进行快速批量读取,使操作员能够高效地组装和检查整套工具。此外,RFID可记录每个工具的使用次数,以减少过多的库存,且可记录使用顺序,优化术前工具的准备工作。
在手术工具使用过后,使用RFID可以高效的进行库存盘点和使用时间管理,可进行批量读取、快速管理,即使手术后工作人员沾染血渍,也能阅读RFID的信息,因此是手术工具管理的理想选择。
Murata推出了可于金属上应用,并可以在高压灭菌过程中无损的坚固RFID标签,Murata并可以协助提供有关读取环境,以及如何/在何处粘贴标签的支持,并具有对RF技术的深入了解,可以协助客户进行RFID标签的布署。工作人员可以使用手持读写器扫描RFID标签来读取信息,无需人工操作即可设置读写器和天线,可轻松读取标签,RFID标签的读取范围约为10cm~1m,读取范围可能会依据应用环境发生变化。
RFID标签提升药品与医疗器具的管理效率
使用RFID来对医用药品进行认证,在医疗安全上扮演着重要的角色。以往由于只能通过包装上的条形码进行验证,对没有包装的产品便不能确保药品的信息是否正确,若能采用RFID针对药物安瓿进行认证,便可以防止用药错误,还可以自动记录药物剂量,并可以检查使用次数和有效期,以避免发生错误,并有助于减少医疗现场的人力。
采用RFID进行药品的管理,工作人员便可以自动验证药品是否在指定的使用时间和有效期内,以防止超过保质期,并在规定的使用时间内使用,且即使药品从包装中取出,也可以进行识别,并可对每个药物安瓿的内存记录设置、处方历史等信息。
医院中也使用了大量的医疗器具,采用RFID对医疗器具进行认证,将可提升医疗保健的效率和安全。RFID有助于正确跟踪操作或清洁的使用记录,并有助于医疗设备部件的更换,例如内窥镜、超声波诊断、手术刀、超声波凝固和切割设备。此外,通过自动记录和存储RFID信息,可以实现更高效的操作。
使用RFID标签可以解决医疗器材管理上的困境,像是内窥镜等医疗诊断设备都需要记录使用情况,以防止感染。此外,操作员需要确保正确的附件连接到正确的设备,如果是通过使用条形码的手动识别来完成,则会消耗大量的时间和人力,并可能会出现如丢失记录、丢失使用次数、未检查到期日期等人为错误,也没有关于医疗器具使用的信息。
由于RFID可将产品信息和使用历史存储在可重写内存(用户内存、EPC内存)中,并可设置密码锁定功能,可防止信息被篡改,每个IC都有唯一的、不可重写的序列号,可用于验证产品信息,采用近场通信(NFC)使读写器和标签的读取相当便利,非接触式读取可以避免标签磨损的风险,即使被化学品等污染,读写器和标签也可以进行连接。
Murata推出的RFID标签采用小巧坚固的设计,可以嵌入到产品中,不会影响产品的外观设计,近场通信可防止意外读取周围不相关的部件,Murata不仅可以支持标签设计,还可以支持读写器集成和天线设计,可将RFID可以集成天线并放置于各种无线射频的读写设备或其他耗材中,读取和写入操作都是通过将耗材连接到主机来执行的,RFID标签可以通过粘合剂、双面胶带、注塑成型等方式来进行安装,读取范围约为20mm,读取范围可能会依据环境发生变化,Murata可根据客户的使用情况提供建议和支持。
可在金属表面使用的微型RFID标签
针对医院的应用环境,Murata提供小巧、坚固且可嵌入的RFID标签,涵盖各种产品和应用种类,并提供在整个供应链中使用数据管理的可行性。Murata的RFID微型标签具有小而坚固的特性,这是因为Murata拥有材料开发历史的知识和技术,这些陶瓷知识和技术使Murata能够提供超小、超坚固的RFID标签。
以Murata的LXTBKZMCMG-010为例,它可针对金属产品管理应用,采用RFID标准ISO18000-63和EPC Global Gen2v2,使用频率为UHF频段(865-928MHz),采用Impinj Monza R6P芯片,EPC内存为128位,用户内存为32位,尺寸仅有6.0×2.0×2.3 mm(长×宽×高),读取范围为1.5m,符合RoHS规范,可以满足医院器材管理的应用需求。
结语
RFID标签具有小巧、坚固、便利、不受到污染影响等特性,相较于条形码、二维码,RFID标签更适合用于管理复杂的医院器材。Murata的微型RFID标签,可在金属表面使用,将是管理手术工具、药品、医疗器具的理想选择,值得医院环境大量采用,提升医院的智能化发展。