RFIDはスマート病院のデバイス管理に最適な選択肢です

スマート病院は現在、病院発展の主な方向です。病院内で大量の手術器具、医薬品、医療機器をどのように管理するかは頭の痛い問題です。高速アクセスと汚染の心配がないという特徴を持つRFIDは、病院内の多くのデバイスを管理するのに理想的な選択肢となります。この記事では、病院におけるRFIDの応用と村田製作所のRFIDソリューションについて紹介します。

病院機器の従来の管理は深刻な課題に直面している

病院は非常に複雑な環境で運営されており、1つのミスが取り返しのつかない後悔につながる可能性があるため、ミスは許されません。そのため、病院内のさまざまな器具、医薬品、機器を適切に管理することが、病院運営における重要な課題となっています。

現在、商品番号を管理するために一般的に使用されているツールは、バーコードやQRコードを使用して管理するのが一般的です。しかし、サイズの制限により、既存の方法では多数の小さな病院用機器を制御することは実際には制限されています。さらに、病院の環境は比較的過酷で、温度や圧力の変化にさらされ、汚れが付着しやすいという問題もあります。また、一部のラベルは、商品が販売された後は継続的に追跡できなくなります。これらすべての側面により、病院環境で従来の方法を適用することは困難になります。

20211117-1-002

法律や規制により手術器具の識別管理が義務付けられている

まずは手術器具の管理を例に考えてみましょう。アメリカの規制では、2020年以降、すべての手術器具にUDI (Unique Device Identifier) を付ける必要があるとされています。ヨーロッパもこの慣行に従い、2027年までに完了する予定です。これは、手術器具には耐用年数があり、紛失を避ける必要があるためです。したがって、すべての医療機器の安全な使用と保管を厳格に管理するための完璧な製品識別ルールを提供する必要があります。さらに、熟練した経験豊富なオペレーターであっても、手術器具のセットアップには時間がかかるため、プロセスをより効率的にする方法が大きな課題となります。

すべての手術器具にID番号を付けるという世界的な傾向がありますが、手作業による記録は難しいため、使用時間を正確に管理することは不可能であり、器具一式を組み立てて検査するには多くの時間と人手がかかります。レーザーマーキングを使用すると、器具に錆や汚れが生じやすくなります。QRコードを使用してIDを1つずつ読み取ると、非常に時間がかかり、手術器具の管理に問題が生じます。

RFIDを使用して手術器具を管理することには大きな利点があります。RFIDタグを固有のIDとして使用し、手術器具の使用時間と耐用年数を記録できるため、手術プロセスの安全性と効率が向上し、管理が容易になります。RFIDを使用すると、バッチで素早く読み取ることができるため、オペレーターはツールセット全体を効率的に組み立てて検査できます。さらに、RFIDは各ツールの使用回数を記録して過剰在庫を削減し、使用順序を記録して術前ツールの準備を最適化することができます。

手術器具の使用後は、RFIDにより在庫数や使用時間の管理を効率的に行うことができ、一括読み取りや迅速な管理が可能になります。手術後にスタッフが血液汚れに汚染されていても、RFIDの情報を読み取ることができるため、手術器具の管理に最適です。

村田製作所は、金属に貼り付けることができ、オートクレーブ処理中に非破壊的に処理できる堅牢なRFIDタグを導入しました。村田は、閲覧環境やタグの貼り付け方法・場所のサポートもお手伝いします。RFテクノロジーを深く理解しており、RFIDタグの導入において顧客を支援することができます。スタッフはハンドヘルド リーダーを使用してRFIDタグをスキャンし、情報を読み取ることができます。また、リーダーとアンテナは手動操作なしで設定できるため、タグを簡単に読み取ることができます。RFIDタグの読み取り範囲は約10cm ~ 1mですが、使用環境によって読み取り範囲が変わる場合があります。

20211117-1-003

RFIDタグは医薬品や医療機器の管理効率を向上します

医薬品の認証にRFIDを使用することは、医療の安全性において重要な役割を果たします。従来は、パッケージ上のバーコードのみで検証していたため、パッケージされていない製品の医薬品情報が正しいかどうかを確認することができませんでした。RFIDが薬剤アンプルの認証に使用できると仮定します。そうすれば、投薬ミスを防止したり、投薬量を自動記録したり、使用回数や有効期限を確認したりすることで、ミスを回避し、医療現場の人手削減にも貢献できます。

RFIDを使用して医薬品を管理することで、スタッフは医薬品が指定された使用時間と有効期間内に使用されているかどうかを自動的に確認し、有効期限の超過を防ぎ、指定された使用時間内に使用することができます。薬剤をパッケージから取り出しても識別でき、薬剤アンプルごとのメモリに設定や処方履歴などの情報を記録できます。

病院では多くの医療機器も使用されており、医療機器のRFID認証により医療の効率と安全性が向上します。RFIDは、手術や洗浄の使用記録を正確に追跡するのに役立ち、内視鏡、超音波診断装置、メス、超音波凝固・切断装置などの医療機器の部品の交換にも役立ちます。さらに、RFID情報を自動的に記録・保存することで、より効率的な運用を実現します。

RFIDタグを使用すると、医療機器管理のジレンマを解決できます。例えば、内視鏡などの医療診断機器は、感染を防ぐために使用状況を記録する必要があります。さらに、オペレーターは正しいアクセサリが正しいデバイスに接続されていることを確認する必要があります。これをバーコードによる手作業による識別で行おうとすると、多くの時間と労力がかかり、記録の紛失、使用時間の紛失、有効期限の未確認などの人為的ミスが発生する可能性があり、医療機器の使用に関する情報が残らないという問題もあります。

RFIDは、書き換え可能なメモリ(ユーザーメモリ、EPCメモリ)に製品情報や使用履歴を保存し、パスワードロック機能を設定することができるため、情報の改ざんを防ぐことができます。各ICには一意かつ書き換え不可能なシリアル番号が付いており、これを使用して製品情報を確認することができます。近距離無線通信 (NFC) により、リーダーとタグの読み取りが非常に便利になります。非接触読み取りにより、ラベルの摩耗のリスクを回避できます。化学物質に汚染されていても、リーダーとタグは接続できます。

村田製作所のRFIDタグは小型で堅牢であり、製品に埋め込まれるため、製品のデザインに影響を与えません。近距離無線通信により、周囲の無関係な部分の誤読を防ぐことができます。村田製作所は、タグ設計だけでなく、リーダー・ライター統合やアンテナ設計もサポートします。RFIDタグはアンテナと統合して、さまざまな無線周波数読み取りおよび書き込み装置やその他の消耗品に配置できます。消耗品をホストに接続することで、読み取りおよび書き込み操作が実行されます。RFIDタグは接着剤、両面テープ、射出成形などで取り付けることができます。読み取り範囲は約20mmで、環境によって読み取り範囲が変わる場合があります。村田製作所では、お客様のご利用状況に合わせたご提案やサポートを行っております。

20211117-1-004

金属表面に使用できる小型RFIDタグ

病院用途向けに、村田製作所は、さまざまな種類の製品やアプリケーションをカバーし、サプライチェーン全体でデータ管理を使用する可能性を提供する、コンパクトで堅牢な埋め込み型RFIDタグを提供しています。村田製作所のRFIDマイクロタグは、材料開発の歴史と専門知識を有する技術を有しており、超小型で超堅牢なRFIDタグを提供できるため、小型で堅牢な特性を備えています。

村田製作所のLXTBKZMCMG-010を例にとると、金属製品の管理用途に使用できます。RFID規格ISO18000-63とEPC Global Gen2v2を採用し、UHF周波数帯域(865-928MHz)を使用し、Impinj Monza R6Pチップを採用し、EPCメモリは128ビット、ユーザーメモリは32ビット、サイズはわずか6.0×2.0×2.3mm(長さ×幅×高さ)で、読み取り範囲は1.5mです。RoHS準拠で、病院のデバイス管理のアプリケーション要件を満たすことができます。

結論

RFIDタグは小型で、堅牢で、便利であり、汚染の影響を受けません。バーコードやQRコードと比較すると、RFIDタグは複雑な病院機器の管理に適しています。金属表面に使用できる村田製作所のマイクロRFIDタグは、手術器具、医薬品、医療機器の管理に最適な選択肢であり、病院のスマート化を促進するために病院環境で広く使用される価値があります。

 

関連商品を見る

LXTBKZMCMG-010

Murata Manufacturing Tag e transponder NFC/RFID ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here