现在您有了 Raspberry Pi 3(树莓派3),但绝不是吃的那种派。
我们曾告诉过您,您可使用 Raspberry Pi 3 做不计其数的事情,但也必须从某处开始;所以何不让我们完成一次简单的设置过程,作为 Pi 的“入门教程”。在本文中,我们会从设置简单的操作系统开始,这样就能打下坚实的基础,将更多来自旧版电子游戏室的项目打造成全面的家庭自动化大脑。
参阅相关产品
由于不兼容的驱动、版本检查和硬件变体,小小的系统设置也曾非常麻烦。要设置这些系统并确保稳定运行需要费很多功夫,将它们更多地置于硬核工程的领域,而没有准备好让修复人员和制造人员在无需对嵌入式系统深入了解的情况下完成工作。从那以后,很多事情都已改变,如今,像是 Raspberry Pi 3 等设备让设置和运行变得相对轻松。
参阅相关产品
您具备了 Pi、微型 SD 卡、电源、键盘、鼠标和 HDMI 电缆等基本要素为开始做好准备,现在您只需要一个操作系统。最佳起点就是 Raspberry Pi Foundation 的预构建 NOOBS 封装。NOOBS 是指“New Out Of the Box Software(新款开箱即用软件)”,能帮助您将精心挑选的操作系统安装到 Raspberry Pi 3 上,并允许多重启动,如果您希望使用多个操作系统的话。提供的封装是精简完整版本,完整版已经封装了 Raspbian,所以您不需要在启动 Pi 后等待下载。简单起见,我建议您使用完整版本。如果您熟悉 Linux 发行版的生态系统,Raspbian 可能看上去有些眼熟,因为它是以 Debian 发行版为基础。
您必须从此处的官方 Raspberry Pi Foundation 页面下载您喜欢的 NOOBS 风格。
下载 NOOBS 之后、在将其下载到您的 SD 卡上之前,建议将 SD 卡完全格式化,从而有助于免去 Windows 有可能看不到的分区步骤,可能在您在 Pi 上运行它的时候发生问题。 来自 SD 协会的 SD 格式化程序可以帮助解决这一问题,是容易使用,但面临一个很大的风险:选择正确的驱动器号并确保您选择了 SD 卡。强调一遍,正确的驱动器号飞船重要,因为如果出错的话,会让您损失大量数据并导致巨大的麻烦。可以在此处获得 SD 格式化程序。
参阅相关产品
现在您就具备了混合所需要的所有组成部分。将刚刚完成格式化的 SD 卡插入电脑就可以提取 NOOBS 的全部内容,直接下载可以确保不会将其保存到随机子文件夹中。
现在将这张刚刚安装好 NOOBS 的卡插入到 Raspberry Pi 3 中,并连接好所有相关的电缆。如果您希望不用显示器、键盘和鼠标就设置和运行,我们还有另一篇文章,介绍如何无需输入就设置 Pi 和上网,但稍微有点复杂。开机后,您会看到一个提示选择不同操作系统的画面。由于我们刚刚入门,建议使用拥有完整版 NOOBS 下载的基础版 Raspbian。Raspbian 是支持最完善的 Raspberry Pi 专用操作系统,在您更深入了解替代操作系统前对许多操作进行熟悉。安装时需要注意确保和设置您的键盘布局以及本地化首选项,因为 Raspberry Pi 默认为英国设置。我输入 WiFi 密码时遇到困难,因为英国键盘和美国键盘的特殊字符映射不同。
现在您已成功设置了 Raspberry Pi 3。将 Pi 设想成一部功能完善的迷你计算机,具备一些 GPIO 形式的额外输入和输出,允许您与任何类型的传感器、马达、灯具等交互。让你的想像力自由驰骋,创造一些又酷又有用、或者无用但一样很酷的东西吧