さて、Raspberry Pi 3を入手しましたが、次に何をすればいいのかわかりません。
Raspberry Piでできることはほぼ無数にあると言われていますが、まずはどこかから始めなければなりません。そこで、Raspberry Piの「Hello World」とも言える簡単な起動手順を順に見ていきましょう。この記事では、基本的なオペレーティング システムを起動して実行する方法を説明します。この手順により、古いゲーム アーケードから家全体の自動化の頭脳まで、さらに多くのプロジェクトを構築できる強力な基盤が提供されます。
関連商品を見る
小規模なシステムをセットアップするのは、互換性のないドライバー、バージョンのチェック、ハードウェアのバリエーションなどの面倒な作業でした。これらのシステムを安定して稼働させるために多大な努力が払われたため、これらのシステムはハードコアなエンジニアリングの領域に属し、組み込みシステムに関する深い知識を持たない技術者やメーカーが物を作るにはまだ準備ができていません。それ以来多くのことが変わり、現在ではRaspberry Pi 3のようなデバイスにより、起動と実行が比較的簡単にできるようになりました。
関連商品を見る
Pi、マイクロSDカード、電源、キーボード、マウス、HDMIケーブルの基本が揃ったので、あとはオペレーティング システムだけが必要です。始めるのに最適な場所は、Raspberry Pi Foundationのビルド済みNOOBSパッケージです。NOOBSはNew Out Of the Box Softwareの略で、Raspberry Pi 3に適切なオペレーティング システムをインストールしたり、複数のオペレーティング システムを試したい場合にマルチブートを可能にしたりするのに役立ちます。パッケージはライト版とフル版で利用可能で、フル版にはRaspbianがすでにパッケージ化されているため、Piを起動した後にダウンロードされるのを待つ必要はありません。シンプルさを求めるならフルバージョンをお勧めします。Linuxディストリビューションのエコシステムに精通している場合、RaspbianはDebianディストリビューションをベースとしているため、馴染みがあるかもしれません。
公式Raspberry Pi Foundationページからお好みのNOOBSフレーバーをダウンロードする必要があります。 ここ。
NOOBSをダウンロードした後、SDカードにロードする前に、SDカードを完全にフォーマットすることをお勧めします。これにより、Windowsでは認識されないパーティションが削除され、後でPiで実行するときに問題が発生する可能性があります。 SD AssociationのSDフォーマッタは、この問題の解決に役立ちます。使い方は非常に簡単ですが、1つの大きな注意点があります。 正しいドライブ文字を選択し、SDカードが選択されていることを確認してください。ドライブ文字が正しいかどうかは大きな違いを生みます。間違ったドライブ文字を使用すると、大量のデータが失われ、大きな問題が発生する可能性があります。SDフォーマッタは ここから入手できます。
関連商品を見る
これで必要な部品がすべて揃いました。あとは混ぜ合わせるだけです。新しくフォーマットしたSDカードをコンピューターに挿入すると、NOOBSダウンロードの全コンテンツをそのカードに直接抽出できます。ランダムなサブフォルダーに保存されることがないように注意してください。
今すぐ、新しくNOOBSをインストールしたカードをRaspberry Pi 3に挿入し、関連するケーブルをすべて接続します。ディスプレイ、キーボード、マウスなしで起動して実行したい場合は、入力なしでPiをセットアップしてオンラインにする方法について説明した別の記事がありますが、 少し複雑です。電源を入れると、さまざまなオペレーティング システムの選択画面が表示されます。まだ始めたばかりなので、完全なNOOBSダウンロードに付属する基本Raspbianをお勧めします。Raspbianは、おそらくRaspberry Pi専用の最もよくサポートされているオペレーティング システムであり、他のOSを詳しく調べる前に、いろいろ試してみることができます。インストール時に注意すべき点の1つは、Raspberry Piがデフォルトで英国設定になっているため、キーボード レイアウトとローカリゼーションの設定を必ず行うことです。英国のキーボードは米国のキーボードとは異なる方法で特殊文字をマッピングするため、WiFiパスワードの入力に問題がありました。
これで、Raspberry Pi 3のベイクが完了しました。Piは、GPIOの形でいくつかの追加の入力と出力を備えた完全なミニコンピューターと考えてください。これにより、さまざまな種類のセンサー、モーター、ライトなどとインターフェイスできます。想像力を自由に働かせて、クールで便利なもの、またはまったく役に立たないがそれでも本当にクールなものを作成してください。