超低消費電力3D磁気センサー

発行者

Infineonの 3D磁気センサー2 Go評価キットは、小型磁気センサーの機能をユーザーに理解してもらうために設計されています。キット内の最も重要なハードウェアは、 3D磁気センサーTLV493D です。このセンサーは、3次元センシングの精度が非常に高く、消費電力も極めて低いです。これにより、センサーに直接接触することなく、3Dの動きを追跡できるようになります。

3D磁気センサーには、他の磁気センサーよりも優れたいくつかの重要な機能が搭載されています。まず、この磁気センサーは、超低電力モードではわずか10 uA (マイクロアンペア)、パワーダウンモードでは0.007しか消費しません。次に、このセンサーには、統合温度センサー、Bx、By、Bz方向の最大98 uT/LSBの12ビット データ分解能、すべての軸で最大 +/- 130 mTの線形磁場測定機能が搭載されています。このセンサーは標準のTSOP6パッケージで提供され、自動的に自動車での使用に適しています。

3D磁気センサー2 GO評価キットを使用すると、箱から出してすぐに磁気センサーを使用できます。ジョイスティック アダプターと回転ノブ アダプターの両方を備えたこのキットでは、無料でダウンロードできるInfieonのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用してすぐに評価できます。さらに、このセンサーにはデジタルI2Cインターフェイスが装備されており、センサーとマイクロコントローラーの双方向通信が可能です。

GUIを使用するには、ソフトウェア ダウンロード ページからダウンロードするだけです。また、必要なSegger USBドライバーをインストールする必要もありますが、コンピューター上のプログラムを保護している場合は、これが問題になる場合があります。心配しないでください。ドライバーはセットアップ ウィザードに自動的に含まれ、インストールを自動的に承認するように求められます。ドライバーとソフトウェアをインストールすると、GUIが操作可能になり、3D磁気センサーの機能をすぐに評価できるようになります。本当に簡単です!

付属のセンサー評価ボードのマウント、ジョイスティック、回転ノブは、GUIに自動的に表示されます。実装したマウントのタブを選択するだけで、すぐにセンシングを開始できます。評価キットに含まれる非常に独創的な機能は、センサーを評価ボードの残りの部分から分離できることです。つまり、センサーと磁石だけをコントローラーに取り付けたい場合は、ブレークラインでセンサーを分離し、4本のワイヤをピンヘッダーに半田付けして、センサーを独自のカスタムアプリケーションにインストールできます。

関連商品を見る

TLV493DA1B6HTSA2

Infineon Technologies AG 角度および直線位置センサー ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here