Arrow ElectronicsとIndiegogoは協力して、 Arrow認定プログラムを通じて、アイデアの創出から生産まで、テクノロジー系スタートアップ企業をサポートしています。エンジニアリング設計ツールへのアクセスの提供から資金調達の機会や部品の割引まで、ArrowとIndiegogoは必要なリソースと専門知識を提供してお手伝いします。
成功するプロトタイプを作成するのは、特にIoT製品の場合、大変な作業になることがあります。IoT製品は、物理ハードウェア、モバイル アプリケーション、Webアプリケーションという2 ~ 3つの統合インターフェイスで構成されているため、特別なレベルの計画とテストが必要です。
IoTプロトタイプは、さまざまな状況やモバイル プラットフォームでシームレスに機能するように慎重に改良する必要もあります。あなたの製品は、信号条件が異なるさまざまな環境設定で使用される可能性がありますが、その課題に対応できるでしょうか?
大規模に製造されたときにプロトタイプが確実に機能するために合格する必要がある5つのテストについて、以下をお読みください。
1.基本的な接続テスト
できるだけ早く製品の接続性をテストする必要があります。理想的には、接続性は概念実証フェーズで示されます。基本的な接続テストにより、プロトタイプがIoT製品として機能できるかどうかを確認します。
製品がエンドポイント(Wi-Fi、セルラー、Bluetoothなど)に接続できるかどうかをテストすることで、製品がさまざまな構成で動作する可能性が高まります。
2.出力電力テスト
ワイヤレス、Bluetooth、またはセルラー接続に依存する製品には、特定の電力レベルとしきい値を持つ送信機が搭載されています。送信機が対応するモバイル デバイスにどの程度強力な接続を確立できるかを知る必要があります。たとえば、デバイスは壁を通り抜けたり、30フィート離れた部屋を横切ってワイヤレス接続できますか?あなたのデバイスは何マイルも離れた場所にある携帯電話基地局を受信できますか?製品が遭遇する可能性のあるあらゆる種類の物理的障害を考慮し、製品が課題に対応できるようになるまで設計とコンポーネントの選択を改良します。
3.FCC規制テスト
あらゆる通信機器には、法的に送信が許可されている非常に特定の周波数と電力範囲があります。デバイスがこれらの範囲に正確に適合していない場合、他のデバイスに干渉する可能性があります。連邦通信委員会はまさにこの理由からIoT製品を規制しています。FCC機器認証の申請料は数千ドルかかる場合があり、この認証がなければ製品を市場に出すことはできません。すでにFCC認定されているWi-Fiモジュールを購入した場合、FCCがよりタイムリーにプロジェクトを認定できる可能性が高くなります。部品表 (BOM) に必ず含めてください。FCC規制は非常に複雑なので、Arrow認定プログラムを通じて利用できる専門家などに相談することをお勧めします。
4.電磁干渉テスト
電磁干渉 (EMI) は、ある電磁場が別の電磁場と接触したときに発生します。電子IoT製品は、特に外部からのEMIの影響を受けやすい傾向があります。EMIは他の人の信号に干渉する可能性もありますが、自社製品内で問題を引き起こす可能性の方が高くなります。専門のラボを利用できない場合は、コンピュータ ソフトウェアを使用して関連するシミュレーションを実行できますが、EMI干渉を正確に予測するには専門家の助けを求める必要がある場合もあります。EMIを除去するための一般的な解決策の1つは、送信コンポーネントの上にEMIサプレッサーを配置し、他のコンポーネントを外側に残すことです。ケージにより、コンポーネントは信号を外部に送信できますが、EMIが回路内に戻ることは防止されます。
5.熱テスト
製品を屋内に置いたままにすると、気候が大きく変化する可能性があります。過熱は、換気の悪い部屋や暑い気候でよく起こる問題で、繊細な電子部品を永久に損傷させ、火災、爆発、またはけがにつながる可能性があります。専門のラボにアクセスできない場合は、iPhoneに簡単なサーマルカメラを取り付けて過熱をテストできます。主要なボードコンポーネントまたはホットスポットの温度を記録し、環境を調整して、製品が各温度変化にどのように反応するかを確認します。ボード内の過熱の問題に対処するには、より耐熱性の高い材料に交換するか、ファンやヒートシンクなどの過熱防止ツールを取り付けます。
IoTプロトタイプがこれら5つのテストに合格すると、製品は製造準備にさらに近づきます。エンドユーザーがそれを日常生活に取り入れるのも簡単になります。
--