約2年半前、Arrow ElectronicsのQualcomm® Snapdragon™ 410プロセッサは、世界中のスマートフォンに搭載され始めたまったく新しい64ビット プロセッサでした。
その後間もなく、同じプロセッサが、ニューヨークで開催された™ 2015 World Maker Faire を含むいくつかのメーカーイベントで、DragonBoard410c開発ボードの中核としてデビューしました。今月は、 公式発表 から最終的な広範なリリースまで、Arrow Electronicsがこのボードを一般に公開してから1年を迎えます。
DragonBoard 410c は、世界初の大量生産されたARMv8 64ビット開発ボードの1つであり、75ドルという魅力的な価格で提供されるため、開発者は高度なモバイル テクノロジを簡単に開発できます。
DragonBoard 410cは、大量生産された最初の低コストARMv8 64ビット開発ボードの1つであるだけでなく、 最初の96Boardsブランド製品の1つ でもあります。96Boardsは、互換性があり、低コストで、フットプリントが小さい32ビットおよび64ビットのCortex-Aボードを提供するためのプラットフォームを定義するオープン仕様です。これらのボードは、さまざまなメーカーやARM SoCベンダーから提供されており、基本的な96Boards仕様に加えてさまざまな追加機能を提供します。この仕様には、周辺機器I/O、ディスプレイ、カメラ用の標準化された拡張バスが含まれています。これにより、ハードウェア エコシステムは、プラットフォームの寿命を通じてあらゆる96Boardsデバイスで使用できる、互換性のある幅広いアドオン製品を開発できるようになります。
過去1年間にわたり、Qualcomm Technologies, Inc.、Linaro、Arrowは、DragonBoard 410cを中心に強力なソフトウェアとエコシステムのサポートを構築してきました。このプラットフォームを選択する開発者は、Android、Debian Linux、OpenEmbedded、Ubuntu Core、Windows IoT Coreなど、さまざまなオペレーティング システムの選択肢からメリットを得ることができます。これらのオペレーティング システムは、Amazon Web Services (AWS)、AT&T M2X、Brillo、IBM Bluemix Watson、Microsoft Azureなどの多くのIoT開発キットと連携します。Arrow.com、Qualcomm Developer Network、96Boardsの広範なドキュメント、何千ものフォーラム投稿の価値ある洞察、毎週開催されるOpenHoursビデオ会議、多数の参加者を集めた一連のイベントやハッカソンにより、DragonBoard 410cは、開発者が仕事の遂行に信頼できる柔軟なプラットフォームに急速に成長しました。
一貫性のある開発環境を維持することは、設計の将来性を保証するために細心の注意を払っている96Boardsの主な目標の1つです。開発者コード、デバイス、ハードウェア開発は、維持されたソフトウェア プラットフォームによる標準ハードウェア レイアウトのおかげで、現在および将来の96Boards製品で実行したり、簡単に移植したりできます。Qualcomm Technologies, Inc. は、ハードウェア プラットフォームを長期間サポートすることを約束しており、ソフトウェアはLinux Long-Term Support (LTS) カーネルを中心に保守および更新されます。最新のカーネルをサポートする標準リファレンス ソフトウェア プラットフォームも存在します。最後に、メザニン製品の範囲が拡大し、互換性のあるハードウェア周辺機器やアクセサリがすぐに入手できるようになったことで、96Boardsラインの機能が拡張され、96Boards開発者は限界を押し広げ続けることができます。1つの96Boards用に開発されたメザニン ボードまたはアクセサリは、同じ仕様に準拠するすべてのボードで動作します。つまり、エンジニアの低レベルの作業が減り、イノベーションに費やす時間が増えることになります。
リナロのロバート・ウォルフ氏の協力を得て