完全デジタルダッシュボードへの加速

ダッシュボードが運転体験に不可欠な役割を果たすことは誰もが知っています。デジタル機能がどんどん追加されるにつれて、ダッシュボードを仮想コックピットと呼ぶ人もいます。そして、自動運転車が市場に参入するにつれて、ダッシュボードがさらに重要な役割を果たすようになることは間違いありません。

車内のディスプレイが大型化し、制御入力が増えるにつれて、コネクタ技術が進化し、ダッシュボードの裏ではさまざまな技術が使用されています。

ダッシュボードは変化している

ダッシュボードの将来とその背後にあるものは、テスラのCEOであるイーロン マスク氏の言葉で要約できます。同氏は今年のモデル3発表会で、「将来、つまり今がまさに将来ですが、自動車はますます自律走行化していくため、私たちは非常にシンプルでクリーンなデザインを目指しました」と語った。したがって、計器パネルをそれほど頻繁に確認する必要はありません。映画を見たり、友達と話したり、寝たり、何でも好きなことができるようになります。」

ダッシュボードがデジタル ディスプレイやタッチ パネルと統合されるようになると、スマートフォンやタブレットの拡張機能のように見え始めます。ヒューマンマシンインターフェースは「未来のコックピット」となるでしょう。タッチパネル機能面が含まれ、車内のモバイルデバイスとリンクされ、内蔵センサーと光学デバイスを使用してドライバーの行動を監視します。眠気やストレスに対抗し、自動運転モードを終了した後にドライバーが車両に再び関与できるように準備する機能も備えます。

コネクタが重要な役割を果たす

コネクタ 新しいダッシュボードの要件を満たすためにも変更されます。タッチパネルを管理するためにフレックス回路の相互接続が増加します。組み込みソリューションと追加のコンピューティング要件に対応するため、ボード間相互接続が強化されます。高速データ相互接続は、センサー アプリケーションによって生成されるデータの増加に対応するための速度/信号密度要件を管理します。

1017オールデジタルダッシュボードへの加速_image1     1017オールデジタルダッシュボードへの加速_image2     1017オールデジタルダッシュボードへの加速_image3

2016年パリモーターショーで展示されたフォルシアのコンセプトダッシュボード。

ダッシュボードの影響

相互接続の観点から見ると、ダッシュボードは非常に急速に変化しています。実際、非常に急速に進化しているため、元の機器メーカーは特定のコネクタ タイプを標準化することができません。代わりに、OEMは安全性、耐久性、信頼性を重視しています。

配線とネットワーク アーキテクチャもダッシュボード コネクタに影響を与えます。車両ネットワークは、速度とパフォーマンスの組み合わせにより、コンピュータ ネットワークとほぼ同じように機能します。コネクタが車両内で物理的にどこに配置されているかに応じて、プロセッサとセンサーの要件は異なります。CANバスを補完するLINバスが存在する可能性があります。コネクタの種類は、必要な複雑さに応じて異なります。以下の表は、今日のアプリケーションの違いを示しています。車載イーサネットは、他のすべてのネットワークと共存しながら、より高速で高性能な役割を果たすために車両ネットワークで使用されます。

LIN vs CAN vs FlexRay vs MOST

1017オールデジタルダッシュボードへの加速_image4 

出典: アンフェノール ICC

照明におけるコネクタの役割

コネクタは、インテリアデザイナーが車内にコンパクトな LED を配置するのに役立ちます。内装に使用されるLED用コネクタソリューションは小型化が進んでいます。使用する電力、サイズ、ピッチは比較的小さいため、大きな障害にはなりません。ただし、サイズは重要です。薄型ですがピン数が多いため、照明スキームの複雑さを管理するのに役立ちます。

ほとんどのLEDアプリケーションは、ワイヤ対ボード ソリューションです。ケーブル接続はすべてのモデルで同じであり、すべてのオプションには同じコネクタ インターフェイスがあります。これにより、OEMはさまざまな自動車モデルの照明パッケージを変更できるようになります。

室内照明に重要な電力処理

今日の自動車のほとんどは12ボルトの電気システムで動作するため、室内照明の電力要件はかなり低くなっています。LEDドライバーが動作するために1.0アンペアを超える入力電力が必要になることはほとんどありません。

しかし、リチウム電池で動くハイブリッド車や電気自動車の普及により、近い将来、多くの車に48ボルトの電気システムが搭載されるようになるでしょう。これらのシステムはハイブリッドモーターとターボチャージャーに電力を供給します。また、パワーステアリング、パワーブレーキ、ウォーターポンプ、ラジエーター冷却、エアコンなど、機械式または油圧式から電動式までさまざまなアクセサリも取り扱います。

車両ごとに複数のDC/DCコンバーターがあり、車両内で12ボルトと48ボルトのシステムの組み合わせを生成します。従来の照明やインフォテインメントには12ボルトが使用され、より電力を消費するコンポーネントには48ボルトが使用されます。

未来は今ここにある

ダッシュボードは間違いなく、非常に速いペースで劇的に変化するでしょう。コネクタは新しい機能を組み込めるように、新しいテクノロジーに追いついています。ダッシュボードとコネクタが仮想コックピットの最前線に登場します。

関連商品を見る

HSDNARPPCB12A

Amphenol コネクタRF ビュー

関連商品を見る

10147520-144-SHLF

Amphenol Communications Solutions コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

関連商品を見る

10142886-030A2EHLF

Amphenol Communications Solutions コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

関連商品を見る

10142634-112KLF

Amphenol Communications Solutions コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

 

アンフェノール-ICC_水平_青 


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here