電子部品の種類を区別する重要な要素の1つは、パッシブかアクティブかです。 しかし、その違いが具体的に何を意味するのか分からない人も多いです。
能動部品と受動部品の違い
アクティブコンポーネントとは何ですか?これらのコンポーネントは、外部電源を利用して電気信号を制御または変更する回路の一部です。トランジスタやシリコン制御整流器 (SCR) などのアクティブ コンポーネントは、電気を使用して電気を制御します。
受動部品とは何ですか?抵抗器、変圧器、ダイオードなどは、動作するために外部電源を必要としません。 これらのコンポーネントは、他のプロパティを使用して電気信号を制御します。その結果、接続された回路を流れる電流のみが必要になります。抵抗器は、システムに余分な電気を導入することなく、電子の流れを妨げます。
Arrow.comの注目の 販売中の受動部品をご覧ください。
電子機器における能動部品と受動部品
表面的な違いは簡単に説明できますが、能動コンポーネントと受動コンポーネントは、電子機器設計のより基本的な前提であるエネルギーの保存を活用します。エネルギーは生成も破壊もできず、現実世界の機械は100% の効率で動作できないため、現実世界のすべての受動回路は使用中にある程度の電力を失います。この純損失は、入力信号と出力信号間の電力の低下と増幅の低下を通じて確認できます。
実用面では、アクティブコンポーネントは、少量の電気で大量の電気を制御できるため便利です。言い換えれば、トランジスタ、トンネルダイオード、真空管などの能動デバイスの主な利点の1つは、増幅が可能になることです。アクティブ コンポーネントは、電圧または電流を制御に使用して電気の流れに影響を与えるかどうかに関係なく、小さな入力で一致する大きな出力を生成できます。
電子部品の説明
アンプ、真空管、 トランジスタ などの能動部品は、外部電源を利用してシステムに電力を供給します。能動部品は1つの電気信号を使用して別の電気信号を制御し、回路が「電子」と見なされるために必要です。技術的には、能動部品のない回路を「電子」とは定義しませんが、実際には、ほぼすべての電子回路に受動部品も含まれています。抵抗器、 インダクタ、 コンデンサ などの受動部品は電力の流れに影響を与えますが、機能するために外部電源を必要としません。
おそらく、あらゆる電子機器に両方の種類のコンポーネントが含まれているでしょう。