Amazon Sidewalkネットワークがシリコンの牽引力を獲得

Majeed Ahmadによる EDN記事

Amazon Sidewalkネットワーク向けに新しいシリコン ソリューションが登場しており、これらのチップは、Amazon Sidewalkデバイス開発のためのステップバイステップの指示と専門家のアドバイスを提供する開発者ツールとともに提供されます。

Silicon Labsは、第4回年次 Works With Developers Conference で、Amazon Sidewalkに最適化された2つのシステムオンチップ (SoC)、SG23とSG28を発表しました。これらのチップは、テキサス州オースティンに本拠を置く半導体サプライヤーが以前に発表したAmazon Sidewalk向けSilicon Labs Pro Kitを補完するものである。

1123-amazon-sidewalk-architecture-Silicon-Labs
図1: Amazon Sidewalkは、無線、ネットワーク、およびアプリケーション層で構成されるアーキテクチャ上に構築されています。出典: Silicon Labs

常時接続のコミュニティ主導型Amazon Sidewalkは、Amazon Echo、Ringセキュリティ カメラ、屋外照明、モーション センサー、タイル トラッカーなどのデバイスが自宅や玄関先でより効果的に機能する共有ネットワークです。デバイスのプロビジョニングと近くのデバイスの接続にはBluetooth LE、最大1マイルの接続にはサブGHz FSK、超長距離には独自のCSS無線という3つの異なる無線を使用します。

ほとんどのAmazon Sidewalkエンドデバイスは、Bluetooth LEと、長距離をカバーするために900 MHz周波数で動作する2つの長距離プロトコル (FSKまたはCSS) のいずれかをサポートします。したがって、 SG28 には、サブGHz FSKとBluetooth LEの無線を備えた2つのデュアルバンドSoCが含まれています。これにより、デバイスメーカーは、Sidewalkエンドデバイスで最もよく使用される2つの無線を1つのパッケージにまとめることで、設計を簡素化し、コストを削減できます。一方、 SG23 は、長距離エンドノードデバイスにセキュリティと堅牢なサブGHzリンクバジェットを提供します。

1123-SG23-and-SG28-Silicon-labs
図2: 2つのSoCは、広範な開発者サポートによりAmazon Sidewalk向けに最適化されています。出典: シリコンラボ

Amazon Sidewalkは、2019年に発売されて以来、モノのインターネット (IoT) 分野におけるエキサイティングな開発の1つです。カメラやスピーカーなどのスマートホーム デバイスをゲートウェイとして採用し、長距離ユースケースをサポートしながら、スマート ホームの壁を超えた接続性を実現します。Amazonによれば、これはコミュニティによってコミュニティのために構築されたコミュニティ ネットワークです。

近隣ネットワーク

Silicon LabsのCTOであるDaniel Cooley氏は、Amazon Sidewalkを近隣ネットワークと呼んでいます。「Bluetoothは、ユーザーが新しいデバイスをネットワークに簡単にプロビジョニングして展開できるようにする一方で、サブGHz帯域は1マイルを超えるデバイス通信をサポートするように設計されており、スマート農業やスマート シティなどの分野で新しいエッジ アプリケーションを可能にします。」

1123-amazon-bridge-devices-Silicon-Labs
図3: Amazon Sidewalk Bridgesは互換性のあるデバイスからメッセージを取得し、複数のセキュリティ層を備えたAWSクラウド経由でユーザーにルーティングします。出典: シリコンラボ

Silicon Labsは、SG23やSG28などのチップのほかに、Amazon Sidewalk向けのBluetoothおよびサブGHzワイヤレス プロトコルに基づくワイヤレスIoTベース デバイスの開発をサポートする設計キットをリリースしました。の ワイヤレスプロキット Amazon Sidewalkで使用されるBluetooth、FSK、CSSプロトコルをサポートするための完全なリファレンス デザインを提供するKG100S無線ボードを中心に構築されています。

このキットには、個別の設計を希望する開発者向けのBG24無線ボードとFSK/CSSアダプタ ボードも含まれています。メインボードには、パケット トレース インターフェイスと仮想COMポートを備えたオンボードJ-Linkデバッガーが搭載されており、拡張ヘッダーを介して接続された無線ボードや外部ハードウェアのアプリケーション開発とデバッグが可能になります。

1123-Amazon-サイドウォーク-プロキット-シリコンラボ
図4: Amazon SidewalkのPro Kitは、大容量でスケーラブルなIoTアプリケーションの開発に必要なツールを提供します。出典: シリコンラボ

Silicon LabsはAmazon Sidewalkの開発プロセスを進めるためにAmazonと緊密に協力してきました。結局のところ、これは新しいネットワークであり、開発者はAmazon Sidewalkデバイスを最適に作成する方法について教育を受ける必要があります。このニーズを認識し、シリコンラボはアマゾンと提携して、 Amazon Sidewalk開発者とSilicon Labsの旅

Amazon Sidewalkは2023年3月28日に開発者向けにオープンしました。


ArrowPerksロイヤルティ プログラム サインアップ バナーEN


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here