半導体業界で最も定評のある企業の一つが動きを見せている。
アナログデバイス データ変換と信号処理技術で最もよく知られている世界的な半導体企業であるADIは、本日、 リニアテクノロジー 148億ドルの動きです。合併後の企業の年間収益は約50億ドルとなる。
関連商品を見る
カリフォルニア州ミルピタスに本拠を置くリニアテクノロジーは、高性能集積回路の大規模なラインを製造しています。業界で最も歴史のある企業の一つであるADIとリニアテックの統合により、アナログ・デバイセズは次のようなユニークな製品を提供できるようになります。 データコンバータ そして 電力制御製品。
関連商品を見る
この現金と株式による取引には、ADIからリニアテックに対して1株当たり60ドルの支払いが含まれており、これはリニアの月曜日の終値に対して24%のプレミアムとなる。 この買収は、半導体業界における数々の合併や買収の最新のものであり、マイクロチップ( 最近買収したアトメル)。
アローは数百種類を在庫している リニアテック製品 そして アナログデバイス 製品。この買収がどのように展開するかについては、今後も最新情報をお伝えしていきますので、ご注目ください。