SparkfunのPro Micro: Arduino IDE互換ボード

より高度なArduinoプロジェクトに取り組む場合は、おそらく基本的な Arduino Uno 以外のボードの検討を始めているでしょう。Pro Microは、高度なボードを探している人にとって最適な選択肢です。

ハードウェアの詳細に入る前に、いくつかの点を明確にしておきましょう。「Arduino」 という名前は、ハードウェア (ボード) とソフトウェア (コード記述用のArduino IDEプログラム) の両方を含むオープンソース開発ソリューションを指します。人々が使用、変更、およびモデル化できるオープンソース ツールを提供しているにもかかわらず、Arduinoの名前は会社にライセンス供与されたままであり、正式にライセンス供与されたArduinoハードウェアを説明する場合にのみ使用できます。

この意味では、 SparkFun が製造したPro Microは、技術的にはArduinoボードではありません。代わりに、これは Arduino互換 ボードであり、Arduino IDEを使用してプログラムできます。Arduinoブランドを愛用している方には、SparkfunのProMicroと混同しないように、 Arduino Micro と呼ばれる少し大きめのバージョンも用意されています。

関連商品を見る

Arduino Micro (With Headers) | A000053

Arduino Corporation Sistema integrato, schede e kit di sviluppo ビュー

Pro Microとは何ですか?

Pro Microは、ヒューマン インターフェイス デバイス (HID) 機能が注目に値します。Pro Microで動作するATmega32U4チップにはフルスピードUSBトランシーバーが搭載されているため、PCに直接接続できます。 その結果、Pro Microをプログラムして、キーボード、マウス、ジョイスティックなど、ほぼすべての他の入力デバイスをエミュレートできるようになります。その他の主な機能は次のとおりです。

- 12Vまでの非調整入力電圧を受け入れることができます

- デジタル入力または出力として使用できる18個のI/Oピンが含まれています

- アナログ入力用のADCを備えた9つのピン

- パルス幅変調機能を備えた5つのピン

- シリアル入力を可能にする複数のピン

このボードには、 3.3V/8MHz バージョンと 5V/16MHz バージョンの2つのモデルがあります。

Sparkfun Pro Micro 5vまたは3.3v: 使用上の重要な考慮事項

選択したPro Microバージョン (3.3Vまたは5V) によって、ボードの特定のI/Oピンの最大許容電圧が決まります。つまり、Pro Microを5Vで動作する外部デバイスとインターフェースする場合、ボードの3.3Vバージョンは使用できません。選択したバージョンはコードをアップロードするときにも適用されるため、プロジェクトに適したボードがあることを確認してください。

5Vを超える電力 (USBによって供給される標準) が必要な場合、またはUSB電源から離れた現場でデバイスを使用する予定の場合は、外部電源を接続することをお勧めします。「RAW」ピンは、12V入力最大値から動作電圧より1V高い値まで (たとえば、5Vボードでは6V ~ 12Vの間) の入力電圧で使用できます。その範囲内の電圧は適切な入力レベルにダウンレギュレーションされます。それ以外の場合、VCCピンはクリーンかつ適切に調整された (3.3Vまたは5V) 電源入力を受け入れます。

関連商品を見る

DEV-12587

SparkFun Electronics Sistema integrato, schede e kit di sviluppo ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here