Arduino Nanoが4つの新しいボードでアップグレード

発行者

2008年は、 Arduino ブランドにとって重要な節目の年でした。現在でも広く使用されているArduino Nanoは、「これまでで最も小型で最も多用途なArduinoボード」としてリリースされました。

フットプリントがわずか45 x 18 mm (0.73 x 1.170インチ) のNanoは、すぐに小型ロボット プロジェクトへの組み込みに人気を博しました。このデバイスは、コードといくつかのブレークアウト ボードを含むエコシステムを生み出しました。当時の「Unoスタイル」デバイスであるDiecimilaには、互換性のあるシールドやアクセサリが多数存在しますが、ユーザーはNanoを完全にカスタマイズされた外部ハードウェアと組み合わせることがよくあります。

新しいArduino Nanoの開発

Nanoは導入以来、「リビジョン3」レベルに進化し、オリジナルのATmega168マイクロコントローラからATmega328マイクロコントローラに移行しました。この小さなボードの機能はUnoとほぼ同じですが、Nanoには実際には大きなボードよりも2つのアナログ入力が追加されています。

2016年の時点では、Arduinoは、小型(約65 x 25 mm)でありながら非常に高性能な開発ボードのMKRラインに移行しているように見えました。 しかし、同社は現在、4つの新しいモデルでNanoラインを刷新することを決定しました。これらの新しいボード には次のものが含まれます。

- ナノエブリィ。クラシックNanoの一種のアップグレードされたドロップインとして機能します。

- ナノ33 IoT。Wi-FiおよびBluetooth通信が含まれます。

- ナノ33 BLE。Bluetooth 5.0通信と9軸加速度計を搭載しています。

- Nano 33 BLEセンス。'33 BLEと多数の追加センサーを搭載しています。

オリジナルのNanoはまだ入手可能で、ヘッダーの有無にかかわらず、これらの新しいボードを購入できます。ヘッダーオプションにはさらに2ドルかかります。

ブレッドボードまたはキャスタレーション付きPCB

Nanoのヘッダーの柔軟性は、デフォルトでオス ヘッダーが付属するR3 Nanoと比較すると興味深い点を浮き彫りにします。単なるコスト削減の取り組みではなく、外部接続にはハイブリッド カステルレーション/スルーホール ハイブリッド設計が採用されています。この設計により、ユーザーは従来のブレッドボードで使用するためにヘッダーを取り付けたり、ヘッダーを完全に省略して、はんだ付けされたモジュールとして別の大きなPCBに取り付けたりすることができます。

同様に、Arduinoは当初、スタンドアロン/シールドベースのUno/Diecimilaではなく、ブレッドボードでの使用を目的にNanoを設計しましたが、現在ではNanoがより柔軟な設計に変化しつつあります。たとえば、ユーザーはプロトタイプ作成のためにヘッダーを添付する場合があります。量産を開始するときや、よりコンパクトなフォームファクターで設計を最終決定するときに、Nano全体をPCBに統合して、開発コストを節約できます。

未来のナノ

過去11年間のNanoの進歩を見るのは非常に興味深いことで、Arduinoがこのフォーム ファクターをさらに発展させていくのを見て、私たちは興奮しています。リスト価格の引き下げ、 Everyといくつかの新機能により、新しいNanoは、このフォームファクタを新しいエキサイティングなアプリケーションに推進する準備ができているようです。この新しいシリーズの詳細と各ボードの比較については、 この比較投稿をご覧ください。 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here