音声認識インターフェースは、IoTおよびスマートホーム テクノロジーの新たなフロンティアです。AmazonのAlexaなどの革新的なアプリケーションにより、音声による対話が簡単に見える一方で、その背後にあるテクノロジーは非常に高度です。
関連商品を見る
Raspberry Piとシンプルなマイクを使用して音声認識の実験を行っているエンジニアたちは、室内のわずかな距離からでも精度の面で困難に直面しています。遠距離での音声認識(遠距離場検出と呼ばれる)の難しさは、私たちの周囲に多くの矛盾するノイズがあるという事実に起因しています。実際のコマンドを単なる二次的な会話や背景の雑音から解析するには、複雑なフィルタリングと数学が必要です。
これまで、正確な音声認識を統合したソリューションの開発は、多くの開発者にとって困難でコストがかかりすぎるものでした。
Alexa Voice Service (AVS) 認定のConexantのAudioSmart 2マイク開発キットは、エンジニアにマルチマイク アレイ設計の手頃な代替手段を提供し、サードパーティのAlexaスマート ホーム製品の開発を迅速化します。 ™
AudioSmart™ 2マイク開発キット には、Conexantの強力な CX20921 高性能ハンズフリー音声入力プロセッサ システムオンチップ (SoC) が搭載されています。デュアルマイク音声処理機能は、Alexaの「ウェイクワード」テクノロジーを使用して、騒がしい環境でも部屋のどこからでも音声コマンドに応答します。ウェイクワードとは、コマンドを実行するためにシステムを低電力モードから起動させるワードであり、デバイスは電力を節約しながらも、必要に応じて迅速に応答する機能を維持できます。
™ CX20921 の独自のスマート ソース ピックアップ (SSP) ノイズ抑制アルゴリズムは、音声を検出し、周囲のノイズをキャンセルします。バックグラウンドノイズが存在する場合でも、デバイスから再生される音楽や音声プロンプトから音声コマンドを分離できます。さらに、「割り込み」も可能で、ユーザーはデバイスがサウンドを再生しているとき(たとえば曲の再生中)に割り込むことができます。
Arrow Electronicsは、 AVS認定 AudioSmart™ 2マイク開発キットの販売代理店であるだけでなく、コンポーネントの調達も行っており、キット アプリケーションの技術設計サポートも提供できます。
Arrowと Conexant のパートナーシップは、エンジニアを念頭に置いて開発されました。Arrowは、Amazon AVS認定のAudioSmart™ 開発キットの需要を満たす独自の立場にあります。これにより、あらゆるタイプのエンジニア、メーカー、イノベーターが、Alexa対応のプロトタイプをこれまでよりも迅速かつ経済的に作成できるようになります。このシステムは、市場で最も入手しやすく、革新に適したSBCの1つである Raspberry Pi をベースにしたあらゆるAVSプロトタイプに簡単に統合できるように設計されています。
ConexantのAudioSmart™ 2マイク開発キットにより、 Alexaウェイクワード テクノロジー のパワーが世界中のエンジニアやメーカーの手に渡ります。残っているのは、次にどのような革新的な音声コマンドソリューションが登場するかを見ることだけです。
関連商品を見る