Wi-Fiは一般的に、起業家のIoTデバイスにとって最も人気のある接続の選択肢です。一般的に利用可能で、高いスループットを提供し、IoTで最もよく知られている接続方法ですが、テクノロジーが進歩し、コストが下がるにつれて、より多くの起業家がWi-Fiに加えてセルラー接続を自社の製品に追加することを検討しています。セルラー接続についてさらに詳しく知り、それがIoTデバイスに追加するのに最適な機能である理由についてお読みください。
一貫した地理的範囲
Wi-Fiは優れたカバレッジを提供しますが、非常に狭いエリアに限られます。IoTデバイスがWi-Fiのみへのアクセスに制限されている場合、動作するためにローカルWi-Fiルーターに接続できる必要があるため、一度に1つの場所に限定されます。これらのWi-Fiルーターの到達範囲は広くないことがほとんどです。一般的に、家庭用ルーターは屋内では最大150フィート、屋外では300フィートまで到達できます。
ユーザーがどこにいてもインターネットへのアクセスを維持する必要があるデバイスを構築する場合、セルラー接続は必須です。IoTデバイスにセルラー接続機能があれば、顧客はほとんどの時間そのデバイスを使用できる可能性が非常に高くなります。
多くのIoT製品にとって、セルラー接続機能は製品のコア機能にとって非常に重要です。
- 医療用IoTデバイスは、多くの場合、緊急時に備えて継続的な接続を維持する必要があります。たとえば、心臓の不調を予測してユーザーに警告を送信できる心臓モニターは、ユーザーがルーターの近くにいるかどうかに関係なく、常にインターネットに接続されている必要があります。
- スマートパーキングアシスタントやロボット宅配便などの移動デバイスが機能するには、一貫した接続が必要です。常に場所が変わるため、Wi-Fiルーターに依存して動作することはできません。
- 環境モニタリング デバイスも、屋外で動作するため、Wi-Fiが届かないことが多く、正常に機能するためにWi-Fiに依存することはできません。これらの装置には、除雪ロボットや地震センサーなどが含まれます。
厳重なセキュリティ
公共の場で個人情報を盗まれた経験のある人なら誰でも知っているように、公衆Wi-Fiはほとんどの場合暗号化されていません。家庭内のプライベートWi-Fiも暗号化されていないことがよくあります。公共またはプライベートのWi-Fiシステムが暗号化されている場合でも、システムが正しく機能するためには、個人がシステムを定期的に更新する必要があります。また、知らない人や会社を信頼するのは危険です。
携帯電話のデータはデフォルトで暗号化されます。ネットワーク オペレーターは、携帯電話ネットワークを常時監視および保護することに特化した専門のサイバー セキュリティ チームを雇用して配置しているため、システムが常に最適なレベルで動作していることを確信できます。結局のところ、完全に安全なネットワークは存在しませんが、携帯電話接続は最も安全なオプションです。
インターネットに接続するすべてのデバイスは安全である必要がありますが、特定のIoTデバイスは優先されます。
- スマートドアのような家電製品には、厳重なセキュリティが必要です。そうしないと、ハッカーがシステムを簡単に解除して家に侵入する可能性があります。警報システムも同様の問題に直面しています。過去には、特に家電製品のセルラー接続において、価格とシステムの複雑さが問題となっていましたが、新たなイノベーションによって価格が下がり、よりシンプルな設計でユーザーが利用できるようになりました。
- スマートPOS (販売時点管理) レジスタなどのビジネス機器やアプリケーションには、クレジットカード番号や会社住所などの顧客情報が保存されていることがよくあります。非常に貴重なデータが保存されているため、個人情報の盗難やその他の問題を防ぐために安全でなければなりません。同様に、製品の盗難が発生しないように、輸送コンテナも安全でなければなりません。
疑いの余地のない信頼性
携帯電話接続では、信号が弱かったり接続が不安定になったりすることを心配する必要はほとんどありません。停電の場合でも、携帯電話の基地局が機能している限り、接続が失われることはありません。
セルラー接続が提供するこの信頼性は非常に貴重です。これは、前述の心臓障害検出装置など、重要な医療関連の最新情報を提供するために確実に機能する必要がある特定のIoTデバイスにとって不可欠であると考えることもできます。同様に、警報システムなどの家電製品は、自然災害時には使えなくなります。実際、災害時に最も必要となるのが家電製品です。
最近の技術革新により、携帯電話の接続はこれまでよりも安価になり、アクセスしやすくなりました。セルラー接続はWi-Fi接続よりも優れたカバレッジ、セキュリティ、信頼性を提供するため、将来のIoT作成では検討する価値が確かにあります。
--
テクノロジー製品にセルラー接続を追加することを検討していますか?
の公式モバイル接続プロバイダーとして アロー認定プログラムAT&Tは、起業家がIoT製品を市場に投入するための独占的なツールとリソースを提供しています。今すぐArrow認定プログラムに参加しましょう。