健康上の問題が発生する前に、腕時計でそれを知らせることができたらどうでしょうか?Samsung Galaxy Watch5はまさにこれを実現しており、Melexis MLX90632温度センサーを使用してこれを実現します。この強力なテクノロジーが一般的な生物学的プロセスの追跡にどのように役立つかについて詳しく知るには、この記事をお読みください。
世界的なマイクロエレクトロニクスエンジニアリング企業であるMelexisは、独自のMLX90632温度センサーをSamsungのGalaxy Watch5およびGalaxy Watch5 Proに供給しています。精度が向上した非接触型温度測定により、月経周期の追跡が可能になります。信頼性の高い継続的な温度監視により、スポーツ、健康、その他の分野で幅広い新しい用途が開かれます。
Samsungは、最新のGalaxy Watch5シリーズにMLX90632非接触温度センサーを採用しています。多くの企業が、正確なデータ収集のために時計を肌にしっかりと接触させる必要がある接触センサーを試してきました。この条件は実際のアプリケーションでは実現が難しく、信頼性の低いデータにつながる可能性があります。サムスンは、Galaxy Watch5とGalaxy Watch5 ProにMelexisの非接触温度センサーを統合することでこの問題を解決しました。
サムスンのプレスリリース:
「消費者は、Natural Cyclesの革新的な生殖技術とSamsungの優れた温度センサーを組み合わせることで、手首から簡単に月経周期を追跡し、健康と幸福をより総合的に理解できるようになります」と、Samsung ElectronicsのMXビジネス担当副社長兼デジタルヘルスチーム責任者であるHon Pak氏は述べています。「これは、より良い健康体験を生み出すために他の業界リーダーと協力するというサムスンのオープンコラボレーション哲学のもう一つの実証です。」
Melexisより:
「当社の赤外線温度センサーがサムスン社の新たな可能性の世界開拓に貢献できることを嬉しく思います」と、メレキシスのセンス&ライト事業部門副社長、ダミアン・マック氏は語る。「MLX90632を小型化し、ウェアラブル ヘルス デバイスに統合しました。Galaxy Watch5シリーズは、個人の健康モニタリング用に、正確な非接触型温度測定機能を内蔵した初の量販スマートウォッチです。当社は、正確な皮膚温度測定をこの市場における次の主力機能にしたいと考えています。」