伝送距離の制限は、既存の無線ネットワークに共通する問題です。より長い距離にわたって情報を送信する必要がある場合、より大きな電力が必要となり、つまり、より多くの電力が消費されます。これは、電力消費を最小限に抑える必要があるIoTの技術的なボトルネックです。新しいBluetoothメッシュ ネットワーク テクノロジーは、伝送距離と消費電力の問題を解決し、IoT開発に新たな機会をもたらします。
Bluetoothメッシュネットワーク により、あらゆるものが相互接続可能
従来のBluetooth技術は、低消費電力を特徴としているにもかかわらず、依然としてポイントツーポイント (P2P) 伝送方式を使用しています。つまり、各デバイスがノードとなり、2つのノードが直列に接続されて単一のポイントツーポイント通信ネットワークを形成します。ただし、ポイントツーポイント接続モードは伝送距離によって制限されます。
Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG)が推進するBluetooth Mesh Network技術により、各Bluetoothデバイスが大規模ネットワーク内の単一ノードとなり、すべてのノードをトポロジ内のすべてのノードに接続 でき、各ノードをいつでもネットワークに追加したりネットワークから除外したり できるため、ネットワークの規模を柔軟に拡張できます。 したがって、メッシュネットワークは 慣れる Bluetooth伝送の範囲とサイズを間接的に拡張し、P2P伝送距離に制限されないようにし、より多様なアプリケーションシナリオを可能にします。 間接的に、よりコンパクトなIoT通信システムを構築できます。
と メッシュトポロジー、 異なる 従来のネットワーク それ 情報交換と伝達のためのすべてのデータを収集する必要がある の ネットワーク機器 ハブ経由 またはルーター、 Bluetoothメッシュネットワーク技術 できる 直接的または間接的に伝達する の 情報を受信するために必要な機器に情報を送信する Bルータスデバイス。このネットワークアーキテクチャは比較的安定しており、システム全体がスムーズに動作し続けることは決してありません。 1つの 単一の失敗 装置。Bluetoothメッシュ ネットワークは、フラッディング方式を使用して、ネットワーク内のすべての機器に情報を1つずつ送信するため、ルーティング送信方式と比較して、必要なメモリが少なく、処理能力も低く抑えられ、より省エネルギーになります。
この新しいBluetooth Meshネットワーク技術の標準はまだ策定中ですが、同様の独自技術を搭載した製品が市場に投入されています。Bluetooth SIGから優秀製品賞を受賞したilumi LED Smartbulbsは、シンプルなBluetooth接続で構築された高度なワイヤレス照明システムです。ilumiは、ilumi MeshTek™ の相互運用性を活用し、 Bluetooth Mesh Networkテクノロジーで照明を制御し、複数の照明を接続することでリビングルームや商業スペース全体を照らします。
ilumi MeshTek ™ Bluetoothメッシュ ネットワーク テクノロジーを搭載したilumi LEDスマート電球は、互いに直列に接続できます。したがって、設定してグループ化しておけば、帰宅時にスイッチ(実際のスイッチまたはモバイル アプリ内の仮想スイッチ)を押すだけですべての部屋の照明をオンにしたり、外出時にスイッチを押すだけですべての部屋の照明をオフにしたり、寝る前に寝室でリビングの照明をオフにしたりすることができます。 インターネットを通じて、自宅の照明を遠隔操作することもできます。これにより、誰かが家にいるような印象を与え、泥棒の侵入を防ぐことができます。また、家を出た後、自宅の照明を消し忘れたことに気付いた場合、このスマート電球があれば、海外にいてもこの問題を解決できます。 このスマート電球システムでは、アプリを使用して各ライトまたはライトのグループを設定することもできます。 希望する電球の色と明るさを設定し、音楽に合わせて電球の明るさを変更したり、家にいるかどうかを感知してライトを自動的にオンにして、快適でロマンチックなリビングスペースを作ったりできます。
電球のアプリケーションに加えて、セキュリティや予防、スマート家電、ウェアラブルデバイス、ホームオートメーションなど、非常に多くのIoTアプリケーションにBluetooth Mesh Networkテクノロジを適用できます。さらに、ホテルやビジネスビルでBluetooth Mesh Networkを使用すれば、そのメリットがさらに発揮されます。 建物内のすべての照明がBluetoothメッシュ ネットワーク経由で制御されたり、すべての部屋またはエリアの温度データがワイヤレス方式で送信および収集されたりしたら、不必要なエネルギーの浪費を避けられるだけでなく、どれほど便利になるか想像してみてください。
現在のIoTデバイスは伝送距離や消費電力に制限があり、普及に障害となっている。 しかし、Bluetooth Mesh Network技術を使用すれば、低消費電力を維持しながらネットワークの伝送距離を無限に延長できるため、既存のBluetoothデバイスが伝送距離が不十分であるという問題を完全に解決できます。 この技術により、IoT アプリケーションの可能性はさらに無限に広がります。