まだ気づいていないかもしれませんが、 モノのインターネット は急速にあらゆるもののインターネットになりつつあります。2020年までに、インターネットに接続されたデバイスの数は世界中で200億から385億に達すると予測されています。当然のことながら、接続されるデバイスの数が増え続けるにつれて、特に最近の出来事を考慮すると、セキュリティに対する懸念も高まります。
先週金曜日に発生したサービス拒否攻撃 により、複数の主要ウェブサイトが一時的にダウンしましたが、これは、安全でないIoTデバイスを悪用して強力なボットネットとして使用するハッカーの今後の動向のほんの一角にすぎません。消費者はデフォルトのパスワードを変更し、ソフトウェアとファームウェアを最新の状態に維持することで自分自身を保護する必要がありますが、技術開発者もより安全なIoT製品の設計に向けてさらなる対策を講じる必要があります。
今週のTechConで、チップ設計会社 ARM が、将来のIoTデバイス ハードウェアのセキュリティ確保に役立つ新しいCortex-Mプロセッサ ファミリを発表しました。STマイクロエレクトロニクスのグループ副社長ミシェル・ブッファ氏によると、これらの新しいチップは「信頼とセキュリティが基盤となるIoTにおけるイノベーションの次の波を解き放つことになるだろう」とのことだ。
関連商品を見る
これらのプロセッサには、わずか数ミリメートルのレベルで、信頼のルートを確立するためにSoC (システム オン チップ) プロセッサに組み込まれたハードウェア ベースのセキュリティであるARMのTrustZoneソリューションが組み込まれています。TrustZoneは、人気のスマートフォンやタブレットで使用されている多くのARMマイクロプロセッサにすでに統合されており、Netflixでも、承認されていないデバイスでビデオを再生できないようにするために使用されています。TrustZoneは、Windows、Mac OS、Android製品向けに約10年前から存在していますが、これほど小型または低電力のチップ向けには存在していませんでした。TrustZoneハードウェア分離テクノロジーは、基本的に、信頼できるコードを実行できる別の領域をチップ上に作成します。このコードは一般的なOSよりも小さいため、ハッカーにとっての「攻撃対象領域」が小さくなり、欠陥がないか簡単に検査できるようになります。
関連商品を見る
新しいCortex-M33チップは、従来のCortex-M3およびCortex-M4プロセッサに比べて20% のパフォーマンス向上と電力効率の向上を実現します。Cortex-M33はわずか10分の1平方ミリメートルですが、超低電力のCortex-M23のフォーム ファクターはそれよりも75% 小さくなっています。両方のIoTセキュリティ チップは、ARMv6-MおよびARMv7-Mアーキテクチャと下位互換性があり、TrustZone CryptoCell-312強化機能を備えています。
すでにライセンスを取得しており、Cortex-M23とCortex-M33を導入する予定のパートナーは数多くあります。 アナログデバイス、 マイクロチップ、 ヌヴォトン、 NXP、 ルネサス、 シリコンラボ、そして STマイクロエレクトロニクス。
ARMは、これらの小型で低電力のチップが、コンセント電源はおろかバッテリーさえも必要としない小型タグやウェアラブルデバイスで使用されることを期待しています。ウェアラブル医療バンドや荷物追跡タグは、通常の動きだけで機能するのに十分なエネルギーを収集できます。
関連商品を見る
ARMは新しいチップとともに、都市や世界中の企業に導入されている何百万ものIoTプロセッサを管理および更新するためのクラウドベースのプラットフォームも導入しました。このmbed Cloud SaaSプラットフォームでは、デバイスをセットアップして通信チャネルのセキュリティ キーに接続し、デバイスのデータにアクセスできるユーザーを指定できます。また、時間の経過とともにファームウェアのアップデートも処理し、最終的にはネットワーク上のすべてのデバイスを監視することでIoTベースのDDoS攻撃を防ぐのに役立ちます。このプラットフォームは、ハッキングされた可能性があり、サーバーを攻撃している最中の異常に通信量の多いデバイスをシャットダウンすることができる。
消費財から製造業、 農業、医療に至るまで、ほぼすべての大規模産業がIoTによるデータと効率性の大幅な改善の瀬戸際に立っています。このデータの機密性とデバイスのセキュリティは、将来のIoTアプリケーションが世界的に受け入れられ、信頼されるための鍵となります。センサーからサービスまでのデータを保護するためのより完全なソリューションを導入することで、ARMはハードウェア レベルで保護されたテクノロジの基盤を提供することに大きな進歩を遂げました。