一般的なハードウェア認証とその重要性

新しいテクノロジー製品を開発および構築する際には、適切な認定を取得することが重要です。適切な認証を取得することで、特定の基準を満たすことに成功したことが顧客に示され、ブランドを信頼できるというシグナルとなります。

世の中にはさまざまな種類の技術認定資格があり、世界中の何百もの組織から提供されています。認証を調べるのは、万能なアプローチがないため複雑になる可能性がありますが、必要な認証を取得できないと、会社に対して罰金や法的措置が科せられる可能性があります。

どのような認証が必要になるかをよく理解していただくために、米国で販売するために必要な3つの架空の製品と認証について説明しました。

製品例 #1 – 消費財業界

製品: 子供向けカラオケ機器

検討すべき認定資格:

  1. アンダーライター・ラボラトリーズ(UL)。この米国の電力安全規格の第三者による検証を取得することは、顧客に安心感を与えるのに大いに役立ちます。これにより、テクノロジー製品が特定の業界安全基準に従ってテストされていることが保証されます。この製品を米国以外の国で販売する場合は、考慮すべき他の認証があることに留意してください。たとえば、カナダ規格協会 (CSA) はカナダの安全規格であり、欧州委員会 (CE) はヨーロッパの安全規格です。
  2. 有害物質制限指令 (ROHS)。この指令は、電子機器が環境に与える有害な影響を軽減することを目的としています。電子機器における特定の有害物質の使用を制限します。これは「鉛フリー指令」と呼ばれることが多いが、水銀やカドミウムなどの他の危険物質も制限している。
  3. 追加の子供の安全基準。製品が子供向けに販売される場合、製品の販売場所によっては、より厳しい規則が適用されることがあります。米国では、Children's Product Certificate(CPC)を調べる必要があります。これは、子供向け製品が適用される子供向け製品の安全規則に準拠していることを証明し、第三者によって実施されるテストに合格する必要があります。

製品例 #2 – IoTスマートホーム

製品: コネクテッドパンメーカー

検討すべき認定資格:

  1. Bluetooth規制認証。認定を受けるには、無線がBluetooth仕様に準拠していることを確認する無線認定、BluetoothのスタックがBluetooth仕様に準拠していることを確認するソフトウェア認定、最終製品が完全なBluetoothワイヤレス ソリューションであることを確認する最終製品リスト (EPL) という3つの手順があります。
  2. 連邦通信委員会(FCC)。FCCは通信を規制する米国政府機関であり、デバイスが発する可能性のあるすべての周波数と出力電力をチェックします。このユースケースの主なプロトコルは、非常に狭い周波数で動作するBluetoothとWi-Fiです。FCCは、デバイスが誤って他のデバイスに干渉したり、意図しない周波数を放出したりしないことを確認するために、意図しない放射線もチェックします。
  3. NSFインターナショナル (旧称National Sanitation Foundation)。NSF認証は、消費されるあらゆるものを作成するために使用される製品を対象としています。NSFは、公衆衛生安全基準を維持し、製品が安全に食品を生産できることを保証するために、製品テスト、材料の分析、工場の状態の検査を実施します。

製品例 #3 – セルラー/IoT

製品: 農業用IoT温室センサー

検討すべき認定資格:

  1. 連邦通信委員会(FCC)。この製品は、パンメーカーと同様に、信号を送信するため、FCCのテストと承認の対象となります。しかし、パンメーカーとは異なり、この製品のセルラー機能は、信号の強度に応じて、少なくともいくつかの周波数帯域で動作することを意味します。これにより、BluetoothとWi-Fiだけの場合よりもはるかに大きな、他のデバイスとの重大な干渉が発生する可能性があります。FCCは携帯電話ネットワークの範囲と規模に関するガイドラインを非常に厳格に扱っており、それに従わない場合は罰金を科せられる可能性があります。
  2. 特定のキャリア認定。違う 携帯電話会社 ネットワーク上で動作することを保証するために、さまざまな認定を取得しています。デバイスの携帯電話ネットワークを選択したら、そのネットワークを使用するには通信事業者から認定を取得する必要があります。検討すべきもう1つのオプションは、設計に認定セルラー モジュールを含めることです。ほとんどの通信事業者は、ユーザーが自社のネットワークをよりシンプルかつ直接的に使用できるように、すでにこれらのオールインワン チップのいくつかを認定しています。AT&T Businessは、Arrow認定プログラムの公式モバイル接続プロバイダーです。Arrow認定プログラムに参加して、AT&Tのネットワークへの接続を支援してもらいましょう。
  3. バッテリーパックの認証。バッテリー パックの認証は、製品の出荷方法に影響します。世界中で、リチウム電池は航空輸送が可能になる前に国連規則38.3に合格する必要があります。そこから先は、国によって法律が異なります。アメリカでは、米国運輸省は、バッテリーがTitle 49 CFR、Sections 100-185として知られる危険物規制に従うことを義務付けています。輸送上の懸念以外にも、リチウム電池はエンドユーザーにとって潜在的な危険性が高いため、UL、CE、国際電気標準会議 (IEC) では認証を取得するために追加のテストが必要になります。

必要な認定資格を理解することは、テクノロジー製品を発売するための重要なステップです。結局のところ、起業家としての最も重要な仕事は、製品が安全に使用できることを保証することです。しかし、必要な認定資格をすべて取得していることを確認するのは大変なことです。 

Arrow認定プログラム は、アイデアの創出から生産まで、製品開発のあらゆる段階で起業家が技術的な専門知識とリソースにアクセスできるようにすることで、起業家を支援します。プログラムに参加すると、Arrowチームから個別のサポートを受け、製品の特定のハードウェア安全認証を取得するために必要な情報を得ることができます。 

--

今すぐArrow認定プログラムにご参加ください。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here