™ Conexant とAmazonが提供する便利なツール、AudioSmart Amazon Alexa用2マイク開発キットの詳細について説明します。
ConexantがAmazonと提携し、Amazon Alexa向けAudioSmart 2マイク開発キットを開発
ConexantとAmazonは、メーカーや開発者が数メートル離れたユーザーの声を聞き取れるAlexa対応デバイスの試作と開発を行える、ノイズに強いツールを提供しています。
カリフォルニア州アーバイン、2016年12月8日 – より自然なユーザー エクスペリエンスを実現するオーディオおよび音声テクノロジー ソリューションの大手プロバイダーであるConexant Systems, Inc. は本日、Amazonと提携してスマート ホーム アプリケーション向けのAlexa Voice Service (AVS) 認定のAudioSmart™ 2マイク開発キットをリリースし、Amazon AVS for Raspberry Piプロジェクトを通じてメーカーや開発者に提供することを発表しました。ConexantのAmazon AVS向けAudioSmart 2マイク開発キットは、 Conexant AudioSmart CX20921 高性能ハンズフリー音声入力プロセッサとAlexaウェイクワード テクノロジーを搭載しており、製品開発者はAlexaを搭載した理想的な音声ユーザー エクスペリエンスを提供する製品を迅速かつ簡単に構築できます。
遠隔地からの音声認識と音声制御を可能にするには、エコーキャンセル、バックグラウンドノイズ、マイクの位置、スピーカーの配置などに関連する大きな音響上の課題を克服する必要があります。Conexantのデュアルマイク音声処理ソリューションは、Alexaウェイクワードを認識し、騒がしい現実世界の状況でも、部屋のどこからでも音声処理のリクエストを届けるように設計されています。このソリューションでは音声割り込み機能も有効になり、ユーザーはAlexaデバイスがサウンドを再生しているときに割り込みを行うことができます。AudioSmart 2マイク開発キットは、エンジニアリング時間を節約し、ノイズに強い音声対応デバイスの開発に関連するコストを削減します。
「Alexaスマートホーム製品の開発を促進するために、Raspberry Pi向けAVSプロジェクトを作成しました」とAmazon Alexa担当副社長のスティーブ・ラブチン氏は述べています。「ConexantのAmazon AVS向けAudioSmart 2マイク開発キットは、本格的な音声キャプチャ機能を実現し、開発者は音響と距離の課題を克服する重要な音声処理テクノロジーを通じて、はるかに優れたAVSユーザー エクスペリエンスを実現できます。ConexantのAVS認定ソリューションを活用することで、サードパーティ メーカーはAlexaを活用して迅速に革新を実現できるようになります。」
開発キットの中核となるコンポーネントは、業界をリードするハンズフリー音声前処理ソフトウェア テクノロジーを実行するConexantのAudioSmart CX20921音声入力プロセッサです。Conexantハンズフリー音声入力プロセッサ システムは、室内のどこからでもユーザーの音声をキャプチャし、バックグラウンド ノイズが存在する場合でも、デバイスから再生される音楽や音声プロンプトから音声コマンドを分離し、音声認識処理のためにクリーンなオーディオ信号をAVSクラウドに提供します。このソリューションにより、AVSはユーザーのコマンドのみを聞き、他のコマンドは聞き取らないようになり、一貫して正確なAVSエクスペリエンスが提供されます。
Conexantは、プロトタイピングを超えて、コスト効率に優れた生産対応のハードウェア ソリューションと音声前処理ソフトウェア テクノロジーをサードパーティ メーカーに直接提供することで、市場投入までの時間を短縮します。Conexant AudioSmartの主な利点™ CX20921音声入力プロセッサには以下が含まれます。
• たった2つのマイクでコスト効率の高いハンズフリー音声対話を実現
• 独自のスマートソースピックアップ™ この技術は、音声を検知し、会話と同じ方向から来るノイズも含め、あらゆる方向からのノイズをキャンセルします。
• 全二重ステレオ音響エコーキャンセル(AEC)により音声割り込みが可能 - 音楽や音声プロンプトの大音量再生中でもAlexaウェイクワードを検出します
• 遠距離用に最適化された高ダイナミックレンジのアナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、アナログマイクへの接続と、デジタルMEMSマイクへの接続用のPDMインターフェースをサポートします。
「当社は、サードパーティのAVS開発者に、マルチマイク アレイ設計に代わる高性能な代替手段を提供し、大量消費者向け価格帯をサポートするために、AudioSmart 2マイク開発キットを開発しました」と、Conexantの社長Saleel Awsare氏は述べています。「当社のAudioSmart 2マイク開発キットは、Raspberry PiをベースにしたあらゆるAVSシステム プロトタイプに簡単に統合できるように設計されており、Amazonと緊密に連携して、AVSによる優れたハンズフリー音声パフォーマンス機能を実現しました。 当社はAmazonと連携して、2つのマイクによる音声キャプチャ システムとConexantの高度な音声前処理テクノロジーを使用してプロトタイプを作成するために開発者が必要とするツールを提供しています。当社の開発キットは、現在何百万台もの消費者向けデバイスに導入されている実績のあるテクノロジーに基づいており、開発者は数か月ではなくわずか数週間で実用的なAVSデバイス プロトタイプを迅速に作成できます。」
Conexantについて:
Conexant Systems, Inc. は、オーディオおよび音声アプリケーションに比類のないパフォーマンスを提供するハードウェアおよびソフトウェア ソリューションを提供するCE業界の大手企業です。同社は、DSP、アナログ、ミックスドシグナル技術における重要なIPポートフォリオと組み込みソフトウェアを組み合わせて、CE分野のほぼすべての垂直分野にわたる製品のオーディオおよび音声機能を強化および拡張します。1999年に設立されたConexantは、カリフォルニア州アーバインに本社を置き、世界中にオフィスと設計センターを持つ非公開のファブレス半導体およびオーディオ技術エンジニアリング企業です。
Amazonについて:
Amazonは、競合他社よりも顧客中心であること、発明への情熱、優れた業務運営への取り組み、長期的な思考という4つの原則に従っています。カスタマーレビュー、ワンクリックショッピング、パーソナライズされたおすすめ、Prime、Amazonフルフィルメント、AWS、Kindleダイレクト・パブリッシング、Kindle、Fireタブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexaは、Amazonが先駆けて提供している製品やサービスの一部です。詳細については、www.amazon.com/aboutをご覧ください。