患者に前例のない医療の恩恵をもたらす

ハンドヘルド技術と超高解像度ディスプレイが簡単に入手できるようになったことで、これまでにないレベルの親しみやすさと受容性が生まれました。タッチスクリーン ディスプレイの直感的な形式により、直感的で使いやすいコントロールが提供され、消費者は高度に洗練された機能に完全に安心できます。

タッチスクリーン コントロールの使いやすさは、他の多くの市場でも受け入れられています。今では、洗濯機からコーヒーメーカーまで、最も一般的な家庭用機器にも高度な制御機能が搭載されています。これらの革新は、携帯電話技術のもうひとつの側面であるモノのインターネット (IoT) によってさらに強化されました。私たちのほとんどにとって、スマートフォンはIoTへのゲートウェイとなり、外出先から自宅に接続したり、エアコンを制御したり、さらには車を遠隔で始動したりできるようになります。

IoTは高速インターネット接続の導入によって可能になりました。5G無線通信ネットワークの導入により、物理的な接続を必要とせずに膨大な量のデータを共有できるようになります。デバイスはどこにいてもインターネットを使用して相互に情報を交換できるようになり、変化するニーズや状況に迅速に対応できるようになりました。しかし、IoTの真の可能性は消費者市場の外にあります。生活を劇的に改善する可能性を秘めた、最も興味深いイノベーションのいくつかは、医療分野にあります。

ヘルスケアにおけるイノベーション

ヘルスケア業界は、スマートフォン市場で生まれた数々のイノベーションを取り入れ、それを活用して次世代の医療機器を開発してきました。これらの高度なデバイスは小型で持ち運びが簡単なため、病院内に限定されることなく使用できます。代わりに、これらの最新の医療機器は患者が持ち運んだり、身に着けたりすることができます。

これらの装置は、病院にある大きくて扱いにくい機械とはほとんど共通点がありません。小型化された電子設計とシンプルなタッチスクリーン制御により、新世代のウェアラブル技術により、患者はデータに基づいて監視され、治療を受けながらも日常生活を自由に送ることができるようになりました。

近年のスマートウォッチは、小型化と高機能化の好例です。

Bluetooth経由でスマートフォンに接続され、ユーザーフレンドリーなタッチスクリーン インターフェイスを備えたスマートウォッチは、装着者に関する情報を収集し、それを遠隔地の医療チームと共有できます。実際、スマートウォッチと携帯電話の組み合わせは、多くの病院ベースの機器よりも優れた接続性と計算能力を誇ります。



医療用ウェアラブルデバイスは患者ケアに革命をもたらします。

さらに優れた例として、糖尿病患者向けに設計された最新のウェアラブル モニターが挙げられます。これらは、小型化と高い機能性の完璧な融合を実現します。センサーを使用して血糖値をリアルタイムで測定することで、患者の健康と幸福に大きな利益をもたらし、生活の質を向上させます。インスリン投与システムと組み合わせると、患者が日常生活を続けながらモニタリングと治療の両方を提供できます。同時に、5Gネットワークを介して収集され共有されるデータにより、医師は患者の長期的な健康状態を監視できるようになります。

ウェアラブル技術とデータ通信の需要が高まるにつれ、信頼できるパートナーが提供する信頼性が高く安全なコネクタが医療業界の将来にとって重要になります。現場ベースのデバイスと自己治療の開発により、これまでにない方法でコネクタが患者の手に渡るようになるだろう。

ウェアラブルデバイス用コネクタ

デザイナーにとって最大の課題の1つは、小型で装着しやすいデバイスに、必要とされる高度な機能を詰め込むことです。これらには、バッテリー、制御装置、センサー、ディスプレイがすべて可能な限り小さなパッケージサイズに統合される必要があります。これらのウェアラブル デバイス用のコネクタは、コンパクトかつ軽量で、最小のパッケージ サイズで可能な限り最高のパフォーマンスを提供する必要があります。

これまで、スペースが限られている場合にコンポーネントを接続する方法としてリボン ケーブルがよく使用されてきました。しかし、現代の設計者は、よりコンパクトでより高いパフォーマンスを実現するソリューションを求めています。従来のリボン ケーブルに代わる最新のケーブルは、フラット フレキシブル ケーブル (FFC) として知られています。リボン ケーブルは絶縁体に包まれた複数の撚線を使用して構築されますが、FFCはプラスチック フィルムに結合された平らな導体を使用して、撚りリボン ケーブルよりもはるかに薄い柔軟なケーブルを作成します。

このため、FFCはサイズが重要なウェアラブル医療機器に最適です。たとえば、MolexのEasy-Onコネクタ ファミリは、FFCをさまざまな他のコンポーネントに迅速かつ安全に接続できる、ファインピッチのロープロファイル ソリューションを提供します。

RFおよびワイヤレスソリューション

最新の医療機器を5Gネットワークに統合するには、高性能のRFコネクタとケーブルが必要です。MCRFシリーズのマイクロ同軸RFコネクタは、設計者がワイヤレスLAN、GPS、Bluetooth接続を実現できる高周波基板対ワイヤ ソリューションを提供します。超薄型PCBマウント ジャックは、組み立て済みのケーブルと接続します。

無線通信の場合、デバイスはデータを送受信するためにアンテナを必要とします。Molexは世界最大手のアンテナ技術メーカーの1つです。技術的な専門知識、接続に関する経験、世界的な展開を組み合わせることで、Molexはワイヤレス接続のための包括的なソリューションを開発することができました。この製品群には、小型表面実装 (SMT) アンテナ、またはMolexのマイクロ同軸ケーブル アセンブリを使用したケーブル アンテナが含まれます。



IoT接続用に特別に設計されたMolex表面実装チップ アンテナ。

医療アプリケーションにおける高解像度ビデオの使用が増加するにつれて、増大するデータニーズに対応するために信号接続が圧迫されています。帯域幅の需要に対応するためにHDBaseTまたはUSBケーブルをアップグレードすると、コストがかかり、混乱を招きます。Molex OptoUSBおよびOptoHDアクティブ光ケーブル (AOC) アセンブリは、通常のケーブルよりも長い距離にわたって低遅延で超HD (4kおよび8k) ビデオを伝送できるため、今日だけでなく将来のデータ需要にも対応できます。

OptoUSBおよびOptoHD AOCアセンブリは長さが数百メートルに達するため、複数の接続ポイントやリピーターが不要になります。

手術室、MRIスイート、その他の高強度RFフィールド システムなどの高干渉環境では、EMI/RFIによる信号整合性の課題に直面します。光ファイバーはEMI/RFIの影響を受けないため、これらのアプリケーションに最適な伝送媒体となります。AOCアセンブリは、長距離でも最低の遅延で信頼性の高い信号整合性を提供し、EMI/RFIによる信号劣化や中断のリスクを排除します。

生活の向上

最新世代の遠隔医療技術は、世界中の患者の生活を改善しています。ウェアラブルデバイスにより、患者は病院や医療センターから離れても、より充実した生活を送ることができるようになります。また、分単位でより効果的に監視できるため、進行する病状の診断が迅速化され、結果も改善されます。

これらの理由やその他の理由から、デバイスの接続は非常に重要です。設計者には、小型パッケージで高性能なソリューションを提供できるパートナーが必要です。ArrowはMolexと提携して、革新的で信頼性の高いソリューションを顧客に提供し、明日の医療技術の設計者に選択肢と革新の機会を提供することに尽力しています。


モレックスがコネクテッドワールドを実現する方法をご覧ください


関連商品を見る

47948-0001

Molex アンテナ ビュー

関連商品を見る

5034801200

Molex コネクタFFC-FPC ビュー

関連商品を見る

73116-0004

Molex ケーブルアセンブリ同軸 ビュー

関連商品を見る

2165891000

Molex アンテナ ビュー

関連商品を見る

5050040812

Molex コネクタ ヘッダーとPCBレセプタクル ビュー

関連商品を見る


医療バナー639x160



最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here