HVACビルディング コントロールは、プログラム可能なロジック コントローラを使用して、空気の質、設定値、室温、占有状況などの空気の状態を監視します。制御システムは、屋外の屋根に取り付けることも、屋内のHVACダンパー制御場所に取り付けることもできます。
HVACビル制御システム アプリケーションの詳細
応募要件
商業ビルのHVAC請負業者は、光パイプとLED表示を使用して接続または障害を示し、一目でステータスを伝えるデバイスを必要としています。さらに、システムとその部品は空気中の湿気に耐えられる必要があり、ライトパイプはIP67定格を備えている必要があります。最後に、このデバイスは長年にわたって稼働するように設計されています。
ソリューションと製品の選択
IP67定格の PLTR5シリーズ は、HVACビル制御デバイスで3色表面実装LED (SM1210、 SM0605、 SMTL4 シリーズ) とともに使用されました。3色LEDを使用すると、顧客はLEDの色を混合して任意の色を作成できるため、1つのインジケーターでユーザーにさまざまなメッセージを表示できます。
IP67定格のPLTR5ライトパイプは、シール、ワッシャー、ナットが取り付けられており、ほこりの侵入や、この使用例では水や湿気を防ぎます。シールは94V-0ポリウレタン製で、黒または白からお選びいただけます。ロードーム プロファイル レンズは視野角が広く、ほぼ180° の視認性を実現します。
BivarのLEDの寿命は、標準的な表示用途の要件を満たしています。寿命は使用パラメータに基づいており、熱や頻繁な使用などの特定の要因によって短くなる可能性があります。
総じて:ニーズを満たす
Bivarの標準コンポーネントの選択により、顧客はHVACビル制御システムへの通信を設計できるようになりました。Bivarの3色表面実装LEDとIP67定格のPLTR5ライトパイプは、アプリケーションの設計目標を簡単に満たし、プロジェクトを予算内に収めるのに役立ちました。顧客はプロジェクトをすぐに生産に移行し、遅滞なく市場に投入することができました。