D-Subコネクタとは何ですか?D-Subコネクタの種類の説明

Dサブミニチュア は、多目的に使用できるタイプの電気コネクタです。

一般的に「DBコネクタ」または「D-sub」と呼ばれるこれらのコンパクトなコネクタは、コネクタの両側を機械的干渉や電磁干渉から保護する特徴的なD字型シールドにちなんで名付けられています。 シールドの非対称形状により、対応するコネクタに正しい向きでのみ接続されることも保証されます。

D-subの内部には、コネクタのもう半分の同等の接点と一致するように整列した2列以上のピン (プラグ内) またはジャック (ソケット内) が平行に並んでいます。ピンやジャックには、ガラスや一般的な絶縁プラスチックであるPBTなど、さまざまな材料で作られた絶縁層に囲まれた金の先端が付いていることがよくあります。

D-subコネクタの種類

D-subコネクタはいくつかの要素で区別できます。

  • ピンまたはジャックの数。AからEまでの文字とそれに対応する数字は、各コネクタのプラグまたはソケットのシェル内の接点の数を示します。たとえば、最も一般的なD-subのタイプはDE-9 (DB-9とも呼ばれる) で、9つのジャックを備えたソケットと対応する9つのピンを備えたプラグで構成されています。一部のD-subには、高密度であることを示す「HD」が名前に付加されています。HD D-subは、シェル内のピンとジャックがより密集して配置されています。
  • 接続方法。D-subコネクタは、接点とシステム回路を接続する方法が異なります。D-subの利点の1つは、ロック技術に適していることです。ロック技術とは、ハードウェアがプラグとソケットのコンポーネントを嵌合位置に保持することを意味します。通常は、各部品の金属シェルに取り付けられたネジ穴にネジを挿入することによって行われます。ロックされたD-subポートは、USBポート、HDMI、またはThunderboltポートよりも、改ざんや揺れに対して耐性があります。
  • 接続期間。D-subポートには、圧着 (一時的および自宅での接続に最も簡単) やはんだ付け (より永続的な接続) など、他の用途向けのさまざまな接続スタイルも用意されています。

D-subコネクタの別のサブタイプは、ITTの商標で、マイクロミニチュアDまたは「マイクロD」と呼ばれています。マイクロDコネクタは標準のD-subよりもさらに小さく、宇宙グレードのテクノロジにのみほぼ独占的に使用されています。

D-subコネクタの長所と短所

D-subは1950年代に登場した当時、市場で最もコンパクトで効果的なコネクタでした。パーソナル コンピュータには、プリンターやイーサネット コンポーネントなどのさまざまな外部接続用のD-subポートが搭載されていました。現在でも家電製品で使用されていますが、もはや市場を独占しているわけではありません。

D-subポートはサイズが大きく、データ転送速度が予測できないため、パーソナル コンピュータと外部デバイスの接続などの用途では、USBポートなどの新しいテクノロジに置き換えられる可能性があります。USBポートは、パーソナル コンピュータやメモリ コンポーネントでの使用において、DE-9に代わるものとして広く普及しています。D-subのもう1つの欠点は、データと通信用のラインは含まれますが、電源用のラインは含まれないため、実装に追加の電源が必要になることです。

D-subコネクタの最適な用途

一部のアプリケーションでは、D-subコネクタが依然として最適なオプションです。

  • 手作り。D-subは、柔軟な配線と安全な接続により、DIYプロジェクトや特注の電子機器アプリケーションに最適です。接続オプションの範囲が広いため、頻繁な配線の変更や微調整が容易になります。
  • メディアアプリケーション。D-subは低コストで信頼性が高いため、テレビ、ゲーム、録画機器のVGA (ビデオ グラフィックス アレイ) コネクタなど、さまざまな種類のメディア アプリケーションに役立ちます。
  • 外出先での使用。D-subコネクタは、より高速でコンパクトな代替品よりも頑丈であるため、揺れのリスクがあるポータブル レコーディングには最適な選択肢となります。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here