Amphenole Aerospace (AAO) は、軍事および航空宇宙用途向けの堅牢なボード レベル製品の開発において数十年の経験を持っています。AAOは姉妹部門のAmphenole TCSと提携してVITA 46 R-VPXコネクタを開発しました。
Amphenoel Aerospace R-VPXコネクタは、VITA 46およびTelecordia GR1217-CORE-i02テスト仕様で規定されているすべての要件を満たしているか、それを上回っています。アンフェノール また、R-VPXコネクタは他のVITA 46スタイル ソリューションと完全に相互嵌合および相互取り付け可能であることも実証されています。
この研究では、重要な接合インターフェースの特徴の位置とサイズを取得するために、CT (コンピュータ断層撮影) スキャンによって主要なインターフェース寸法を測定しました。詳細については、完全な調査をご覧ください。