文書詐欺、特にパスポートなどの渡航文書の偽造や変造は、個人の身元から国家安全保障に至るまで、あらゆるものに対する重大な脅威となります。
埋め込み 国民電子ID(eID)カード、電子パスポート、運転免許証、そして今ではスマートフォンアプリに至るまで、デジタルIDは世界中の何十億もの人々に重要な公共サービスや民間サービスへのアクセスを提供しています。これには、身元の証明、医療へのアクセス、旅行の権利、銀行口座の開設などが含まれます。ジュニパーリサーチの最新レポート1 2024年までに、世界中で30億人以上の国民が政府主導のモバイルIDアプリを装備すると予測されています。エストニア、ノルウェー、ベルギー、カタール、オマーン、オランダ、アイスランド、フィンランド、モルドバなど、多くの国で国家レベルのモバイルIDイニシアチブが進行中です。
欧州連合は最近デジタルウォレットを導入した。 2 このプロジェクトでは、国民ID、運転免許証、決済システム(デジタルユーロを含む)、医療データをスマートフォンに安全に保存し、対応する機関のみがアクセスできるようになります。SIMカードまたは他のセキュア エレメントと生体認証データを組み合わせると、従来のカードよりも高いセキュリティが実現します。
EU委員会によれば、現在、EU加盟14カ国の人口のうち、国境を越えて自国の電子IDを使用できるのは60%程度に過ぎない。全加盟国の主要な公共サービス提供者のうち、パスワードを必要とせずにインターネット上で個人の身元を証明するなど、電子IDシステムによる国境を越えた認証を許可しているのはわずか14% です。
「アプリやウェブサイトが新しいデジタルIDの作成や、大規模なプラットフォーム経由での簡単なログオンを求めるたびに、私たちのデータが実際にどうなるのか全く分からない」と、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は2020年9月16日の一般教書演説で述べた。 3 「だからこそ、欧州委員会は安全な欧州電子アイデンティティを提案するのです。それは私たちが信頼し、欧州のどこでも、税金の支払いから自転車のレンタルまで、あらゆることに市民が使えるものです。」私たち自身、どのデータがどのように使用されるかを制御できるテクノロジーです。」
当局は、このウォレットにより、例えば空港でレンタカーを借りる顧客が必要な身分証明書の確認や書類をデジタルで済ませることができ、代理店のカウンターで通常待つ必要がなくなると想定している。ナイトクラブを訪れる人は、入り口の警備員にアプリを見せて年齢を証明できる。
一部の国ではすでにすべての人にデジタルIDを発行している
一例として、エストニアのeIDが挙げられます。 4 他の多くの国とは異なり、エストニア人全員は、居住地に関係なく、国家発行のデジタルIDを持っています。
過去10年間、エストニア政府は、堅牢でアクセスしやすいデジタルIDおよびデジタル管理システムの開発に多額の投資を行ってきました。政府によれば、 5 エストニアは、世界で最も発達した国民IDカードシステムを持っています。必須の国民カードは、単なる法的写真付き身分証明書ではなく、エストニアの安全な電子サービスすべてへのデジタルアクセスも提供します。カード上のチップには埋め込みファイルが搭載されており、384ビットECC公開鍵暗号化を使用することで、電子環境におけるIDの確実な証明として使用できます。このおかげで、エストニアは、物理的な接触なしに人を認証する方法をまだ模索している国々より何年も先を進んでいます。
スペインも政府発行のデジタルIDを開発した国の一つです。これは、国民IDカードに埋め込まれた、または政府機関から取得された公式のデジタル署名に基づいています。これらのデジタル署名は、電子カード リーダー全体で使用したり、ブラウザーやスマートフォンにインストールしたりできます。
デジタル署名を使用すると、すべての居住者が政府のサービスにアクセスしたり、税金を支払ったり、銀行口座を開設したり、あらゆる文書にデジタル署名したりすることができます。これは、対面と同じセキュリティで多くの管理タスクをオンラインで実行できるため、パンデミック中に特に価値があることが証明されました。
さらに、カタルーニャなどの一部の地方政府もスマートフォンを使用した独自のデジタルサービスプラットフォームを持ち、アプリを通じてアクセスできるさまざまなサービスを提供しています。
安全なデジタルIDとしてのSIMチップ
当然のことながら、安全で認定されたデジタルIDを提供するこれらのプラットフォームはすべて、強力な暗号化と認証を必要とします。SIMカード、非接触技術、eSIMの発祥の地であるヨーロッパが、同じ技術を使用してこれらのデジタルIDの認証情報を保存していることは驚くべきことではありません。
Giesecke+Devrient (G+D)、 NXP Semiconductors、 Infineon Technologies、Gemalto、Indra Sistemasなどの企業は、安全に暗号化されたチップセット、IDカード、電子パスポート、SIMカードのセキュア エレメントに基づくスマートフォンIDの安全な認証を政府に提供しています。
Infineon cryptovision は現在、ハードウェア、パッケージ、アンテナインレイ、OS、アプレット、サポートを組み合わせたSECORA ID6 ソリューションを提供しています。
システムのすぐに使用できるJava Cardソリューションは、すべてのeIDアプリケーションに最適化されています。これにより、セキュリティ プリンターとカード メーカーは、すぐに使用できるアプレットによって迅速なプロジェクト移行をサポートし、市場投入までの時間を短縮できます。
G+Dは、コソボでモバイル運転免許証アプリケーションVERIDOSを提供しています。G+DはVeriGO TrueIDも提供しており、これはVeridosのIMAGO身分証明書発行アプリケーションに統合することも、既存のアプリケーション プロセス内で動作するように簡単にカスタマイズすることもできます。便利なアプリ内決済メカニズムによってサポートされ、関連する発行機関にシームレスなワークフローを提供します。TrueIDは、内部プロセスのデジタル化と合理化を目指す政府を支援し、サービス提供の改善とコストの削減を同時に実現します。
どちらのアプリケーションも、SIMカードまたはeSIMの固有のデジタル キーを使用してドキュメントを認証し、パスワード、生体認証、またはその両方にさらに1つのセキュリティ レイヤーを追加します。
このソリューションは完全なデジタルIDであるため、モバイル デバイスで銀行口座を開設したり、年齢制限のあるサービスにアクセスしたりする際にも使用できます。モバイル運転免許証と電子IDは、サービスプロバイダーの内部プロセスをスピードアップし、時間とコストを節約し、弱い識別手段に伴うその他の問題を防ぐことができます。
急成長するデジタルID市場
明らかに、デジタルID市場は大きな成長を遂げています。さらに、Covid-19により、物理的な存在なしで安全な認証に使用できるソリューションの需要が加速しました。
Juniper Researchによると、7 使用されているデジタルIDアプリの数は、2020年の10億強から2025年には62億を超えると予想されています。さらに、政府発行のIDが保管される公民IDアプリは、2025年に世界中でインストールされるデジタルIDアプリのほぼ90% を占めることになります。
パンデミックによって混乱した未知の未来へと私たちが進んでいく中で、アイデンティティ、セキュリティ、プライバシーが絡み合ったこの世界は、インターネット、職場、政府サービス、銀行を安全な避難場所として守る上で重要な役割を果たすことになるでしょう。
[1]デジタルアイデンティティエグゼクティブサマリー。
https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/digital-identity-research-report
[2]「欧州デジタルアイデンティティ | 欧州委員会」
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en
[3]フォンデアライエン委員長による一般教書演説。
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
[4]「ある国の超便利で、信じられないほど侵入的なデジタルIDシステム」2019年5月9日
https://www.wsj.com/articles/the-digitization-of-your-identity-11557403060
[5]e-エストニアデジタルアイデンティティ。
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
[6]SECORA IDセキュリティソリューション。
https://www.infineon.com/cms/en/product/security-smart-card-solutions/secora-security-solutions/secora-id-security-solutions/
[7]2025年までにデジタルIDアプリの使用数は62億を超えると予想
https://www.juniperresearch.com/press/digital-identity-app-in-use-to-exceed-2025