小型化、PCBスペースの節約、高い信頼性:KOAの特殊チップ抵抗器

市販のチップ抵抗器のサイズは小型化する傾向にあります。半導体と同様に、抵抗器が小さいほど、製造時に1枚のセラミック シートから得られるものが多くなります。しかし、一部の回路設計が更新されると、抵抗器が新しい設計に単純に転送されるというのは驚くべきことです。

下の表は抵抗器のサイズの傾向を示しており、0201および0402サイズが現在最も人気があることがわかります。

上記は、市場の縮小が続くにつれて、0603~1206のより大きなケース サイズの入手性が将来的にさらに制限されることを意味します。この市場動向に対応するため、KOAはケース サイズ0402以下に多額の投資を行い、より小さいサイズへの移行をサポートしています。より大きなチップサイズの価格動向は、市場の変化に対応するために適宜調整されることが予想されます。多くの設計では、次の設計反復で単純に小さいサイズに移行できますが、一部のアプリケーションでは、消費電力が大きくなるため、より大きなチップ サイズが必要になります。

では、より高い電力が必要でありながら、より大きなチップ サイズから移行し、設計を将来に対応させたい場合はどうすればよいでしょうか?

大型チップ抵抗器を部品に置き換える WK73 そして SG73 範囲。

より高い電力要件の場合、ワイド端子抵抗器またはパルス耐性抵抗器という2つの解決策があります。

ワイド端子抵抗器は、デバイス上のワイド端子を介して多くの熱を放散するため、優れた電力対サイズ比を備えています。

パルス耐性抵抗器は、セラミック基板上に可能な限り多くのフィルム材料を配置するように設計されているため、同様のサイズの標準抵抗器よりも高いパルス負荷を処理できるだけでなく、「ホットスポットの低減設計」により、定常状態でより多くの電力を消費することもできます。

上の図は、一般的な0805または1206抵抗器を、0402サイズのより小型のパルス耐性SG73、または0204サイズのWK73ワイド端子部品に置き換えることで設計できることを示しています。

0603サイズの場合も同様ですが、多くの場合、標準の0603部品を標準の0402デバイスに置き換えることができます。

SG73P – 耐パルス性高電力厚膜チップ抵抗器

KOAの SG73P -シリーズは、標準的なフラットチップ抵抗器と比較して約7倍のパルス処理能力を備えています。このシリーズは、優れたパルス負荷能力を備えているため、IOラインやゲート ドライブ抵抗器などの極端なパルスやサージから電子回路を保護するのに適しています。これらのデバイスは、自動車、電力制御、スマートメーターのアプリケーションに最適です。

特殊な抵抗トリミングにより、同じサイズの標準チップ抵抗器よりも高い電力定格も可能になります。SG73Pデバイスは、同様のサイズの従来部品のパッドの上に配置できるため、電力能力が向上します。このレトロフィッティングは、既存の設計でより高い電力の抵抗器が必要な場合に、PCBレイアウトを変更せずに実行できるため、非常に便利です。同様に、新しい設計では、より小型のSG73デバイスを使用して貴重なPCBスペースを節約できます。

SG73Pシリーズを購入する     SG73Pシリーズを見る

WK73R – ワイド端子高出力厚膜チップ抵抗器

多くの電力アプリケーションでは、高い信頼性と強化された端子強度が不可欠です。KOAの 品番 -シリーズは90° 回転設計になっており、標準の抵抗器フットプリントに比べていくつかの利点があります。0612チップ サイズにより、標準の1206部品と比較して6倍の電力定格が可能になります。これにより基板スペースが節約され、はんだ接合部による放熱性が向上するため実現します。端子が大きいため端子の強度も向上し、端子間の距離が短いため膨張応力が軽減され、はんだ接合部の信頼性が向上します。最後に、内部抵抗パターンはホットスポットを最小限に抑えるように設計されています。これらの利点を組み合わせることで、電力アプリケーションにおける標準的なフラット チップ抵抗器に比べて優れた信頼性が得られます。

WK73Rシリーズを購入する     WK73Rシリーズを見る

RN73HおよびRN73R – 長期安定性に優れた最高精度の金属皮膜フラットチップ抵抗器

KOAは、TCRが5 ppm/までの薄膜抵抗器を2シリーズ提供しています。° Cおよび許容誤差は0.05% まで小さくなります。

RN73R シリーズは、産業および計測アプリケーションにおける高精度回路に最適です。このシリーズは、KOAの従来のRN73シリーズに代わる製品であり、電解腐食耐性が向上し、安定性も向上しています。RN73Rの周囲温度定格は+85℃です。° C、および湿度耐性は+85で1000時間、85%RHで0.25%です。° C.

RN73H -シリーズは、自動車や航空宇宙用途の高精度回路に最適です。これらの薄膜抵抗器は、追加の内部保護層により優れた耐湿性を備えています。RN73Hは、+85℃で1000時間、85%RHで0.1%の耐湿性を備えています。° C.

RN73Rシリーズを購入     RN73Rシリーズを詳しく見る

RN73Hシリーズを購入する     RN73Hシリーズの詳細を見る

RS73 - 長期安定性に優れた高精度厚膜抵抗器25ppm、0.1%

RS73 シリーズは、薄膜の精度と厚膜の堅牢性を兼ね備えています。KOAの新しいRS73シリーズは、T.C.R. が ±25ppmまで低下し、許容誤差が ±0.1% と低く、自動車、産業、計測アプリケーションにおける高精度センシングや電圧検出回路などの精密設計に最適です。

これらの新しい厚膜抵抗器は、ESD感受性が問題となるアプリケーションや、より高い (パルス) 電力が必要なアプリケーションで、薄膜部品の置き換えにも使用できます。薄膜デバイスの代わりにこれらの部品を使用すると、バリスタなどの保護部品の必要性が減り、部品数とコストの両方が削減されます。RS73シリーズは、薄膜よりもサイズあたりの定格電力が高く、短時間の過負荷性能が優れています。

RS73シリーズを購入する     RS73シリーズの詳細を見る

SG73Pシリーズ

SG73Pシリーズ

WK73Rシリーズ

WK73R – ワイド端子高出力厚膜チップ抵抗器

RN73hシリーズ

RN73Hシリーズ

RN73Rシリーズ

RN73Rシリーズ

RS73シリーズ

RS73シリーズ







最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here