MPGeとは何ですか?電気自動車の二酸化炭素排出量の測定

消費者向けおよび産業用の自動車業界では、効率が最も重要です。非効率的な車両は所有者に経済的負担をかけ、二酸化炭素排出量も増大します。内燃機関(ICE)の排出量と比較すると、 電気自動車(EV) は効率の点で優れています。しかし、それらはどれほど効率的でしょうか?ICE排出量を電気自動車の排出量と比較するために、さまざまな指標が使用されます。

MPGとはどういう意味ですか?

EVとICE車を比較するための最も一般的な指標の1つは、ガソリン換算で1ガロンあたりの走行マイル数を表す略語MPGeです。米国環境保護庁は、電気自動車のエネルギー効率を数学的に比較するためにMPGe測定を開発しました。

MPGeはどのように計算されますか?

MPGeは、ガソリン1ガロンに相当する電気エネルギーである33.7キロワット時のエネルギーでEVがどれだけ走行できるかを判断することで計算します。計算してみると、ガソリン1ガロンを燃焼すると115,000 BTUのエネルギーが生成され、これは33.7キロワットの熱量に相当します。

実際のMPGeの例を挙げてみましょう。現在市場で最も効率の悪いEVの1つであるTesla Model XのMPGeは96ですが、最も効率の良いEVの1つであるHyundai IoniqのMPGeは136です。この指標は、内燃機関の効率との優れたアナログ比較を提供しますが、実際の車両排出量は考慮されません。

二酸化炭素排出量: EV vs. ガソリン

EVには二酸化炭素を排出する排気管はないかもしれないが、充電にグリッドベースの電気を使用する場合、電気自動車は依然として環境フットプリントを抱えることになる。米国では、石炭火力発電所で発電される電力1kWhあたり、石炭は推定2.21ポンドのCO2を排出します。平均して、ガソリン1ガロンあたり約18ポンドの二酸化炭素が発生します。

では、EVはCO2排出量の点では他の自動車よりも持続可能でしょうか? ガス(またはICE)の競合?計算してみましょう:

  • •  2018年型Hyundai Ioniqが136マイル走行すると、33.7 kWhの電力を消費します。この電力が石炭火力発電所で生成されたと仮定すると、Ioniqは136マイル走行する際に間接的に74.5ポンドのCO2を排出したことになります。
  • •  同様のサイズの2018ヒュンダイ エラントラは32 MPGのガソリンを誇り、同じ136マイルを走行するのに4.25ガロンのガソリンを消費することになります。この旅行中に燃焼された4.25ガロンのガソリンにより、76.5ポンドのCO2が発生します。

EVが石炭発電で発電した電気を使ってバッテリーを充電すると、ICE車両とほぼ同じ量の二酸化炭素を排出する可能性があります。

しかし、化石燃料の中で石炭は1kWhあたりのCO2排出量が最も多いものの、2019年に米国で生産されたエネルギーのわずか23.5%の供給源であったことを理解する必要があります。いずれにしても、二酸化炭素を排出する電力生産は、その電力を使用するEVのカーボンフットプリントを増加させます。EVが充電源となる電力を生成するために100% 再生可能エネルギー (太陽光発電など) を利用しない限り、EVは引き続き炭素排出量を排出することになります。

所有コスト: EV vsガソリン

1マイルあたりのコストは、EVがICE車よりも魅力的である理由の1つです。2019年の米国では、ガソリン1ガロンあたりの平均コストは2.60ドルでしたが、住宅用キロワット時あたりの平均コストは0.1286ドルでした。

しかし、1マイルあたりの所有コストはどうでしょうか?上記と同じ自動車、2018年型ヒュンダイ アイオニックとエラントラを使用すると、その数字は驚異的です。同じ136マイルの移動にかかる費用は、Ioniq EVでは4.33ドルであるのに対し、燃費の良いElantraでは11.05ドルとなる。したがって、この例のIoniq EVは、同等のElantra ICEVよりも1マイルあたり60% 安くなります。

ガソリンが1ガロンあたり6.50ドルを簡単に超え、1kWhの電気代が0.30ドルかかるノルウェーのような国では、EVの経済的利点はさらに大きくなります。2019年3月にノルウェーで購入された自動車の約60%が完全電気自動車だったことは驚くべきことではありません。

結論:電気自動車と再生可能エネルギー

EVは、エネルギー効率、環境への配慮、所有コストの観点から、ICE車に比べて明確な利点があります。EVの1マイルあたりのエネルギー消費量は、熱効率の悪い内燃機関に比べて大幅に少なくなります。EVは充電に石炭火力発電機を使用しない限り、二酸化炭素排出量は大幅に削減されます(ゼロではないにしても)。最も重要なのは、EVの運用コストがICE車両よりも大幅に低いことです。

自動車ソリューション バナーAV 639x160

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here