ガス検知機器は、家庭用空気質測定装置から有毒ガスを検知する産業用ソリューションまで、幅広い用途で使用されています。これらの機器の多くは電気化学ガスセンサーを使用しています。このセンサー技術には、バイアスと測定のための特殊なフロントエンド回路が必要です。
内蔵診断機能 (インピーダンス分光法やバイアス電圧のパルス化およびランプ化など) を利用することで、ユーザーの介入なしに、センサー ネットワークのエッジでセンサーの状態を検査し、経年劣化や温度による精度のドリフトを補正し、センサーの残りの寿命を推定することが可能になります。この機能により、個々のエッジ ノードでスマートかつ正確なセンサーの交換が可能になります。統合された超低電力マイクロコントローラは、電気化学ガスセンサーに直接バイアスをかけ、オンボード診断アルゴリズムを実行します。
このリファレンス設計回路ノートでは、 Analog Devicesの 電気化学ガス測定システムについて詳しく説明します。このドキュメントでは、電気化学ガスセンサーをポテンショスタット回路に接続する方法と、バイアスをかけ、測定する方法を説明します。一般的な2リード、3リード、4リードの電気化学ガス センサーは互換性を持って使用できます。この信号チェーンの統合により、センサー ノードのコスト、サイズ、複雑さ、および電力消費が大幅に削減されます。
Analog DevicesのCircuits from the Lab の詳細については、こちらをご覧ください。
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る
関連商品を見る