照明の新時代へ

発行者

照明は新たなイノベーションの時代を迎えており、私たちの生活、仕事、遊び方を変えるでしょう。それはインテリジェントな建物、住宅、都市につながり、データに接続され、その結果、データの使用方法に新たな可能性がもたらされます。

Navigant Researchの「Intelligent Lighting Controls for Commercial Buildings」によると、世界のネットワーク化された 照明 制御の収益は、2015年の22億ドルから2024年には48億ドルに増加すると予想されています。この調査では、 センサーリレースイッチ、バラスト ドライバー、ネットワーク制御ギア、ネットワーク サービス、通信テクノロジーを調査し、特にネットワーク化された照明制御に重点を置いています。

照明制御システムに対する需要の高まりに対応するため、さまざまなタイプのベンダーが照明制御市場に参入しています。この動きの革新的な側面をリードしているのは、照明の使用状況を視覚化する新しい方法を生み出し、照明のエネルギー消費を管理する戦略を考案しているスタートアップ企業です。さらに、大手の伝統的な照明会社もさまざまな照明制御製品を提供しています。最後に、既存のビル制御会社も、他のビル制御システムに加えて照明制御も含めるように機能を拡張しています。

どのように起こったか

照明制御システムの需要はどのようにして生まれたのでしょうか?それは、より優れた LED とより安価なセンサー 、ワイヤレス送信機 、および マイクロプロセッサから始まりました。その結果、特にスーパーマーケットやデパート、銀行、オフィスビル、ホテル、レストラン、アリーナ、倉庫、その他多くの種類の施設でLEDの設置や改修が行われている商業部門での採用が急速に増加しています。

同時に、エレクトロニクスと製造の進歩により、半導体として動作するLEDライトと簡単に統合できる、はるかに小型で、より強力で、より安価な新世代のワイヤレス センサー、トランスミッター、プロセッサーが登場しました。

照明インテリジェンスとインフラストラクチャのこの融合は、広範囲にわたる影響を及ぼします。たとえば、ネットワーク化されたLED街灯は、内蔵の画像センサーと無線トランシーバーの助けを借りて、自動車の運転手を空いているスペースに誘導する機能を備えています。また、街灯柱内に隠された拡声スピーカーを通じて警告や指示を出すこともできます。

ワイヤレスマイクロプロセッサの使用により、各都市は地元の電力会社と街灯のエネルギー使用量について定額制ではなく従量制の料金体系に移行する可能性があります。オフィスビルや高層ビルでも、LEDを活用して照明やセンサーを相互に接続したり、建物のITネットワークに接続したりすることができます。結果として、部屋の占有状況、日光の量、 温度湿度 、およびその他の変数に関する場所固有のデータが得られます。

センサーやトランスミッターと同様に、照明プロセッサはより洗練され、コストも低下しており、商業的に広く採用されるのは時間の問題です。たとえば、カリフォルニア州エネルギー委員会の効率基準のタイトル24では、一部の新しい建物で照明プロセッサの使用が義務付けられています。2013年に制定されたこの法律は、この種の法律としては最初のものの一つです。

統合マイクロプロセッサは、暖房、換気、冷房 (HVAC) を同時に管理できます。インテリジェントなオフィスであれば、晴れた日に自動的に照明を暗くして無駄なエネルギーの使用を抑えたり、混雑した会議室の暖房を下げて利用者の快適さを維持したりできるでしょう。

光は小売店での体験方法さえも変えています。屋内位置情報技術により、照明が買い物客と「会話」することが可能になり、 LED変調。このパターンは人間の目には認識できませんが、スマートフォンやタブレットのカメラで検出できます。つまり、センサーが組み込まれたLED照明器具は、店舗内の顧客の正確な位置を特定できるということです (もちろん、顧客はオプトインして、モバイル デバイスで小売業者のアプリを使用する必要があります)。

小売業界以外にも、照明ベースの屋内測位システムは、空港、ホテル、病院など、人の正確な位置を知ることが有益な多くの環境で応用される可能性があります。そして、私たちが住んでいる場所についても忘れないようにしましょう。世界中のどこからでも自宅の照明を管理できるようになりました。スマートフォンで制御できるインテリジェントLED電球 (GE Link電球も参照) が、現在約15ドルで販売されています。これらは標準のソケットに適合し、家中の中央ハブに接続して(追加料金30 ~ 60ドル)、調光とスケジュールを個別またはグループで制御できます。

将来的には、個人の好みを記録して思い出す学習アルゴリズムのおかげで、電球は個人の存在や光量の変化に反応するように「教えられる」ようになるかもしれません。

照明が次に輝く場所

今日では、自然な色やリズムを模倣する調光可能な照明を含む高度な照明ネットワークと制御により、人々の仕事、生活、遊び、さらには睡眠の方法までもが一変しています。Luminaプロジェクトは、照明業界内でターゲットを絞った照明デザインとテクノロジーの推進に取り組んでいます。このプロジェクトは、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の2015年国際光年への貢献でした。このプロジェクトの目的は、建物や都市をインテリジェントで高性能、かつ健全なエコシステムに変革する照明業界の役割を推進するのに役立つ議論、討論、洞察を促進することです。

多くの研究により、調光と色の変化を適切に適用すると、概日リズム、気分、視力、パフォーマンスが向上し、エネルギー使用量が削減されることが示されています。Human Centric Lighting Societyの例には、気分を高めるのに役立つ自然風景レンズ付きソリッドステート照明器具が含まれます。

人間中心の照明、または健康的な照明は、人の幸福、気分、健康を促進することを目的としています。間違った角度や間違った色からの不適切な照明は、生産的かつ幸福になる自然な能力を妨げます。家庭、オフィス、その他の施設における一般的な照明の問題としては、光不足、グレア、不適切なコントラスト、光の分散不良などがあります。

夜間の過剰な照明も生態系全体に悪影響を及ぼす可能性があります。国際ダークスカイ協会によると、夜間の極端な照明は高血圧、注意欠陥障害、肥満、糖尿病の発生率増加と関連があり、すべての生物の概日リズムを乱すことが分かっている。

対照的に、制御ダイナミクスと色温度を活用するシステムを含む人間中心の照明は、利益だけでなく人々にもプラスの影響を与えることが示されています。制御ダイナミクスは昼と夜の自然なリズムを模倣します。フィリップスによれば、これらのシステムは、一日を通して光の色温度と強度を自動的に変化させることで、人々の幸福感を刺激し、覚醒感を高めることができるという。これにより、長期的なニーズに適応する照明ソリューションが実現します。最後に、これらの適応型照明ツールとテクノロジーにより、建物は動的なエコシステムとなり、より多くのビジネスチャンスが生まれます。 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here