電子システム(低電圧回路基板であっても)を扱う場合には、厳格な安全対策が必要です。自分自身と繊細な電子部品を適切に保護するには、適切な実験室の安全性を実践し、適切なツールを使用してください。ここでは、次のプロジェクトのプロトタイプ作成と構築時にあなたを保護する、ラボの重要な安全装置を5種類紹介します。
1. ESD保護
新しいPCBプロトタイプを開発する場合でも、DIYデスクトップを構築する場合でも、不要な静電放電 (ESD) から自分自身と電子機器を保護するようにしてください。ESD静電気防止ツールは、ESDに敏感な製品から静電気エネルギーを除去し、デバイスが適切に動作し、不快または危険な静電気ショックのリスクを軽減できるようにします。これらのツールには次のものが含まれます。
· ESD 接地マット。マットはESDに敏感な機器での作業に最適ですが、自分自身を接地して、通電中の機器や静電気を帯びた電子機器によるショックを防ぐためにも使用できます。DESCOの 使い捨てESDマット は、外出先でのラボや展示会に最適です。
· 静電気防止リストストラップケーブル。Tripp Liteの 静電気防止リスト ストラップ には、ユーザーを保護するために ESDマット と一体化したアース線が付属しています。
ESD対応の ツール は、オペレーターから機器へのエネルギーの伝達を防ぎます。これは、ツールが導電性の高い材料で作られている場合に特に有効です。
2. 無鉛はんだ
一部のデバイスやコンポーネントには鉛などの有害物質が含まれているため、はんだ付け材料は安全上のリスクをもたらす可能性があります。鉛入りはんだ付けは鉛中毒を引き起こす可能性のある煙を発生させるため、多くの国で鉛入りはんだ付けは禁止されています。一部のフラックスやはんだには ロジンが含まれており、加熱すると危険な化学物質が放出され、これもまた有害で呼吸器系の問題を引き起こす可能性があります。鉛入りはんだの代わりに、さまざまな鉛を含まない金属合金から作られた 鉛フリー はんだを選択してください。
3. 適切な換気と危険物ろ過製品
手作業ではんだ付けしたり、はんだペーストを使用したりすると、呼吸器系の問題を引き起こす可能性のある化学物質が空気中に放出される可能性があります。小規模プロジェクトには デスクトップカーボンフィルター をお勧めします。これらのフィルターは局所的に換気し、空気中の有害な化学物質をろ過します。ただし、これらのカーボン フィルターは完全に吸収されてしまうため、交換が必要になります。そのため、ラボを保護するために、必ず 交換用フィルター をいくつか用意しておいてください。大量のはんだやその他の空気中の実験室の危険物質をろ過するためのより大規模なソリューションをお探しの場合は、Wellerの Zero Smog EL のような煙抽出装置が、局所的な抽出を可能にする調整可能なネックを備えています。Zero Smog ELは、 排気フード とシームレスに統合され、より広いエリアで安全な作業環境を実現します。
4. 防火
はんだ付けには華氏約1000度の温度がかかります。はんだ付けツールを適切に取り扱い、保護しないと、火災の危険が生じる可能性があります。研究室に常備しておくべき火災安全ツールをいくつか紹介します。
· 消火器。消火器が簡単に取り出せる場所にあり、定期的に点検されていることを確認してください。
· シリコン耐熱マット。これらのマットは、はんだごてによる火災の危険性を最小限に抑えます。作業台の表面が過熱して火災が発生するのを防ぐため、はんだ付け作業の際には必ずマットを作業面として使用することをお勧めします。
· はんだごてスタンド。はんだごての熱い表面が可燃性の表面と不用意に接触するのを防ぐため、はんだごてを安全に保管してください。
5. 一般的なPPE
すべての危険な環境と同様に、適切な個人用保護具 (PPE) が重要です。電子工学実験室では、はんだが飛び散るなど、目の損傷を引き起こす可能性のあるさまざまな危険があるため、実験室では常に保護ゴーグルを着用してください。3M は、フェイスシールドや完全密閉型ゴーグルから作業用保護ゴーグルや日よけ付きサンウェアに至るまで、 さまざまな保護眼鏡を製造しています。
エポキシコーティングされたLEDに10Aを流したら何が起こるのかを知りたいという強い好奇心を持つエンジニアの1人であれば、保護眼鏡を着用することでプラスチックの破片の爆発から身を守ることができるかもしれません。どうして私が知っているか聞いてください。
電子工学実験装置: 電子工学の安全のために不可欠なツール
ラボの安全性を実践することは、ラボのオペレーターの安全にとって重要ですが、プロジェクトを成功させるためにも非常に重要です。ラボ機器、 テストおよび測定ツール、およびその他の電子機器の必需品に関する詳細については、Arrow.comをご覧ください。