医療分野は、人生を変えるような病気の特定と治療の両方において患者ケアを改善する技術革新によって、急速な変化を経験しています。医療機器はますます小型化、複雑化し、ライフサイクルも長くなるため、高品質で信頼性の高いコンポーネントの使用が不可欠です。
医療分野は、人生を変えるような病気の特定と治療の両方において患者ケアを改善する技術革新によって、急速な変化を経験しています。医療機器はますます小型化、複雑化し、ライフサイクルも長くなるため、高品質で信頼性の高いコンポーネントの使用が不可欠です。こうしたすべての変化の中で、一つだけ変わらないことがあります。それは、患者の命が危険にさらされる可能性があるとき、医療従事者が使用するあらゆる機器は、間違いなく正確で、安全で、信頼できるものでなければならないということです。
製品の良し悪しは、その構成部品の総和によって決まります。これは、安全で正確な医療機器や装置を設計する際に特に重要です。これらの要素を考慮することで、設計エンジニアは医療用途に最適なスイッチを確実に選択できます。
医療機器の設計にタクトスイッチ、トグルスイッチ、ロッカースイッチ、プッシュボタンスイッチ、モーメンタリスイッチ、ロータリースイッチ、エンコーダーが必要な場合でも、特定の触覚や正確な音やクリックが必要な場合でも、この記事を読んでその方法を学んでください。 C&K 完璧な対応を実現するためのソリューションを設計するのに役立ちます。
記事を読む
C&K K12ファミリーを購入

C&K KSC2ファミリーを購入

C&K KMT2ファミリーを購入

C&K KMRファミリーを購入

C&K JSファミリーを購入