2019年6月下旬、Raspberry Piは突然、ハードウェアの新バージョンであるRaspberry Pi 4を発表しました。
このデバイスは以下を提供します:
- 処理速度が 3B+の2~4倍に向上
- 嬉しいことにUSB 3.0ポートが2つ追加されました
- デュアルモニターサポート
詳細は 公式発表で確認できますが、これは大きなアップグレードであると言っても過言ではありません。
さらに良いことに、Raspberry Pi 4の価格は依然として35ドルですが、伝統を破り、3つの異なるRAM仕様と異なる価格を提供しています。
2GB版: $53
4GB版: $63
関連商品を見る
Raspberry Piは当初2GBバージョンを多く製造し、需要に応じて生産量を調整する予定です。では、この素晴らしい新デバイスをどのように使い始めればよいのでしょうか?過去にPiを使用したことがある場合、Raspberry Piは非常に馴染み深いものになるでしょう。しかし、いくつか新たな問題もあります。
Raspberry Pi 4を使い始めるためのツール
以前のバージョンのPiと同様に、次のものを用意する必要があります。
- HDMIモニター(またはHDMIアダプター付きのもの)
- キーボード
- ねずみ
- MicroSDカード 8GB以上
以前のバージョンのRaspberry Piとは異なり、次のものも必要になります。
- 互換性のあるUSB-Cケーブル。詳しく説明したように、Pi 4は、よりハイエンドの電子マーク付きUSB-Cケーブル (EMCA) では動作しません。ただし、安価なケーブルでも正常に動作するはずです。
- 3A対応のUSB-C電源。Raspberry Piは供給を提供する 付属ケーブルは昇圧された5.1V DCで動作し、3.0Aを供給します。Micro USB電源からUSB-Cへのアダプタを使用することもできますが、これでは「純粋なUSB-C」オプションの完全なパワーは提供されません。
- Micro HDMIからHDMIへのケーブルまたはアダプター (デュアル スクリーン使用の場合は2本)。私は個人的に、既存のHDMIケーブルに差し込む短いアダプターを選択しました。これは、DVI-HDMI (またはVGA-HDMI) ケーブルでも機能するはずで、一部のモニターでは役立ちます。
GPIOピン、カメラ、ディスプレイ コネクタがそのまま残っているため、既存のほとんどの Raspberry Piアクセサリ はPi 4でも動作します。レイアウトは非常に似ていますが、イーサネット ポートの位置が変更され、新しいマイクロHDMIコネクタが追加されていることに気付くでしょう。したがって、公式ケースなど、デバイスの物理的なレイアウトに依存するハードウェアまたはビルドを調べてください。このケースにはPi 4用の新しいバージョンがありますが、更新されたポートにアクセスできるように古いバージョンを簡単に変更できます。
RPiは、モニター以外の必要なものがすべて含まれた「デスクトップ」キットも120ドルで販売しています。これは確実な選択肢です。特に、キットには4GB Piバージョンのほか、キーボードとマウスも含まれています。
Raspberry Pi 4用ソフトウェア: インストールとトラブルシューティング
Piを使い始めるには、New Out of the Box Software (NOOBS) が付属したSDカードを購入し、カードを挿入して電源を入れ、画面の指示に従ってください。私は個人的にこれを試したことはありませんが、インターネット帯域幅が限られているユーザーにとっては良い解決策になるかもしれません。ただし、使用していない別のPiからRaspbian (Raspberry Piの公式サポートOS) を実行しているディスクがすでにある場合は、カードを挿入して起動し、試してみることができます。
これら2つの方法には2つの欠点があります。
- OSのバージョンが古くなっています。「cat /etc/os-release」と入力して、使用しているRaspbianのバージョンを確認してください。
- 別のPiからディスクを借りて、それを引き続き使用したい場合は、別のディスクが必要になります。
幸いなことに、Raspbianのインストールには数ステップしかかかりません。
1.NOOBSダウンロード ページ に移動し、NOOBSまたはNOOBS Liteを選択します。インストール中にインターネットにアクセスできるかどうかわからない場合、または複数のディスクを作成する場合は、NOOBSのフルバージョンを選択してください。NOOBSには、RaspbianおよびLibreELECオペレーティング システムが含まれています。NOOBS LiteにはOSは含まれていませんが、PiにインストールするときにOSがダウンロードされます。この実験では、NOOBS Liteを選択しました。
2.次に、zipファイルを解凍し、結果のフォルダーを開きます。
3.すべてのファイルをコピーし、新しくフォーマットしたmicroSDカードのルート ディレクトリに配置します (カードを準備するには、SDアソシエーションの 公式フォーマット ツール を使用します)。
4.データが埋め込まれたカードを取り出し、(電源が入っていない)Piに挿入します。
5.Piを接続すると、実際のオペレーティング システムをダウンロードできるようにインターネット アクセスを設定するように求めるインストール画面が起動します。
6.完了すると、メニューにいくつかのオプションが表示されます。「Raspbian Full [推奨]」のチェックボックスをオンにして、「インストール (i)」を押します。
すべてをダウンロードして設定するという、かなり長いプロセスを耐えなければなりません。いくつかの質問に答えて数回再起動すると、Piが使用できるようになります。
Raspberry Pi 4デュアルモニター
仕事、遊び、その他あらゆる用途に使えるデュアルモニター
Pi 4の最も優れた新機能の1つをテストするために、システムの電源を入れた状態で2台目のHDMIモニターをHDMI1ポートに接続しました。何も起こりませんでした。次に、システムを再起動しました。再び起動すると、必要に応じてプログラムを配置できる拡張画面が表示されました。小さな問題は2つだけありました。
1.Minecraft Piの起動には少し時間がかかりました。
2.この2番目のモニターを取り外したとき、ウィンドウはすぐに最初のモニターに戻りませんでした。
しかし、再起動後、すべてが1つのモニターで正常に動作しました。
Piを2番目のモニターに頻繁にドッキングしたりドッキング解除したりする予定がない限り、デュアル スクリーン機能は十分に機能します。特に、プライマリ モニター (HDMI0) はHDMIからDVIへのケーブルを使用していたため、接続チェーンは次のようになりました。
- Pi Micro HDMIソケット
- マイクロHDMI-HDMIアダプター
- HDMI-DVIケーブル
モニターDVIコネクタ
また、私がテストした2つのモニターはサイズが異なり、セカンダリ モニターはHDMIのみで動作していました。驚くべきことに、これらの違いによって何の問題も生じませんでした。モニターを1台だけ使用している場合は、HDMI0またはHDMI1のいずれかにプライマリ画面が表示されます。
優れた機能と向上したパワーを備えたRaspberry Pi 4は、新たなお気に入りになるかもしれません。以前の3世代はさまざまなプロジェクトで依然として役立ちますが、高いパフォーマンスを必要とするアプリケーションでは、Raspberry Pi 4が間違いなく役立ちます。