話題の モノのインターネット (IoT) コーヒーメーカーから猫の給餌器まで、オン/オフスイッチのあるすべてのデバイスがWi-Fiに便利に接続されたスマートホームを夢見る消費者が多い中、一部の企業はより大きな目標に焦点を合わせています。より便利な世界を超えて、IoTのイノベーションは環境や農業の改善にどのように役立つのでしょうか?
リベリウムスペインに拠点を置くIoT企業であるは、数多くの灌漑、農業、水質プロジェクトに携わっており、IoTの真に世界的な影響が家庭内のそれをはるかに超えることを証明しています。Libeliumは、ワイヤレス センサー ネットワーク用のハードウェアと完全なソフトウェア キットを設計および製造しています。彼らの目標は、システム インテグレーター、エンジニア、コンサルティング会社が信頼性の高いIoT、M2M (マシン間通信)、スマート シティ ソリューションを提供できるようにすることです。
スマート灌漑
世界自然保護基金(WWF)によると、世界の農業では、主に非効率的な灌漑システムが原因で、毎年使用される水の約60%が無駄になっているという。地球上の水のうち淡水は3%未満で、その3分の2以上が氷床や氷河に閉じ込められていることを考えると、これは重大なことです。不十分な灌漑により、世界で利用可能な水の約70% が浪費されています。
植物に水をやるには、いつ、どこで、どのくらいの水が必要かを正確に知ることができたらどうなるでしょうか?最適な植物の状態を保証し、同時に余分な水の浪費を避けることができたらどうなるでしょうか?バルセロナのポブレノウ公園センターの最新のイノベーションはまさにそれを実現します。Libeliumは、Starlabや他の数社と協力して、水道網の管理を容易にする遠隔制御のスマート灌漑システムの導入を支援しました。
主な設備には、公園周辺のさまざまな場所の水位を監視するために地下に設置された土壌水分プローブが含まれます。Libeliumの Waspmoteセンサー プラットフォーム デバイスは防水ボックスに配置され、寿命が約1年のバッテリーで駆動されます。プローブから収集されたデータは、LibeliumのMeshlium Gatewayに送信され、その後3Gを使用してクラウドに送信されます。バルセロナの公園スタッフと庭師は、コンピューター、スマートフォン、またはタブレットを介して電子灌漑バルブを監視および制御できます。このIoTテクノロジーにより、植物の必要性と気象条件に基づいて灌漑が行われ、水の消費が最適化され、バルセロナ市の水道料金が約25% 削減されます。スマート灌漑をより広範囲の農業に導入できれば、農家はコストを削減し、最適な植物レベルを維持し、植物の生産量を増やすことができる可能性があります。
関連商品を見る
スマート農業
最近では、池や水槽の水質を監視するために、 Libelium システムがベトナムの養魚場に導入されました。ベトナムは世界最大の魚類生産国の一つで、米国、ヨーロッパ、メキシコ、中国に約17億米ドル相当の魚類を輸出している。これらの漁業にIoTシステムを導入する目的は、水質を管理し、病気を予防し、最終的には魚の生産量と品質を向上させるために、さまざまなパラメータをリアルタイムで監視できるようにすることでした。深さ約13フィートの1.2エーカーの養魚場では、漁場に幼魚が放流されてから6か月後に成魚が捕獲されるまでの平均損失は40% にも達することがあります。損失は通常、水質を監視することで簡単に回避できる予防可能な病気が原因です。水質を管理するシステムがあれば、失われる魚の数はほぼ半分に減らせる可能性がある。これは、6か月ごとに少なくとも12,000ドルの金銭的差が生じることを意味します。
Libeliumの Waspmote Plug & Sense! プラットフォームは、その拡張性、使いやすさ、およびメンテナンス コストの低さから、このプロジェクトに選択されました。センサーはLibeliumのMeshlium Gatewayと通信し、情報を収集して3G、802.15.4、WiFi経由でクラウドに送信します。セットアップには、データをグラフや図で視覚化するためのクラウドベースのアプリケーションも含まれています。現在、センサー装置は水源と養魚池に設置されています。Libeliumシステムは、水温、導電率、溶存酸素 (DO)、酸化還元電位 (ORP)、pHを測定および制御します。池に設置されたすべてのノードに電力を供給することは困難であるため、エンジニアリング チームは十分な電力を供給するために各ノードにソーラー パネルとバッテリー ソースを設置しました。プロジェクトの次のフェーズでは、監視対象の追加パラメータとして、アンモニウム (NH4)、硝酸塩 (NO3)、亜硝酸塩 (NO2) のレベルが追加されます。これらの元素は、魚の排泄物によって生成される水中の毒性を示す主な指標です。
関連商品を見る
Waspmote Plug & Sense! システムの全体的な成功により、エンジニアや養殖業者は、エビ養殖のパラメータの監視など、他の同様のアプリケーションを模索しています。Libelium水質システムにより、漁業は魚の品質と養殖条件に関する厳しい国際規制を満たすことができるだけでなく、魚の損失を大幅に削減してコストを節約することもできます。
IoTの消費者向け便利製品は最も注目を集める傾向にありますが、実際の世界的な影響は家庭内をはるかに超える範囲に及ぶことを念頭に置いてください。Libeliumのような革新的な企業の支援により、農業、灌漑、水質システムは効率を向上させてコストを削減できるだけでなく、節水にも役立ちます。