熱管理は、パソコンやタブレットから特殊なコンピューティング機器に至るまで、現代の電子機器の重要な設計パラメータとなっています。戦うために 熱管理 これらの設計に伴う課題に対処するため、現在では多くのデバイスにヒートパイプとベイパーチャンバーが組み込まれています。設計で標準のヒートパイプを使用する場合でも、カスタムのベイパー チャンバー ソリューションを使用する場合でも、設計のソリューションを選択する前に、次の4つのパラメータを考慮してください。
ヒートパイプの機能の詳細については、 ヒートパイプの紹介。
1.ヒートパイプの寸法と形状
ヒートパイプは、その名前が示すように、一般的に円筒形の金属部品です。現代のヒートパイプは、長さ、厚さ、断面形状がさまざまです。最も一般的な断面形状は次のとおりです。
- ラウンド
- 長方形
- 四角
- フラット
フラットヒートパイプ 平らで長い側面を持つ楕円形または長方形の形状です。平らな形状のヒートパイプでも内部容積が維持されることに留意してください。下の画像は、CPUクーラーの丸型および平型ヒートパイプを示しています。画像の左側、ヒートパイプがヒートシンクに取り付けられている部分では、ヒートパイプは円形になっています。しかし、サーマルスプレッダーのCPU側に移行すると、ヒートパイプは平らになります。
2.ベイパーチャンバーとヒートパイプ
デザインが小さく複雑になるにつれて、作業スペースは当然少なくなります。そのため、スペースを節約する新しいヒートパイプ形状構成であるベイパーチャンバーが市場に登場しました。蒸気チャンバーは多くの場合、カスタムまたはユニークな形状を特徴とし、特定の空間向けに設計されています。これらのデバイスは、スペースと効率性が最大限に考慮されるラップトップやタブレットによく使用されます。蒸気チャンバーは従来のヒートパイプとよく似ていますが、基本的な物理的特性は同じです。
3.ヒートパイプの熱伝導率
ヒートパイプの熱伝導率は、メーカーがコンポーネントをデバイスに適合させる際に考慮すべき重要なパラメータです。熱伝導率は通常ワットで測定され、単位は「Q」で表されます。
4.ヒートパイプウィック材質
ヒートパイプは、外殻と、凝縮器から熱源に作動流体を送る内部構造で構成されています。ヒートパイプのウィッキングタイプは、システムの毛細管作用電位に直接影響します。一般的なヒートパイプウィックには、溝付きと焼結銅粉の2種類があります。
- 溝付きヒートパイプ 押し出しプロセスを使用して製造できるため、コスト効率が高くなります。重力の影響を大きく受けるこれらのパイプは、通常、垂直方向に使用されます。
- 焼結銅粉末は実際には固体であり、液体粉末ではないため、毛細管作用電位がはるかに高く、重力の影響を受けにくくなっています。ただし、焼結銅粉末ヒートパイプは製造コストが高くなります。
ヒートパイプ購入の検討
ヒートシンクやファンと組み合わせて使用すると、ヒートパイプは設計に最適な熱管理ソリューションになります。熱管理のニーズを満たすヒートパイプを設計する際には、これらの重要なパラメータを念頭に置いてください。