データセンターの電力消費量の増加に伴い、48V電源システムの採用が増える傾向にあります。これらのシステムに対する高まる需要に対応するため、Samsung Electro-Mechanicsは、より高温の条件下で動作する1210i、10uF、100V、X7S MLCCを提供しています。このMLCCは、48V電源システムも使用している産業用およびロボット工学アプリケーションに使用できます。
CPU、メモリ、GPUにおけるTDP (熱設計電力) の上昇
ビッグデータによる人工知能 (AI) の拡大により、データセンター企業はより高い処理能力を必要としており、より多くのCPUコアを備えたプロセッサの必要性が高まっています。
その結果、サーバーCPUのTDPは過去3年間で70% 以上増加し、2022年には新しいサーバーCPUで350 ~ 400 Wに達すると予想されています。
さらに、DDR5の高速化に伴いメモリ モジュールのTDPが増加し、電力消費も加速しています (図1を参照)。
機械学習などの他のアプリケーションでは、GPUおよびTensorハードウェア アクセラレータ プロセッサ内のTDPも増加しており、プロセッサあたりほぼ400Wに達します。
データセンターのエネルギー効率は現在、企業の問題だけではなく、国家的な問題となっています。米国エネルギー省(DOE)は、数値の増加を受けて、データセンターのエネルギー効率を改善するためのガイドラインの配布を開始しています。
DOEによると、米国に拠点を置くデータセンターは 730億kWhの電力を消費し、 世界218カ国中、電力消費量上位38カ国にランクイン。これは、チリ、オーストリア、ベルギーなどの国全体で消費される電力の総量に相当します。
データセンター内のサーバー稼働に必要な電力は、総消費電力の50%以上を占めており、着実に増加しています。
48V電源システムの拡張
多くのデータセンター企業は48Vシステムに移行し、効率的な電力変換を実装して、高電力の問題を軽減しています。この傾向は急速に進化しており、他の企業も既存の12Vシステムを置き換え始めています。サーバー システム設計者の観点から見ると、入力電圧が12Vから48Vに変化するため、これをサポートするには100Vの高容量MLCCが必要になります。
現代のサーバー システムを悩ませているもう1つの問題は、熱に関するものです。CPUコア数が急増し、高性能グラフィックカードなどのアクセラレータも追加され、熱の問題は急速に拡大しています。
Ice Lake以降、DIMMモジュールの数は CPUあたりにサポートできるメモリは12から16に増加しました。DDR5には独自のオンボード電圧レギュレータ (VR) が搭載されたため、システム内の熱が急速に増加しています。
高温特性MLCCの採用が必要になります。
Samsung 1210i、10uF、100V、X7Sソリューション (CL32Y106KCVZNWE)
サムスン電機は、これらの顧客の問題を戦略的にターゲットにし、125℃までの高温に耐える10uF、100V、X7S MLCCを開発しました。 ℃ サーバーなどのネットワーク・企業設備において、既存製品よりも優れた信頼性を保証します。これらの製品はArrow.comで購入できます。
AIを使用した倉庫ロボットなど、高電力を必要とするアプリケーションでは、12Vバッテリーを4つ直列に接続し、48Vシステムが採用される場合があります。48V電源システムは、基地局などの従来の通信機器にも使用されているため、Samsung Electro-Mechanicsの高信頼性製品は最適です。