In hazardous locations, switches need to operate in the presence of explosive fumes or gases, in dirty or dust-filled environments, in remote parts of the world and around extremely harsh chemicals. To withstand harsh environments, switches must comply with explosion-proof switching requirements to ensure the safety of personnel, equipment, and the environment. MICRO SWITCH hazardous area switches provide protection through a sealed cavity, which incorporates mechanical threads that contain or cool flames, minimizing the risk to the surrounding environment.
はじめに
危険な場所の環境で使用するスイッチを選択する場合、安全性は最重要基準の1つです。多くの場合、これらのスイッチは、爆発性の煙やガスが存在する環境、汚れやほこりの多い環境、世界の遠隔地、電子機器を非常に急速に破壊する非常に強力な化学物質の周囲で動作する必要があります。石油・ガス掘削装置、農薬や化学物質が充満した農業環境、極端な気象条件の屋外など、これらの用途はすべて、人員、資材、機器に危険をもたらします。
たとえば、危険区域には、電気機器によって発生する火花によって発火、燃焼、爆発が発生する可能性のある雰囲気が存在する場合があります。つまり、これらのアプリケーション用に選択されるコンポーネントは、安全性だけでなく、信頼性、耐久性、長寿命性も備えている必要があります。
このような過酷な環境に耐えるために、スイッチは防爆スイッチング要件に準拠し、人、機器、環境の安全を確保する必要があります。たとえば、 Honeywell MICRO SWITCH危険場所スイッチは、密閉されたスイッチ本体内に火花やその他の電気的事象を封じ込めることで爆発のリスクを軽減できます。通常の状況では、これらの火花や電気現象はそれほど危険ではありませんが、発火または爆発する可能性のある物質が存在する環境では、電気部品からの火花やアーク放電は潜在的に危険です。MICRO SWITCHスイッチは、炎を封じ込めたり冷却したりする機械的なねじを組み込んだ密閉されたスイッチ キャビティによって保護を提供し、周囲の環境へのリスクを最小限に抑えます。
危険場所リミット スイッチは、泥ポンプ、バルブ位置決め、ピグ位置検出器から穀物コンベヤーや穀物ゲートのゲート/ドア監視に至るまで、さまざまな産業用途で使用されています。ここでは、これらのスイッチが危険な環境や爆発の危険がある環境でどのように使用されるかの例をいくつか示します。
ホワイトペーパーを読む
V15W2アプリケーション概要を読む