消費者向け製品のイノベーションにおけるコミュニケーション、制御、HMIをSeriousがどのように捉えているかについて詳しくご覧ください。
通信、制御、ヒューマンマシンインターフェース (HMI) により、消費者向けテクノロジーに対する需要が高まり、期待が高まっています。この示唆に富む記事で、Seriousはこれらのテクノロジーが組み込みシステムの設計をどのように変革しているかを検証します。HMIテクノロジーにより、かつては単純なユーザー インタラクションとして設計されていたものが、ユーザーがコントローラーを操作して1か所で豊富な情報を取得できる完全なエクスペリエンスになりました。制御だけでも、組み込みシステムがシステム設計に与える影響に別の変化が生じます。コントロールはより小型化され、より「インストルメント化」され、HMIおよび環境とのインタラクティブな機能を提供します。最後に、センサーなどの通信インターフェースは、製品で実行できる内容や方法を根本的に変えることができます。その結果、システム全体の接続性が高まり、革新の機会が豊富に生まれます。記事全文を読んで、消費者向け製品のイノベーションにおけるこれら3つの変革的テクノロジーをSeriousがどのように捉えているかについて詳しく学んでください。