ジュール泥棒を作ってバッテリー電力を盗む方法

発行者

使い捨て 電池は現代社会においては必要悪であると言えるでしょう。これらは一度使用され、蓄積されたエネルギーが少なくなりすぎると廃棄されます。たとえば、バッテリーの電圧が公称1.5Vではなく0.9Vと表示された場合は、まだいくらかの電力が残っていますが、通常はセルの物理的な外殻とともに廃棄されます。しかし、このシンプルなジュール泥棒回路を使えば、「死んだ」バッテリーの電力を活用できるようになります。

シンプルなジュール泥棒を作る

これを構築するには、次のコンポーネントが必要です。

·      バッテリー、定格電圧(または放電電圧)約0.5~1.5V

·      1kオーム 抵抗器

·      2N2222 NPN トランジスタ または類似品

·      結合型(2つの独立した巻線、4つの接続)トロイド インダクタ—2mH(ミリヘンリー)と10mHがテスト済み、その他多数が動作

·      導かれた

以下の回路図に従ってコンポーネントを接続します。

Joule Thief Image 2

一度接続すると、セルがほぼ放電している場合でも、セルの定格をはるかに超える電圧降下でLEDに電力を供給できます。下の画像では、このタイプの回路が10mAの電流を消費しながら、わずか0.5Vで赤色LEDを点灯しているのがわかります。図に示す結合トロイドは、単一巻線インダクタを2つに切断し、サンドペーパーで絶縁体を削り取ることによって作成されました。 自分でフェライトコアを手で包むこともできます。リサイクルできるものを見つけた場合に役立ちます。ただし、この用途専用のデバイスを購入する場合は、結合トロイドを購入する必要があります。

Joule Thief Image 3

このジュールシーフLEDを動作させるために必要な電圧は低いです。ここで2つに切断されたコイルは結合インダクタを形成します。

Joule Thief Image 4

ここに示す10mH結合インダクタは機能しますが、可聴ノイズが発生します。

ジュールシーフはどのように機能しますか?

回路が起動すると、インダクタを介してトランジスタのベースに電圧が印加されます。これにより磁場が生成され、ベースに電圧が供給され、トランジスタのコレクタからエミッタへのパスが開きます。これにより、電子がもう一方のコイルを流れるようになり、磁場が増加してベースにさらに多くの電圧が誘導されます。コアが飽和し、磁場をそれ以上増加させることができなくなると、誘導電圧がなくなり、エミッタ-コレクタ ゲートが閉じます。その後、電界が崩壊し、コレクター - エミッター経路を流れる代わりに、バッテリー自体が供給できる電圧よりも高い電圧でLEDを流れる電流が誘導され、LEDが点灯します。

フィールドが崩壊し、LEDが瞬間的に点灯した後、プロセスが再び始まります。このサイクルは非常に速く発生するため、人間の目はこれらのパルスを一定の光源として認識します。

Joule Thief Image 5

Joule Thief Image 6

オシロスコープ 2mHの読み取り値 (1最初の 画像)、10mHの読み取り値 (22番目の 画像)

2mHおよびそれより大きい10mHのインダクタ回路の結果の出力が、上の画像のオシロスコープに表示されています。2mHモデルの周波数が高いことに注意してください。両方とも動作している間、10mHは可聴音を発しましたが、これは約220µ 秒の周期に関係している可能性があります。これは4500 Hzの周波数となり、通常の人間の可聴範囲内になります。小型のデバイスは10,000 Hzで再生され、理論的には聞き取れるはずですが、人間の耳はその音程にあまり敏感ではないため、私は気づきませんでした。

ジュール泥棒: フリーエネルギー

暗闇の中で半分放電した電池の束を抱えて立ち往生しているなら、ジュール泥棒が助けになるかもしれません! 光が問題にならない場合は、磁場とインダクタについて学ぶのに最適な方法であり、数分で配線できる楽しい回路です。

過剰在庫AVページ フッター560x140 2 1 1

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here