LED街灯の作り方

発行者

LED街灯は、消費電力が少なく、寿命が長く、無駄な照明が少ないことから、世界中で受け入れられつつあります。この記事では、LED街路灯の設計の基礎を取り上げ、部品の選択と部品表(ボム)。

Strategies Unlimitedによれば、世界のLED街灯の設置は今後4年間で400% 増加すると予測されています。上記の他の要素に加えて、LED街灯には多くの場合、インテリジェンス機能と通信機能が組み込まれており、サービスや交換が必要なときに報告することができます。

LED街灯の構築は単純な設計作業のように思えるかもしれませんが、電子制御機能と通信機能の追加により、従来の高圧ナトリウムランプに比べて複雑さが増します。

LED街路灯デザイン

LED街路灯のリファレンスデザイン クリー語 部品表の要素を定義します。

  • 駆動用電子機器(入力電圧ドライバなど)
  • LED自体
  • 二次光学系
  • 熱エポキシ

Creeは、Mean Well USA Inc. のHLG-120H-48aドライバを指定しました。屋内および屋外のLED照明および標識アプリケーション向けに設計されたHLG-120H-48aは、回路保護機能を提供し、アクティブな力率補正 (PFC) を実行します。

LED自体に関しては、少数の高輝度デバイスや、少数の低輝度LEDなど、設計者にはさまざまな選択肢があります。Creeは、4,049から14,160ルーメンまでのXSPシリーズを提供しています。これらのデバイスのワット数は53ワットから168ワットまでさまざまです。

LED街灯には二次光学ソリューションが必要です。これは、光を集中させ、出力効率を高め、適切な分布パターンを提供するレンズで構成されています。Creeの設計では、さまざまな種類のLEDアプリケーション向けにさまざまなレンズを提供するLedLink Optics Inc. の二次光学系と光学モジュールを採用しました。

Creeの設計の他の要素には、熱管理用のヒートシンク (押し出しアルミニウム デバイスなど) や、LED照明などの熱を発生するアプリケーションに適した金属コア プリント回路基板などがあります。

これらは基本的なLED街路灯ソリューションの要素を表しています。ただし、ソリッドステート照明の利点を十分に実現するには、このようなシステムにさらに電子制御機能と通信機能を採用する必要があります。

LED街路灯の利点

このような機能を実装するために、STMicroelectronicsのLED街灯用リファレンス デザインには、同社のデジタル照明および電源制御デバイスであるSTLUX385Aが採用されています。STLUX385Aには、マイクロコントローラ、メモリ、およびデジタル アドレス指定可能照明インターフェイス (DALI) が含まれています。

このようなデバイスを使用すると、ユーザーは街灯にインテリジェンスを追加することができ、たとえば、事前に決められたスケジュールに基づいて最大輝度になって消灯するのではなく、日が沈むと徐々に明るくなり、夜明けとともに徐々に暗くなるランプを構築できるようになります。

DALIは、有線および無線接続を介して双方向通信を実装するために使用できるグローバル標準です。この接続を使用すると、LED街灯のパフォーマンスと障害を監視し、リモート診断と検出が可能になります。また、障害を検出して修理チームを派遣するプロセスを加速し、自動化することもできます。

LED街灯は従来のランプの単純な代替品のように見えるかもしれませんが、コンピューターの知能と通信が加わると、設計プロセスはより複雑になります。設計者は、デジタル コントローラをシステムに統合できるリファレンス デザインを採用する必要があります。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here