Matterスマートホームデバイスを差別化する方法

Matterプロトコルは、スマート ホーム デバイスに共通言語を提供し、エコシステムの境界を越えて通信できるようにするとともに、セットアップと使いやすさも簡素化します。しかし、Matterは、ほとんどのデバイス メーカーが考えもしなかった重大な脅威をもたらします。つまり、Matter対応の大規模でオープンな市場で、どのように差別化を図るかということです。

Matterは、すべてを統一するアプリケーション レベルの標準であるため、すべてのブランドに平等な競争の場を提供し、差別化を困難にします。この記事では、Silicon Labsのスマートホーム エコシステム チームのCraig Babcockが、競争の激しい市場で製品を差別化し、購入者の心をつかむ5つの方法について説明します。

マタースマートホーム

スマートホームデバイスメーカーはなぜMatterプロトコルにこだわっているのでしょうか?簡単です。さまざまなスマートホーム エコシステムやブランドの製品間で、普遍的な相互運用性が実現します。Matterはデバイスのセットアップと使いやすさも簡素化します。デバイスメーカーと消費者をさらに混乱させるような新たなワイヤレス技術を導入するわけではない。代わりに、これは、Google Weave、Apple HomeKit、Zigbeeなど、既存の実績のあるプロトコルの最良の部分から構築されたアプリケーション レベルのプロトコルです。また、操作にはWi-FiとThread、簡単なセットアップにはBluetooth Low Energyという、世界をリードする3つのワイヤレス テクノロジーも採用しています。メーカーは、既存のZigbeeおよびZ-WaveデバイスをMatterデバイスで機能させるためのマルチプロトコル ブリッジを構築し、新しい市場へのスムーズな移行を実現することもできます。

消費者にとってのメリットは何でしょうか?

消費者にとってのメリットは、お気に入りの小売店やオンライン ストアで買い物をするときに、たとえばスマートLED電球を安心して購入し、それをあらゆるスマート ホーム エコシステムや制御アプリに接続できることです。接続方法ではなく機能に基づいて電球を自由に選択できます。たとえ家庭がAmazon AlexaとGoogle Homeに分かれていたとしても、同じLEDが両方のエコシステムで機能します。

Matterにより、消費者はついに、自宅の他のデバイスと連携して動作する新しいスマートホーム製品を安心して購入できるようになります。どのブランドのMatterスマート ホーム デバイスでも、お客様が選択したスマート ホーム アプリとセットアップしてペアリングすることができ、誰が作成したかに関係なく、音声アシスタントを介して制御しながらスマート ホームの残りの部分と連携します。これにより、私たちが慣れ親しんできた、神経をすり減らすデバイスのインストールと構成のセッションに終止符が打たれます。

スマートホームデバイスメーカーにとってのメリット

現在、メーカーはエコシステムごと、製品ごとに個別の在庫管理単位 (SKU) を開発する必要がある場合があります。たとえば、Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Homeユーザー向けのスマート ホーム スイッチを販売するには、3つの異なるSKUが必要であり、多くの場合、ハードウェアとソフトウェアが異なる3つの独立した製品が必要になります。統一されたMatter対応の市場時代では、デバイス メーカーと製造業者は製品ごとに1つのSKUのみを必要とします。これは、開発および生産コストを大幅に削減し、サプライチェーン全体を簡素化し、収益を大幅に向上させる可能性があるため、大きな経済的メリットとなります。

Matterは、スマート ホーム デバイス メーカー向けに、エコシステムのエコシステムという、急成長を遂げている大規模な市場を創出します。エコシステム間の障壁を取り除き、よりスムーズなユーザーエクスペリエンスを実現することで、スマートホームの導入が加速し、多くのデバイスメーカーに大きな収益源が生まれます。

しかし、Matterはワイヤレス業界がデバイスメーカーに署名した白紙小切手なのでしょうか?そうでもない。こうした利点の一方で、多くのメーカーが予想していなかった課題も生じています。それは、大規模でオープンなMatter対応市場でスマート ホーム デバイスを差別化する方法ということです。

スマートホームデバイスを差別化する5つの方法

Matterが消費者にとってIoTの世界を簡素化すると、デバイス メーカーにとっても競争条件が平等になり、差別化が難しくなります。他とは違うデバイスをどうやって作るのでしょうか?人々が本当に欲しがり、喜んでお金を払ってくれるようなユニークな機能をどのように開発するのでしょうか?Matter対応ガジェットの海の中で、購入者を自社ブランドをフォローするファンに変えるような、夢中になれるオブジェクトをどのように作成するのでしょうか?

Silicon Labsのスマートホーム エコシステム チームのCraig Babcock氏は、製品の差別化における安っぽいトリックは信じていません。すでにあらゆるものを見てきた消費者にとっては、基礎を正しく理解することがより重要です。2022年以降、Matterスマートホーム分野で消費者に印象付ける5つの方法をご紹介します。



mg24-wireless

1.機能するワイヤレス

ワイヤレス パフォーマンスの低下は、通常、ユーザーにとって最も大きな不満点の1つです。ワイヤレス パフォーマンスの低さによる1件のカスタマー サポート ケースまたは根拠のない保証返品によって、製品の利益が破壊される可能性があります。しかし、これはチャンスをもたらします。信頼性の高いワイヤレスを備えたMatterデバイスを有効にすることで、メーカーはこの課題を差別化を図る効果的な方法に変えることができるからです。常に機能するワイヤレスは、ひどいユーザー エクスペリエンスに対する保証のようなものです。しかし、製品メーカーとしては、ワイヤレスの開発が難しいことはご存じでしょう。製品がどこで使用されているのか、室内のRF干渉のレベルはわかりません。

最高のワイヤレス パフォーマンスは、高い送信電力と受信感度の組み合わせによって実現されます。Silicon LabsのEFR32MG24ワイヤレスSoC (MG24) は、市場最高のリンク バジェット124 dBm、最大 +19.5 dBmの送信電力、および世界トップクラスの受信感度 -104.5 dBmを備えたMatter向けThreadプロトコルを提供します。これにより、デバイスは屋内で約300メートルの範囲で通信できるようになり、これはオープン フィールドでの4分の3マイルの見通し範囲に相当し、どの部屋でも信頼性の高い接続が確保されます。

   

mg24-intelligence

2.さらなるインテリジェンス

スマートホームデバイスは、もはや単なる装飾用のガジェットではありません。ロボットは、現実のニーズを満たし、時間を節約し、与えられた家事をスムーズにこなし、できれば音声コマンドを介してユーザーと直感的に対話し、誰が命令を出しているかさえ識別できなければなりません。たとえば、家庭用の監視カメラは、誤報を避けるために、犬、郵便配達員、泥棒を区別して物体を分類できるほどインテリジェントでなければなりません。インテリジェント洗濯機は振動の異常を検出し、機械全体が故障する前にベアリングの摩耗を予測します。

スマートホームのインテリジェンスのレベルは非常に高いレベルにまで押し上げられており、バッテリー駆動のデバイスであっても、製品の差別化には人工知能と機械学習 (AI/ML) 機能が必要になっています。MG24ワイヤレスSoCには独自のAI/MLハードウェア アクセラレータが組み込まれており、6分の1のエネルギー消費で最大4倍高速なML推論が可能になります。これにより、バッテリー駆動のデバイスにさらに多くのインテリジェンスを詰め込むことができます。エッジにあるAI/ML対応アプリケーションは、クラウド接続の遅延を回避し、インターネット接続がダウンしている場合でもMatterデバイスを稼働状態に保ちます。

mg24-batteries

3.バッテリーと充電の削減

米国環境保護庁(EPA)によると、アメリカ人はさまざまなスマートなポータブル機器の電源として、毎年約30億個の乾電池を購入している。現在、世界中でリサイクルされているリチウムイオン電池はわずか5%です。環境意識はますます高まっており、バッテリーの交換、リサイクル、充電に伴う面倒な作業を好む人は誰もいません。エネルギー効率が高く、バッテリーの無駄が少なく、交換や充電の間隔が長いワイヤレスデバイスは、持続可能性に敏感な消費者の次の関心事となる可能性があります。Silicon LabsのMatterおよびThread向けMG24ワイヤレスSoCは、超低アクティブ電流とスリープ電流を特徴とし、コイン型電池で数年間動作できるため、長いバッテリー寿命を差別化要因にすることができます。

   

mg24-trust

4.信頼

プライバシーはスマートホーム分野における消費者の最大の関心事であり、その理由は簡単に理解できます。自宅の監視カメラ、スマートスピーカー、防犯アラームが誰かにハッキングされると考えると恐ろしいです。たった1件の大きなニュースになるような侵害が発生すれば、デバイス メーカーのブランドに重大な損害を与え、製品の売上に劇的な打撃を与える可能性があります。「信頼」は、2022年以降、スマートホームの究極の差別化要因となるのでしょうか?そうなる可能性はありますが、オープン プロトコルとしてのMatterだけでは、高度で急速に進化するサイバー脅威からデバイスを保護することはできません。MG24は、市場で最も先進的なIoTセキュリティ スイートであるSecure Vault™ を実行できます。最高レベルのPSA認定レベル3のセキュリティと、業界で最も長い製品寿命 (最長10年) のサポートにより、「信頼」をブランドの差別化要因にすることができます。

mg24-matter-devices

5.ロングラスティングマターデバイス

環境意識はますます消費者の購買決定に影響を与えるようになっています。人々は持続可能な消費を望み、長持ちする製品を好みます。しかし、彼らは毎年、新しい、より高度な機能を求めています。家電製品の寿命が長いというのは矛盾しているように聞こえませんか?MG24のように、将来のソフトウェア更新、プロトコル バージョン、セキュリティ パッチに対応できる最大256 kBのRAMと1536 kBのフラッシュ メモリを備えた大容量のメモリと無線更新機能を備えたデバイスの場合は、そうではありません。今では、長持ちするMatterデバイスで差別化を図りながら、毎年新しいものを提供して、機能を求めるユーザー ベースに感銘を与えることができます。

ガジェットを購入してセットアップすると、スマートホーム システムで動作するようになります。そのデバイスをお気に入りのスマートホーム アプリとペアリングし、誰が作成したかに関係なく、お好みの音声アシスタントで制御します。Matterの約束は、消費者にとってもメーカーにとっても夢が実現したように思えます。しかし、市場で差別化を図りたい場合、Silicon LabsのMG24ワイヤレスSoCを使用すると、Matterスマート ホーム デバイスでワイヤレスを常時使用でき、バッテリーや充電の手間が軽減されます。エッジ部分にさらに多くのインテリジェンスを詰め込むことで、より長持ちし、ユーザーが信頼できる製品を構築できます。


Silicon Labsの専門家と一緒に、ライブおよびオンデマンドの技術セッションを通じてMatter開発の最新情報を学びましょう


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here